Cat®发电机组在高峰时段和紧急情况下提供电力

为迎合当地电载荷的季节性增长和应急电力储 备容量需求的提高,需增加 4 MW 的调峰供电 能力公用

客户: 圣塔克拉拉市

地址: 犹他州圣塔克拉拉市

解决方案: 两台 Cat® G3520C 2055 ekW 天然气发电 机组
Cat® 氧化催化转化器
应用和设计工

卡特彼勒经销商: 惠勒电力系统公司(Wheeler Power Systems) 犹他州盐湖城

电力需求

圣塔克拉拉地处犹他州南部,靠近圣乔 治城(St. George)。它城虽小,但一直 有所发展。 该市人口在2000—2006年 期间增长了三成多。这归因于当地宜人的 气候、低廉的住宅价格、处在如盐湖城和 拉斯维加斯这样的发展中大都市的周边 等因素所带来的经济繁荣。人口的猛增导 致了能源紧张,市政当局、企业和居民都 明显感受到了这一点。圣塔克拉拉市工务 局局长杰克.泰勒(Jack Taylor)已察觉 到该市就目前的用电人口而言,公用电力 规模较小,而当下市里采取签署多项供电 合同进行基载供电的同时辅以现货市场 购电政策,这会阻碍该市原本的小规模公 用电力的运营。

作为一座沙漠之城,圣塔克拉拉的用电 高峰通常出现在夏季,此时企业和居民 都超时使用空调,使得用电量大增。泰勒 先生认为:高峰电力资产是能够以尽可能 低的成本满足不断增长的电力需求的最 佳长期投资。为了克服当下所面临的不断 增加的能源挑战,圣塔克拉拉市转而求 助于当地的卡特彼勒Cat®经销商:总部 位于盐湖城的惠勒电力系统(Wheeler Power Systems)公司的经理肯.格林 (Ken Green)先生 。 惠勒电力系统 公司时间卡特彼勒在犹他州的授权经销 商,相互间的合作已有45年的历史。惠勒 负责犹他州、内华达州中东部地区和怀俄 明州西南部地区的销售和产品支持业务。 惠勒公司首先对圣塔克拉拉市现有负荷 和规划建设载荷状况进行了深入考察。 “西南部地区是犹他州发展最快的地区 之一,但是这里却只有两条来自冬季公园 (Winter Park) 的输电线, ”格林先 生说:“这就导致了两个问题: 高峰需求 太高和输电线过载。”这一评估表明,需 要在 8–10 MW 的基载容量的基础上,立 即额外提供 2–4 MW 的夏季高峰载荷。

解决方案

哈里肯市政电力部门主管大卫.英雷圣塔 克拉拉市与惠勒电力系统公司签下合约, 让其执行发电站设计和建造工程。 随 后,圣塔克拉拉市发电站投入改建,即 时纳入两台 G3520C 天然气发电机组。 这两台发电机组功率为 2055 kW、转速 1800rmp,与额定电压为 12470 V 的 并联开关设备协同工作。在接入配电线 路之前,通过户外变压器电压可提升至 69000 V。

G3520C发电机组中心高度为 20 英尺, 电厂内部每台发电机组之间留有宽敞 的间道,一边维修车通行,进行常规维 护。22 英尺的天花板净空高度 使配备起 重机的维修车可以安全地停靠在发电机 组旁。 整个电厂面积达10800平方英尺 (1003平方米)为了降低建筑内外的噪 音,电厂采用实心的水泥板打造。 按照 该市的要求,存储仓设在在控制室上方。 该建筑的设计预留了再装四台 G3520C 发电机组的场地,以应对本市今后峰值 载荷的增长做足准备圣塔克拉拉市的温 度可高达 华氏度110℉(43 ℃) 以上。 因此,为防止机体本身和建筑物的温度 过高,采用浸泡式蒸发冷却对机腔内进 气冷却处理有很好的经济性。 这种冷却 器利用了空气中水蒸发时吸热制冷的简 单原理而不是蒸汽压缩或吸收式制冷循 环,最适合用于天气炎热、空气湿度低的 西部山区各州。

每台发电机配备两套浸泡式蒸发冷却 器,它们每分钟能够产生 32000 立方英 尺(906m³)冷却空气,可将空气温度保 持在 85℉(29.4℃)。 另外,其中一部分 冷却空气将降低室内温度,为工作人员 提供室温舒适的工作环境。惠勒为圣塔 克拉拉市提供了“交钥匙”式的排放控制 方案,采用卡特彼勒产品:Cat 氧化催化 剂,大大降低一氧化碳 (CO) 排放量,承 建的整个发电厂中机组进气可循环 2000 小 时。 用于固定式燃气发动机的 Cat 氧化催 化转换器可将一氧化碳、碳氢化合物和醛类 化合物转化为二氧化碳和水,减少污染气体 排放。 燃气发动机在运行中排出量的一氧 化碳可减少 93%,碳氢化合物可减少40% 以 上。 化学反应不会改变或消耗催化金属,因 此无需定期维护。但是, 需要定期检查催化 剂是否发生物理损失或受到污染。 圣塔克 拉拉市发电厂的设计通过文丘里管(venturi pi pe)对催化前后进行常规排放气体处理, 以便于连接至排放分析仪。在不进行后处理 的情况下,机组氮氧化物的排放量仅为 0.5 g/ bhp-hr,催化剂后一氧化碳排放量为 0.22 g/bhp-hr,轻易地符合地方和联邦政 府排放规章。

圣塔克拉拉市是犹他州市政电力系统联盟 (UAMPS)的成员,可向其他公用电力机构 成员购电和输出电力。 所以,关于发电决策 是可以很快敲定的,无论是响应联合会的请 求满足城市载荷需求,还是 给非联合会的 区域输电,发电机组都可以迅速启动在数秒 内并网发电。 开关设备是根据圣塔克拉拉 市的需求量身定制的,设有对外输电的电网 继电保护功能。 开关设备功能包括:同步控 制、并行控制,发动机/发电机状态、预报警 和关机故障显示,载荷管理系统控制系统状 态和报警报告。

该系统采用了阿美特克(AMETEK)的 简斯 达(JEMstar) 抄表仪,保证输电分配记录 的准确性,记录电厂输入圣塔克拉拉本市的 电量和犹他州电力系统联盟的电量。 基本上,新的发电系统可保证本市在用电高 峰和电力应急(如全市断电)情况下供电充 足。举例来说,新的发电系统使市政电力可 为医院和学校保持应急供电。同时,它还最 大程度地减小了在公开市场上购买高价电 的需求,并且为市政电力部门提供了创收机 会。“我们选择安装这一发电系统来对冲我 们的用电成本。”泰勒先生说,“在整个西 部地区,电价不断上涨。现在, 我们的发电 量如此充裕,甚至能向联盟内的其他成员卖 电。”

圣塔克拉拉市选择 卡特彼勒 和 惠勒公司 的 原因是它们在提供优质服务方面有着很好的 声誉。 “人们对这两家企业的评价出奇的 高,“。”泰勒先生 说, “惠勒 为其经销的 产品提供坚强的后盾,并为其自身的长远发 展已与这些产品合为一体。”

圣塔克拉拉市在比较了其他型号之后最终 选择这 台 额定功率2MW 的卡特彼勒Cat 发电机组,因为它们最适合本市的电力需 求。 “我们所在的城市规模不大不大,要上 马 5 MW 的发电机非常困难。”Taylor 解释 道, “但我们能够使用 G3520C 发电机产 电2MW,然后再根据本市的载荷需求来相 应地添置设备。”本店厂通过发行 20 年期的 免税债券融资。市政府官员已经表示将不会 提高电价让用户为新建厂房和电厂的运营支 出买单。

成果

圣塔克拉拉市改建电厂的新系统于 2007 年 1 月投入运营。 次工程项目管理团队仅用了 六个月就完成了从获得市政府的批准、完成 系统安装并网发电到实现全面投产的整个过 程,不仅让城市在短时间内满足大幅增长的 用电需求,同时保持电厂的低成本运营和低 排放。而且。

迄今为止,该项目在大约一年的里为该市节 省 80000 美元左右。 “基本上,引入新的 发电系统让我们得以自给自足,不需从市场 购电,”泰勒 说。他也是 有达州电力联盟委 员会的委员之一。 根据圣克拉拉市的记录, 每台发电机组在运营第一年的生产时间为 1030 小时。 2007 年夏天格外炎热,这也证 明了引入新的发电系统是一项明智的投资。

为了满足用电高峰的需求,圣塔克拉拉市权 衡了向外购电与自备设备发电两种选择间的 成本进行了比较,最终选择了成本较为低廉 的方案:自己发电。 为满足预期本市每天特 定时段的高峰用电需求,公用电力部门的人 员在市场上寻找采购可按单位需求或可中 断的供电渠道。 他们要避免规模大、时间 长、全天候运行的发电服务合约,而要可以 节约成本、效益又好的方案。可靠性和性能 也是该套电力系统的成功的关键。“在七、 八月份,我们几乎每天都要运行这些发电机 组14—16 个小时。”市政电力负责人 布兰 特.戴维斯(Brent Davis)先生 说, “根据 需求的多寡,发电机组每天的发电容量从 1 MW 到2.5 MW不等,。”Davis 说。 自有发 电系统为稳定价格奠定了基础。 它使圣塔 克拉拉市摆脱了在动荡不定的现货市场购买 高峰电力的境地。

在发生紧急情况时,该系统可以支撑相当一 部分基载电力。 灵活的电厂运营战略加上 卡特彼勒先进的燃气发电机组,保证了圣塔 克拉拉市的居民在未来多年里的拥有可靠的 供电和合理的电价。

下载电力档案,读取详细信息。