地址: 美国犹他州哈里肯市)
解决方案:• 六台装机容量为 11.64 MW 的 卡特® G3520C 天然气发电机组
卡特氧化催化转化器
项目管理,包括设计分析和计算,系统安装和调 试,现场安装布置,以及后期服务延保 (ESC)
卡特彼勒经销商: 惠勒电力系统公司Wheeler Power Systems 犹他州盐湖城
近来,能源市场波动不定,严重影响了美 国犹他州哈里肯市(Hurricane)的市政 电力部门预算。
哈里肯市位于美国犹他州西南角,整个 社区生机勃勃、发展迅速。这里冬季温暖 和景色优美,吸引了越来越多退休和其他 人员来此居住,让哈里肯成为了美国发展 最为迅速的地区之一。市政电力部门负责 给市内12000 名居民和当地企业供电。
2000年至2006年间,哈里肯市的人口 从 8250 猛增到 12084 ,增长了 46.5% 。 这给市政电力系统带来了压力。哈里 肯夏季白天温度经常达到甚至超过 110℉ (约43℃),供电压力十分明显。 市政经 理 克拉克.福塞特(Clark Fawcett) 表 示:,本市用电需求持续走高,加之能源 市场价格居高不下,迫使哈里肯市连续几 年动用预算准备金来买电。
哈里肯市政电力部门主管大卫.英雷 (Dave Imlay) 说:“千年之交时,预 测新千年在供电上会有变化,可能会出现 停电事故,为此我们当时首次采用了备用 发电设备,以应对不时之需。” 也正是在 千禧年到来之时,美国西海岸能源供应一 直存在问题,使得能源价格上涨,对于哈 里肯市而言变得过于昂贵。 为了解决供 电需求变化和高电价这两个问题,该市在 1999 年安装了三台 卡特® 3516B 柴油 发电机组。
然而,,能源价格和管理法规方面的变化 加上不断柴油价格不断上涨,使得运营柴 油机的经济回报降低。
哈里肯市政当局决定考察一下燃气发电 机组,以便使该市在燃料供应上有更多选 择,也能最大化地节省预算支出。这也正 是三年后该市再次向卡特彼勒 寻解决方 案的原因所在。 哈里肯市政官员联络卡 特彼勒 当地授权经销商惠勒电力系统公 司( Wheeler Power Systems) 经理 肯.格林(Ken Green)先生,双方之后展 开了密切合作。哈里肯市政电力部门之所 以选择卡特彼勒的原因是它能够提供合 适的产品解决方案,解决该市的用电需 求,而且惠勒电力系统公司(以下简称“ 惠勒”)能够提供“交钥匙”式的成套操 作和服务系统。 格林先生说:“我们具有 承担包括设计、建造、和持续运营整个项 目的能力”。
惠勒首先深入考察了该市的电力状况。 该市的新发电机组必须得能应对该市本 身的需求:负荷跟踪、夏季用电高峰及 公开市场价格对冲。 为改善配电系统, 哈里肯市政期望提高线路终端电压和频 率,对配电系统进行过电保护,提升供配 电系统的可靠性。 过去几年里,哈里肯市已经安装了六台装 有卡特催化氧化器的 卡特G3520C 燃 气发电机组:两台安装于 2004 年,一台 安装于 2005 年,另外三台安装于 2007 年。 在 2007 年安装的三台机组中,有一 台专为附近的华盛顿市(犹他州)而装, 作为该市需要辅助供电时的备用机组。
所安装的发电机组规格为 1940ekW、1800 rpm,连接并网柜升压 后出口电压为12.47kV。各机组服役地气 温为115℉(46℃)、海拔 3000 英尺(约 914米)。电力被直接输送至邻近变电站 的配电母线。 原来的三台 3516B 柴油发 电机组现在主要用作紧急情况下的应急 电源,每年运行 20 小时左右。 为了符合环保法规,哈里肯市的发电机组 的设计带有用于固定式燃气发动机的 卡 特 氧化催化器。 该种催化剂减少一氧化 碳的排放量 可达93%,将碳氢化合物的排放 量减少40% 以上,从而大大减轻了发电机组 对环境造成的负面影响。
作为犹他州市政电力系统联盟(UAMPS) 的 成员,哈里肯市向其他成员县市输出电力, 因而要求并网柜必需有对电网的继电保护功 能。同时,并网柜还需能进行载荷管理、显示 系统状态和故障报警,即要有实现载荷的实 现同步并行控制、显示发动机/发电机状态、 对故障发出预警、关机故障数据显示的功 能。该系统采用了阿美特克(AMETEK)的简 斯达(JEMstar)抄表仪,保证输电分配记录 的准确性,记录电厂输入本市的电量和输出 到犹他州电力系统联盟的电量。
哈里肯市电厂内部每台发电机组之间留有 宽敞的间道,以便维修车通行,进行常规维 护。22 英尺的天花板净空高度使配备起重机 的维修车可以安全地停靠在发电机组旁。
发电厂既包含了发电机组安放间、车库和储 存仓库,又得设有市政电力的办公区间,所以 在设计和建造过程中考虑了降噪因素。 而 且,该发电厂还充当市政电力部门和其他市 政部门的培训场所,为了完全隔音,在发电厂 外部使用裂纹式混凝土砌块建造了建筑墙 体。 降噪墙将近15 英尺(约4.6米)高,能够 有效地将该墙内区域噪音减小至 10 分贝 到 15 分贝之间。
为了应对可能高达 110℉(约43℃)的气温, 发电厂使用了12台浸泡式冷却器(也叫做蒸 发式冷却器)。 每台发电机都配备两台专用 冷却器,每台冷却器每分钟可产生 16000 立 方英尺(453m³)冷却空气,从而使建筑物温 度保持在 85℉(约29℃) 左右。
事实表明,哈里肯市政电力部门与 卡特彼勒 和惠勒电力系统 之间的合作取得了成功,以 较低的成本满足了其电力需求。 英雷先生表 示哈里肯市根据需要而逐步加大发电机组装 机容量,让该市得以跟踪公开市场上的能源 价格,从而节约了供电成本。 他说: “哈里 肯市政电力部门随时监视市场上的价格,一 旦该价格超过了本市的发电成本,我们就会 启动发电机”。
这一电力解决方案的可靠性高,成本效益良 好,助哈里肯市政电力部门和华盛顿市政电 力部门一起荣获了 犹他州市政电力系统联 盟颁发的2007 度“年度最显著进步奖。 每 年,联盟 的 48 个成员都会将该奖项授予一 个联盟成员城市,对其在进行系统升级、改 善资金运用、采取预防性维护措施实现了设 备现代化和提高电力质量方面所做的工作进 行嘉奖。
英雷先生说:“我们之所以能够大大节约成 本,是因为我们能够快速地对市场价格做出 反应。不从市场上购电,自己发电我们每天都 能够节约 1万到 1.2万美元。”除了为该市节 约成本以外,卡特®发电机组还可为调峰发 电提供支持,在全市断电的情况下供应备用 电力。 断电时,卡特彼勒 3516B 柴油发电机 能够隔断该市配电系统的各段线路,切换接 至 G3520C 天然气发电机组。然后,每个线 段重复切换动作,直到全部载荷线段与天然 气发电厂连接自该系统投入运行三年来,共 发生过三次停电,在无外部电力可用的情况 下,哈里肯市每次都使用本方案,保证了整个 城市的正常运转。