降低 城市热电联产经营成本

gi energy
gi energy

CHP系统综合效率超过80%

客户: GI 能源

地址: 美国纽约州纽约市

解决方案: 三个 Cat® 3520C 发电机组

卡特彼勒经销商: H.O. Penn

/

三台Cat® 3520C发电机组

/

作为纽约市第四大办公大楼,宾州广场一号是美国最受限制的电网之一。

/

现场电力供应显著降低了建筑物的碳足迹 – 每年大约减少2,800公吨。

/

热电联产设备的众多优势之一是其可以独立运行并在大风暴期间为建筑提供部分电力。

/

纽约州纽约市的GI Energy

电力需求

作为纽约第四大写字楼,One Penn Plaza 依着美国最受限的电网之一运营。 位于曼哈顿中城区的 57 层大楼在 34 街和第七大道交叉口的宾州车站上面,毗邻麦迪逊广场花园。 其总峰值电力需求在夏季为 10 到 11 MW,在冬季为 6.5 至 7 MW。 作为 One Penn Plaza 所有者的房地产投资信托(REIT)需要为其租户提供可靠的电力来源,这也有助于纽约市和纽约州达成减少电网需求、提高能源效率以及降低能源成本的目标: 纽约州提议截止到 2015 年减少 15% 能源,而市长 Michael Bloomberg 的目标是截止到 2030 年,为纽约市增加 80 MW 的分布式发电。

解决方案

REIT 在 2009 年设立了一个有限责任公司来管理其 现场能源设备,并与 能源服务公司 GI 能源订立合同,安装了一个热电联产(CHP)系统,直接 向 One Penn Plaza 的租客 销售电力和蒸汽。 根据租约规定, 租户每月收到 LLC 的一份能源账单,其公用设施的价借鉴了当地公用事业公司 Con Edison 所提供的能源成本。 “不同之处在于生产成本,”开发并运营设备的 GI 能源资深副总裁 John Brogan 说。 其成果是最先进的 6.2 MW CHP 设备。

三个 Cat® 2055 kW 的燃气发电机组都安装了热回收蒸汽发电机(HRSG),它们都位于 One Penn Plaza 的一个 12 层屋顶平台顶的静音箱中。 壳体有两层楼高, 重 650000 磅。 发电机依附于主建筑的电力服务。 来自发动机的余热通过 HRSG 的处理,产生高压蒸汽,然后将其用于抵消建筑的蒸汽负荷。 在夏季,通过汽轮机组利用蒸汽冷却建筑。 在冬季,蒸汽预热生活用水并调节二次供水温度。 热电联产设备在夏季生产将将 6 MW 的电力,而冬季为 4.5 MW,这相当于超出 One Penn Plaza 同期段电力需求的一半。 “因为我们使用天然气作为我们的燃料源,而且我们有非常可靠的发动机,我们实际上产生电力的成本仅为从统一公用设施购买的一小部分,”Brogan 说。 平均而言,REIT 的日收入为 10000 美金至 12000 美金。Peak Power One 使每年使用来自城市电网的电力减少 20 至 15 万 KWh,同时提供 One Penn Plaza 需求的60% 电力,和 30% 蒸汽。 与设施产生的电力相比,CHP 系统效率鲜明,设施发电到达建筑的电力只相当于能源发电每伏的 40%。

成果

Cat 代理商 H.O.Penn 担任 GI 能源在这个项目上的主要合作伙伴,不仅是前端销售,也包括五年的长久 保养和服务协议。 “我们已经经历了这个设备的初始启动阶段,并与 H.O. Penn 许多不同级别的人员进行了诸多互动,”Brogan 说。 “从高层管理人员到现场服务协调员,乃至实际维修技师 - 这确实是团队努力的结果。”

“而且,它需要一个完整的团队,”Brogan 说。 “如果我只有业务员,而 Caterpillar 的很多竞争对手只有业务员,这样无法得到我们所期望的成品。 所以,我们真的需要从销售到技术方面的每个人,一旦设备运行,就必须有一个可以提供支持的合格服务团队。 如果万事俱备,则整个项目成功完成,我们就有了一

在 2013 年的桑迪飓风中,不像纽约市的其他地区,One Penn Plaza 几乎完全淹没。 “真的很幸运,这个设备在这次风暴中运转良好,” Brogan 说。 “Con Edison 蒸汽不工作,但我们可以用从热电联产设备供应的热水为建筑局部供暖。”

热电联产设备的诸多优点之一是,它可以独立运行,并在一场大风暴中为建筑局部供电。 “只要有天然气,这个系统即可启动并运行,而不需要公用设施,”Brogan 说。

下载电力档案,读取详细信息。