地址: 英国坎诺克
解决方案: 2 台 Cat® G3520C 发电机组
3 台 Cat® G3516LE 发电机组
卡特彼勒经销商: Finning UK
与其他温室气体不同,甲烷是一种丰富 且容易获得的可再生能源。 它还是天然 气的主要成分,因而是一种重要的能源 来源。
经过多年以后,垃圾填埋场中的多种有机 物发生生物降解,从而产生大量的甲烷。 消除甲烷可以保护环境,因为这可以挽回 有害气体的负面影响。 大量的垃圾变成 有用的电力。 因此,尽量利用甲烷可以 带来重大的能源、经济和环境利益。 为 了减少温室气体,各国政府正在鼓励开展 将甲烷转换为电力的项目,通过实施经 济高效的管理方法和技术来努力减少排 放。 英国政府已经设定了一个 目标,即 到 2020 年为止,使利用可再生能源生产 的 电力达到英国电力的 20%。
除了电力以外,还需要热能来加热垃圾填 埋场渗滤液,以便提高生物活动的速度, 加快渗滤液分解。 这个 6-MW 的垃圾填 埋场系统使客户能 够将废气转换为丰富 的燃料和适合销售的电能。
在英国坎诺克(伯明翰北 20 公里处)的 Biffa Poplars 垃圾填埋场运行的五台使 用低能燃料组合的 Cat® 发电机组。 这 五台发电机组全天候运行, 能够以 70- 80% 的负荷能力生产 6 MW 的电力。
其中三台 Cat G3516LE 发电机组安 装于 2003 于,每一台的连续功率皆为 1100kW。 两年后,该发电厂又安装了两 台 Cat G3520C 发电机组,每一台的持 续功率皆为 1950kW。 这一 20 缸发动 机的效率比之前的发动机更高, 其电能 转换率超过 40%。 通过打井和安装穿 孔管道可以回收甲烷。 压缩机可以提供 轻度真空,以便从垃圾填埋场抽取甲烷,
并提供所需的正压将甲烷通过甲烷处理 设备压入发动机中。 甲烷随后将被抽 出,并且进 行过滤以除去微粒和尽可能 多的水分。 该发电厂每小时使用 3000 立方米的垃圾填埋 场气体,其中至少包 含 140 立方米的甲烷。 该发电厂将电力 输送至国家电网,从而避免了通过燃烧 方式将甲烷白白浪费掉。 气体通过 20 个歧 管提取。 该垃圾填埋场如今仍在 运营。
除了发电以外,来自发动机冷却水套的热 水还被用来加热渗滤液。 通常,甲烷的 形成需要 20 到 25 年。 热能加快了将废 物转换为气体的速度。
连续发电站(每年 8000 小时)可通过本 地经销商处 的连续工作远程监控站进行 全天候监控。 每台发电 机组都在其自身 壳体内拥有一台独立的控制器。 控制器 将一个处理器、一个电力管理器和一个 负荷共享模块以及一个 I/O 装置整合到 一个单元中。 气体发动机控制器可提供 全功能的发动机管理和控制功能、清洗 周期、分阶段关机逻辑以及可编程保护 性继电保护功能。
将甲烷作为发电燃料加以收集和利用具 有环保优点,为减少大气中的有害气体排 放量做出了贡献。
通过精心的垃圾填埋场气体收集管理, 可以获得甲烷含量稳定在 50-55% 的气 体,从而实现最佳的发动机运转结果。 该垃圾填埋场的甲烷纯度一直在 55% 左 右。
气体中存在的硅可在燃烧室中形成积灰。 为此,发动机中安装了可过滤掉 1 微米 及以上大小微粒的 高效过滤器。 即使安装 了过滤装置,仍然会 有大量的硅进入发动 机。 因此,每周均需要进行 气体监测(包 括分析发动机油),以指示发动机中的硅水 平。 由于含有高浓度的二氧化碳(35-45% ),在给定的废气含氧水平下,可以降低氮氧 化物的排放水平。 二氧化碳具有较高的比 热,可以冷却燃烧过程。 燃烧温度降低了 气缸压力峰值,从而了减少了氮氧化物的产 生。 发电厂的排放级别大大低于最大 标准 级别,即 500 毫克/立方米。
如今,将生活垃圾转变为有价值的商业产品 势在必行。 该发电厂项目有望改善垃圾填埋 场的 甲烷通风性,同时可提供能够发电的环 保型燃料。 经过多年的运作,已经实现了较 高的可靠性。 该发 电厂为客户带来了社会生 态和经济利益。