养猪场连续发电供电

Nong Rai Farm
Nong Rai Farm

农场使用以沼气为燃料的发电机组来提高成本效益

客户: 农莱农场

地址: 泰国罗勇府

解决方案: 1台卡特彼勒G3406 天然气发电机组 (105 kW)
1台卡特彼勒G3306 天然气发电机组 (70kW)
设计、安装和调试两台发电机组、控制面 板和自动转换开关、定期维护和大修服务。

卡特彼勒经销商: 明通机械有限公司(泰国曼谷)

/

一台Cat® G3406燃气发电机组 (105 kW)、一台Cat® G3306燃气发电机组 (70 kW)

/

Granja Nong Rai与泰国最大的食品供应商之一CP集团合作,在泰国罗勇为30,000多头生猪提供饲养供应。

/

安装卡特彼勒电力系统有两个目标:降低电力成本,并利用Nong Rai农场现有的沼气资源。

电力需求

泰国农莱农场(Nong Rai)在寻找一种 方式将其沼气资源用作发电机燃料以进 行现场发电。 该农场与泰国最大食品供 应商之一的正大集团(也被称作“卜蜂 集团”)建立有合作关系,负责为泰国 罗勇府3万多头猪供应饲料。农莱农场的 鼓风机、干燥系统、和与其运营相关的 其他辅助设备大约耗电 200 kW 。 猪 粪由管道输送到沼气池之后,经发酵生 成沼气,供发电机组作燃料用。自有发 电机的发电量足以满足整个农莱农场的 全部用电需求。

农莱农场选择采用卡特彼勒发电机组, 原因在于与通常由汽车发动机改造而来 的其他低成本天然气发电机相比,卡特 彼勒发电机组品质优良、性能可靠,从 长远来看效益更高。 尽管农莱农场的 运营人清楚采用卡特彼勒沼气发电机组 的初期投入会比较高,但可以确定的是 自备电厂设备具备的可靠性和耐用性是 至关重要的,长远来看它能节省很多运 营成本。 由于发电机组不停机连续运转 的,因此选择一个能够提供发动机维护 指导、能够依据客户需求及时供应零部 件的供应商是很重要的。 农莱农场之所 以选择使用卡特彼勒发电机组,是因为 卡特彼勒在提供优质的发电设备方面有 着极佳的信誉,而且它的多个系列的沼 气发电机组在许多不同的行业领域的应 用是很成功的;同时也考虑到 农场能够 通过卡特彼勒在泰国曼谷的代理商—— 明通机械有限公司(Metro Machinery) 得到专业设计,还有维护人员为设 备安装提供本地化的服务和技术支持。 此外,代理商拥有丰富的经验和专业技 术,为以农业沼气为燃料的电力项目进 行调试和维护服务。

解决方案

明通机械在农莱农场安装了两台卡特彼 勒沼气发电机组。 这些天然气发电机 组输出总功率将近200 kW。 此外,发 电机组还配备了控制面板和自动转换开 关,确保配电的可靠与高效。该项目堪 称可持续发展的典范。它涉及到捕获废 气和避免由于甲烷释放而危害环境。使 用沼气发电机组生产的能源抵销了采用 标准燃煤发电设施可能产生的污染气体 排放,一举两得。

成果

安装卡特彼勒电力系统可以降低电力成 本并利用农莱农场的现有沼气资源;该 系统同时实现了这两个目标。农莱农场 在 2005 年年中安装了发电机组,投入 使用之后,该发电机组一直在平稳地运 转。农莱农场的发电厂不仅满足了农场 的全部用电需求,而且每年还为农场节 省了大约 280 万泰铢用以本地电网购电 的费用。

下载电力档案,读取详细信息。