Cat®(卡特)铲刀
升降油缸更换
Cat(卡特)自助服务选项(SSO)
Cat®(卡特)铲刀升降油缸专为平地机的特定功能而设计。您还可以将它们与Cat(卡特)独家液压油缸密封件结合使用,以帮助延长使用寿命并提高生产效率。在更换时,我们的自助服务选项使您可以轻松地自行完成任务。Cat(卡特)原装铲刀升降油缸、推荐工具列表、检修说明等全部在便利的单一产品包中提供。
确知自身需求?
开始选购
维保技巧
注意这些常见的维修指标:
过度滑移
泄漏
周期时间延长
油缸速度下降
活塞杆弯曲
活塞杆刮伤/有划痕
油缸损坏
生产效率下降
液压油污染
液压油缸密封件损坏
液压油压力高于或低于制造商建议的规格
Cat(卡特)铲刀升降油缸更换自助服务选项包括:
推荐工具
液压油缸维修台
卡环钳
起重装置
提升带
液压管路污染控制件(盖、塞、盘等)
密封件撬起工具
拔销器
轴承拉出器附件
液压油缸珩磨头
随附的维修说明
平地机
120B, 120G, 120H, 120K, 120M, 140G, 140H, 140K, 140M
常见问题
通常什么原因会导致油缸故障?
使用率高和恶劣的现场条件会导致油缸故障。冲击、腐蚀和磨损也会造成损害,并可能导致严重的机器性能问题。但令人惊讶的是,许多液压系统故障皆可归因于污染。
污染物可能通过液压油缸密封件进入。即使是液压杆上的微小缺陷也可能导致污染物进入。这会损坏液压油缸孔和活塞密封件,从而导致内部漏油和效率降低。通常,此类损坏在操作员发现问题前就已发生。
在操作员注意到问题前,液压系统的效率损失可能高达20%,因此,燃油支出会有所增加,效率反而出现下降。最终,污染物可能会扩散到整个液压系统,包括泵、马达和阀门。这可能导致灾难性故障和额外停机时间。
如何防止污染损坏我的油缸?
- 主动采取措施保持液压系统清洁,包括定期维保和预防性检查。有关具体说明,请查阅机器的《操作与维保手册》。
- 使用优质的Cat(卡特)滤清器和Cat(卡特)油液,以及S•O•S油液分析。这可助您提前发现问题。
- 联系Cat(卡特)代理商对液压系统进行技术分析。油缸滑移率、油缸循环时间和系统压力检查有助于识别隐藏问题。
如何检查我的液压系统?
首先,启动发动机,听一下是否有呜呜声或研磨声。这些噪音可能是泵气蚀或轴承松动或故障的迹象。
接下来,关闭机器。将钥匙转至启动位置,并前后移动操纵杆以释放液压。在继续检查之前,给部件时间冷却。
然后,进行绕机检查:
- 请注意查看相应的观测计,以确定是否需要添加任何油液
- 检查转向/制动阀和液压泵区域周围是否有泄漏和损坏的软管
- 检查软管卡箍是否松动或损坏
- 检查机油冷却器和冷凝器管路的软管是否磨损或连接处是否泄漏
- 确保风扇与电机连接处无渗漏
- 检查升降和倾斜油缸密封件周围是否有污垢堆积,这些地方的泄漏可能不明显
- 确保液压缸杆、连杆销或接头未损坏
注:有关具体说明,请务必查阅机器的《操作与维保手册》。
为什么在更换时应该选择Cat(卡特)液压油缸?
Cat(卡特)液压缸的设计具有更好的耐用性和精度,使其成为恶劣应用的理想选择。
- 油缸筒由端盖封闭并珩磨,以降低污染风险并延长密封寿命。
- 杆眼通过惯性摩擦焊接工艺连接到活塞杆上,以实现更强的接合。
- 密封系统吸收压力峰值,承受侧向载荷并防止污染。
- 在活塞杆上进行感应硬化可以提高活塞杆的硬化深度,从而改善机械性能,并提供更好的保护,防止凹痕、划痕和内部撞击等损坏。