Center shift - Hydraulic cylinder
Center shift - Hydraulic cylinder

Cat®(卡特)中心换档油缸更换

Cat(卡特)自助服务选项(SSO)

Cat®(卡特)中心换档油缸专为平地机的特定功能而设计。您还可以将它们与Cat(卡特)独家液压油缸密封件结合使用,以帮助延长使用寿命并提高生产效率。需要更换中心换档油缸时,我们的自助服务选项使您可以轻松地自行完成任务。Cat(卡特)原装油缸、推荐工具列表、检修说明等全部在便利的单一产品包中提供。



 

 

维保技巧

注意这些常见的维修指标:

  • 过度滑移

  • 泄漏

  • 周期时间延长

  • 油缸速度下降

  • 活塞杆弯曲

  • 活塞杆刮伤/有划痕

  • 油缸损坏

  • 生产效率下降

  • 液压油污染

  • 液压油缸密封件损坏

  • 液压油压力高于或低于制造商建议的规格

 

 

 

 

Cat(卡特)中心换档油缸更换自助服务选项包括:

 

推荐零件

 

推荐工具

 

  • 液压油缸维修台

  • 卡环钳

  • 起重装置

  • 提升带

  • 液压管路污染控制件(盖、塞、盘等)

  • 密封件撬起工具

  • 拔销器

  • 轴承拉出器附件

  • 液压油缸珩磨头

  • 随附的维修说明

其他选项

 

  • 液压油缸Cat(卡特)密封件套件销子

  • 新的Cat(卡特)液压油缸

  • Cat(卡特)Reman液压油缸

  • 肾循环/冲洗/更换液压系统油液

  • S•O•S℠取样套件

  • 所有自助服务选项

 

 

在以下型号上可用:

平地机

120B, 120G, 120H, 120K, 120M, 140G, 140H, 140K, 140M

常见问题

 

 

 

通常什么原因会导致油缸故障?

使用率高和恶劣的现场条件会导致油缸故障。冲击、腐蚀和磨损也会造成损害,并可能导致严重的机器性能问题。但令人惊讶的是,许多液压系统故障皆可归因于污染。

污染物可能通过液压油缸密封件进入。即使是液压杆上的微小缺陷也可能导致污染物进入。这会损坏液压油缸孔和活塞密封件,从而导致内部漏油和效率降低。通常,此类损坏在操作员发现问题前就已发生。

在操作员注意到问题前,液压系统的效率损失可能高达20%,因此,燃油支出会有所增加,效率反而出现下降。最终,污染物可能会扩散到整个液压系统,包括泵、马达和阀门。这可能导致灾难性故障和额外停机时间。
 



 

如何防止污染损坏我的油缸?

  • 主动采取措施保持液压系统清洁,包括定期维保和预防性检查。有关具体说明,请查阅机器的《操作与维保手册》。
  • 使用优质的Cat(卡特)滤清器和Cat(卡特)油液,以及S•O•S油液分析。这可助您提前发现问题。
  • 联系Cat(卡特)代理商对液压系统进行技术分析。油缸滑移率、油缸循环时间和系统压力检查有助于识别隐藏问题。






     



 

如何检查我的液压系统?

首先,启动发动机,听一下是否有呜呜声或研磨声。这些噪音可能是泵气蚀或轴承松动或故障的迹象。

接下来,关闭机器。将钥匙转至启动位置,并前后移动操纵杆以释放液压。在继续检查之前,给部件时间冷却。

然后,进行绕机检查:

  • 请注意查看相应的观测计,以确定是否需要添加任何油液
  • 检查转向/制动阀和液压泵区域周围是否有泄漏和损坏的软管
  • 检查软管卡箍是否松动或损坏
  • 检查机油冷却器和冷凝器管路的软管是否磨损或连接处是否泄漏
  • 确保风扇与电机连接处无渗漏
  • 检查升降和倾斜油缸密封件周围是否有污垢堆积,这些地方的泄漏可能不明显
  • 确保液压缸杆、连杆销或接头未损坏

注:有关具体说明,请务必查阅机器的《操作与维保手册》。
 



 

为什么在更换时应该选择Cat(卡特)液压油缸?

Cat(卡特)液压缸的设计具有更好的耐用性和精度,使其成为恶劣应用的理想选择。

  • 油缸筒由端盖封闭并珩磨,以降低污染风险并延长密封寿命。
  • 杆眼通过惯性摩擦焊接工艺连接到活塞杆上,以实现更强的接合。
  • 密封系统吸收压力峰值,承受侧向载荷并防止污染。
  • 在活塞杆上进行感应硬化可以提高活塞杆的硬化深度,从而改善机械性能,并提供更好的保护,防止凹痕、划痕和内部撞击等损坏。

 

 



 


 



 

 

 

 

/

在线订购

这是一种在维保和维修到期时为自己节省更多时间和精力的方法。在parts.cat.com上随时在线订购Cat(卡特)自助服务选项。

立即订购
/

自助服务选项

通过Cat(卡特)自助服务选项获得进行简单维修和维保所需的一切。包括Cat(卡特)零件以及工具、易于遵循的维修说明和技术支持。

了解更多