Cat®(卡特)稳定器油缸更换
Cat(卡特)自助服务选项(SSO)
所有Cat®(卡特)液压油缸(包括稳定器油缸)都是为您机器的特定功能而设计。您还可以将它们与Cat(卡特)独家液压油缸密封件结合使用,以帮助延长使用寿命并提高生产效率。在更换时,我们的自助服务选项使您可以轻松地自行完成任务。Cat(卡特)原装稳定器油缸、推荐工具列表、检修说明等全部在便利的单一产品包中提供。
确知自身需求?
开始选购
维保技巧
注意这些常见的维修指标:
过度滑移
泄漏
周期时间延长
油缸速度下降
活塞杆弯曲
活塞杆刮伤/有划痕
油缸损坏
生产效率下降
液压油污染
液压油缸密封件损坏
液压油压力高于或低于制造商建议的规格
Cat(卡特)稳定器油缸更换自助服务选项包括:
推荐工具
液压油缸维修台
卡环钳
起重装置
提升带
液压管路污染控制件(盖、塞、盘等)
密封件撬起工具
拔销器
轴承拉出器附件
液压油缸珩磨头
随附的维修说明
挖掘装载机
414E, 415F, 416, 416B, 416C, 416D, 416E, 416F, 420D, 420E, 420F, 422E, 422F, 424B, 424D, 426, 426B, 426C, 426F, 427F, 428, 428B, 428C, 428D, 428E, 428F, 430D, 430E, 430F, 432D, 432E, 432F, 434E, 434F, 436, 436B, 436C, 438, 438B, 438C, 438D, 442D, 442E, 444E, 444F, 446, 446B, 446D, 450E, 450F
伸缩臂式装卸机
TH103, TH210, TH215, TH220B, TH306D, TH330B, TH340B, TH350B, TH3510D, TH355B, TH357D, TH360B, TH408D, TH460B, TH514D, TH560B, TH580B, TL642D, TL943D, TL1055D, TL1255D
常见问题
通常什么原因会导致油缸故障?
使用率高和恶劣的现场条件会导致油缸故障。冲击、腐蚀和磨损也会造成损害,并可能导致严重的机器性能问题。但令人惊讶的是,许多液压系统故障皆可归因于污染。
污染物可能通过液压油缸密封件进入。即使是液压杆上的微小缺陷也可能导致污染物进入。这会损坏液压油缸孔和活塞密封件,从而导致内部漏油和效率降低。通常,此类损坏在操作员发现问题前就已发生。
在操作员注意到问题前,液压系统的效率损失可能高达20%,因此,燃油支出会有所增加,效率反而出现下降。最终,污染物可能会扩散到整个液压系统,包括泵、马达和阀门。这可能导致灾难性故障和额外停机时间。
如何防止污染损坏我的油缸?
- 主动采取措施保持液压系统清洁,包括定期维保和预防性检查。有关具体说明,请查阅机器的《操作与维保手册》。
- 使用优质的Cat(卡特)滤清器和Cat(卡特)油液,以及S•O•S油液分析。这可助您提前发现问题。
- 联系Cat(卡特)代理商对液压系统进行技术分析。油缸滑移率、油缸循环时间和系统压力检查有助于识别隐藏问题。
如何检查我的液压系统?
首先,启动发动机,听一下是否有呜呜声或研磨声。这些噪音可能是泵气蚀或轴承松动或故障的迹象。
接下来,关闭机器。将钥匙转至启动位置,并前后移动操纵杆以释放液压。在继续检查之前,给部件时间冷却。
然后,进行绕机检查:
- 请注意查看相应的观测计,以确定是否需要添加任何油液
- 检查转向/制动阀和液压泵区域周围是否有泄漏和损坏的软管
- 检查软管卡箍是否松动或损坏
- 检查机油冷却器和冷凝器管路的软管是否磨损或连接处是否泄漏
- 确保风扇与电机连接处无渗漏
- 检查升降和倾斜油缸密封件周围是否有污垢堆积,这些地方的泄漏可能不明显
- 确保液压缸杆、连杆销或接头未损坏
注:有关具体说明,请务必查阅机器的《操作与维保手册》。
为什么在更换时应该选择Cat(卡特)液压油缸?
Cat(卡特)液压缸的设计具有更好的耐用性和精度,使其成为恶劣应用的理想选择。
- 油缸筒由端盖封闭并珩磨,以降低污染风险并延长密封寿命。
- 杆眼通过惯性摩擦焊接工艺连接到活塞杆上,以实现更强的接合。
- 密封系统吸收压力峰值,承受侧向载荷并防止污染。
- 在活塞杆上进行感应硬化可以提高活塞杆的硬化深度,从而改善机械性能,并提供更好的保护,防止凹痕、划痕和内部撞击等损坏。