AUTOMATIZACIÓN Y AUTONOMÍA: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
Google está generando titulares con su vehículo que se conduce solo. Los fabricantes de automóviles también van hacia esa dirección – añadiendo funciones para ayudar al conductor, las cuales controlan automáticamente los frenos, los cambios de carril, la distancia de viaje, el estacionamiento paralelo y más. Pero a medida que hablamos de autos sin conductor, el lenguaje se torna confuso. Lo que algunas personas llaman AUTONOMÍA, otras lo etiquetan como AUTOMATIZACIÓN – y viceversa.
Incluso en Caterpillar hemos llegado a usar estas palabras de manera indistinta, creando confusión en los clientes, los proveedores y los colegas. Para mejorar la consistencia, hemos definido estos términos a continuación.
Automatización: sustantivo – se refiere a un conjunto de funciones relacionadas que un equipo lleva a cabo de manera automática. La automatización asume que el operador lleva a cabo cualquier requerimiento antes o después de la secuencia automatizada con el fin de completar la tarea. Se requieren múltiples secuencias de automatización para que el equipo pueda trabajar de manera semi-autónoma o autónoma.
Semi-autónomo: adjetivo - describe múltiples secuencias automatizadas que una máquina puede ejecutar sin intervención humana para completar una tarea. La operación semi-autónoma de una máquina asume que el operador realiza algunas tareas.
Autonomía: sustantivo - se refiere a un estado del equipo en el cual puede ejecutar las operaciones programadas bajo condiciones delineadas sin intervención u orientación humana. Cuando hablamos de este tipo de equipo, usamos el adjetivo "autónomo". Por ejemplo, algunas minas cuentan con camiones autónomos.
Autonomía de principio a fin
Nivel |
Concepto |
Definición |
| 0 | Operación Humana | El operador controla la máquina en todo momento. |
| 1 | Automatización (específica de una función) | El operador tiene el control general de la máquina y es responsable de su operación segura, pero puede transferir control limitado en una función específica (como mover una canasta o una pala) a la máquina. |
| 2 | Semi-autónomo | La máquina completa un subconjunto de sus tareas definidas sin interactuar con el operador. El operador realiza las tareas restantes. |
| 3 | Autónomo | La máquina ejecuta todas sus tareas definidas sin interactuar con el operador y es responsable de todas las funciones de movilización de tierra críticas para la seguridad. |
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Si no entiende a la perfección los conceptos tecnológicos - y eso le hace sentirse incómodo - puede sentirse menos motivado a explorar las alternativas con su proveedor de equipo. Debido a esto, puede perder oportunidades para mejorar la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad.
Por lo tanto, familiarícese con el lenguaje y mantenga su mente abierta ante los cambios. Pero de cara al futuro, nuestro consejo es que aprenda sobre la AUTONOMÍA, mientras se enfoca en la AUTOMATIZACIÓN.
La AUTONOMÍA es real y está llegando. Pero no por un rato. Y no en todos los sitios.
La AUTOMATIZACIÓN está aquí. Justo ahora. Lista para brindar grandes beneficios a su negocio.
¿En qué invertirá toda su atención y sus recursos?
Enfóquese en la Automatización
Automatice este proceso: |
Concepto: |
Beneficios: |
| Control de nivelación | Mejorar la precisión de la nivelación: reducir costos | - Mejorar la seguridad - Mejorar la productividad - Reducir costos - Terminar los proyectos más rápido - Ayudar a que los operadores con menor experiencia trabajen de manera eficiente - Maximizar el uso de los activos del equipo - Incrementar el tiempo de actividad - Optimizar la vida de los componentes - Prevenir los robos - Mejorar la precisión en las licitaciones |
| Control de compactación | Lograr las especificaciones más rápido y con mayor precisión | |
| Medición y monitoreo de cargas | Medir el material de manera precisa; optimizar la productividad del sistema de carga y desplazamiento | |
| Detección de personas y objetos | Reducir el riesgo de accidentes y lesiones | |
| Control remoto del equipo | Operar de manera eficiente desde ubicaciones más seguras | |
| Recopilación y análisis de los datos de la maquinaria | Usar los datos de la maquinaria para optimizar el sitio de manera eficiente |
Artículos relacionados
Usted está aquí para obtener ideas que hagan crecer su negocio. Lea la información sobre maquinaria, además de consejos y trucos de expertos para aprovechar al máximo cada proyecto.
-
Hablemos de tecnología
Todos los principales fabricantes de equipo le exhortan a que intente usar la tecnología. Caterpillar no es la excepción. Entérese cómo le puede ayudar la innovación.
Más información -
¿Debería analizar las telemáticas con mayor detalle?
La tecnología ha ayudado a que la industria de la construcción sea más productiva desde hace mucho tiempo.
Más información -
Desmenuzando la jerga para conectarse
Definiendo términos tecnológicos para que pueda conectarse.
Más información -
5 motivos para poner la tecnología en su lista
La tecnología ha facilitado nuestras vidas, ya que puede brindar nuevos niveles de eficiencia a nuestro trabajo.
Más información