Los nuevos Cat® 980 y 982 vienen como estándar de fábrica, con una serie de tecnologías fáciles de usar que están diseñadas para satisfacer tus necesidades aumentando la eficiencia y la productividad en las operaciones, y ofreciendo un rendimiento de primera calidad al tiempo que se reducen los costos y el consumo de combustible.
Con unos intervalos de mantenimiento más amplios y sincronizados, se consigue hacer más cosas a un menor costo en comparación con la serie M.
Además, las máquinas reciben automáticamente actualizaciones de software y disponen de funciones que permiten resolver muchos problemas a distancia.
Todo eSo te permite ahorrar tiempo y dinero.
El nuevo Autodig con Auto Set Tire permite una carga automatizada, factores de llenado elevados y un menor desgaste de los neumáticos, mientras que Cat Payload con Assist ayuda a cargar según el objetivo de cada trabajo, para aumentar la productividad respecto a la serie anterior.
Los nuevos 980 y el nuevo 982 cuentan con tecnologías integradas que ayudan a que tu operación sea más eficiente.
Una mayor eficiencia es más ganancia en cada carga.
Máquinas configuradas para aplicaciones dedicadas:
1 Comparados a los modelos de la Serie M
² No hay aprobación legal para comercialización