Le nouveau capteur d'usure des chaînes exclusif Cat® permet de surveiller à distance l'usure des composants et d'émettre des alertes à certains seuils

 

Pour diffusion mondiale : juillet 2024
Numéro de publication : 169PR24

 

  • Une surveillance à distance de l'usure du train de roulement pour une meilleure couverture du parc
  • Des alertes sont émises à 40 %, 70 % et 100 % d'usure pour faciliter la planification des maintenances
  • Conception durable et étanche avec une longue autonomie 

 

Forte de 120 ans d'expérience dans le domaine des trains de roulement, Caterpillar continue à innover pour permettre à ses clients d'obtenir le meilleur retour sur investissement. Exclusivement présent sur les machines et trains de roulement Cat®, le capteur d'usure des chaînes Cat (CTWS, Cat Track Wear Sensor) permet de surveiller à distance l'utilisation du train de roulement afin de mieux en prédire l'usure, d'en planifier les maintenances et d'améliorer la disponibilité de la machine.

Le nouveau CTWS est contrôlé à partir du système de gestion de l'usure Cat, et communique à distance des informations de suivi sur l'usure des maillons de la machine au concessionnaire. Grâce aux alertes à intervalle régulier (40 % pour la rotation des bagues, 70 % pour les mesures et la commande de pièces de rechange et 100 % pour effectuer le remplacement), vous bénéficiez d'un calendrier d'inspection et de commande de pièces de rechange plus clair. L'état d'usure des chaînes en temps réel permet de mesurer les maillons à distance, d'augmenter la couverture du parc en automatisant les inspections, de donner un aperçu de l'usure lorsque vous travaillez dans des endroits éloignés et d'établir un calendrier prioritaire pour les visites d'entretien en optimisant les inspections manuelles.

Ce produit a été testé sur le terrain et présente une fiabilité à toute épreuve tout au long de la durée de vie du train de roulement. Plus de 2 000 machines Cat équipées de ce capteur innovant ont été expédiées. Ce petit capteur électronique est installé dans un carter à part dans le maillon pour le protéger. Chaque ensemble de maillons comporte un maillon intelligent : deux sur chaque machine, un de chaque côté. Le CTWS résiste aux chocs à haute fréquence et répond aux tests fonctionnels et environnementaux des capteurs. Dans des conditions normales d'opération, il a été démontré que la batterie durait jusqu'à sept (7) ans.

Le capteur d'usure est de série sur les tracteurs Cat D5, D6 et D8, ainsi que sur les chargeuses à chaînes 953 et 963 dans certaines régions. Nous prévoyons de l'installer sur plusieurs autres modèles de tracteurs à l'avenir. Il est adaptable sur certains trains de roulement de tracteur.

Pour obtenir de plus amples informations sur le nouveau capteur d'usure des chaînes Cat, veuillez contacter un concessionnaire Cat ou consulter le site : www.cat.com.

 

Télécharger le communiqué de presse et les images 

Télécharger maintenant

 

 

de
de

Trains de roulement et CTWS

Afficher l'image en pleine taille
de

Maillon CTWS sur la machine

Afficher l'image en pleine taille
de

Découvrez le nouveau capteur d'usure des chaînes Cat® (CTWS) dans cette revue détaillée, et découvrez en quoi ce produit peut révolutionner la gestion et l'entretien de votre parc. Le CTWS est conçu exclusivement pour les machines Cat. Ce capteur surveille le train de roulement de vos machines en temps réel, ce qui en améliore la fiabilité. Ce produit innovant émet des alertes lorsque des seuils d'usure sont atteints. Vous bénéficiez ainsi d'une performance optimale et d'une réduction des temps d'arrêt conséquente.

 

 

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et de moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Caterpillar Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2024 Caterpillar Tous droits réservés

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse professionnelle

Amériques
Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Amy Doughty : Amy.Doughty@cat.com