가장 뛰어난 성능을 발휘할 수 있도록 통합되어, 작업 환경에 따라 손쉽게 휠 로더를 기술 옵션으로 업그레이드할 수 있습니다.
텍사스주 어빙, 2025년 5월 6일―차세대 Cat® 중형 휠 로더는 최신 기술을 통해 안전성을 강화하고 고객이 더 빠른 작업 속도와 더 뛰어난 정확도를 누릴 수 있도록 해 줍니다. 가장 뛰어난 성능을 발휘할 수 있도록 통합되어, 작업 환경에 따라 손쉽게 휠 로더를 기술 옵션으로 업그레이드할 수 있습니다.
Caterpillar에서는 차세대 Cat 950, 962, 966, 966 XE, 972, 972 XE, 980, 980 XE, 982, 982 XE 휠 로더에 사용 가능한 새로운 기술 옵션을 발표했습니다.
Frank Stadelmann
중형 휠 로더를 위한 Caterpillar 글로벌 제품 적용 전문가
Caterpillar
Frank Stadelmann
중형 휠 로더를 위한 Caterpillar 글로벌 제품 적용 전문가
Caterpillar
표준 HD 후방 카메라부터 통합 터치스크린까지, Cat 중형 휠 로더는 멀티뷰(360°) 시야 시스템, 후방 물체 감지, 새 기능인 동작 금지가 포함된 충돌 경고 계통 등, 더욱 발전하는 옵션 기술을 제공하고 있습니다.
새 계통은 레이더 및 시야 센서를 통해 위험 가능성을 탐지하며, 장비가 정지 상태에서 후진 동작을 시작할 때 운전자에게 경고하고 동작을 멈추어 줍니다. 충돌 경고 계통은 스마트 카메라 및 레이더 기술을 활용해 로더의 뒤에서 발생하는 충돌 가능성을 특정하고 청각적 경고와 시각적 경고를 제공하여 운전자가 알아차리지 못했을 수도 있는 위험을 식별하고, 완화하고, 관리할 수 있도록 해 줍니다. 계통의 세 가지 색상 영역(노란색(인식), 주황색(주의), 빨간색(위험))의 세 가지 색상 영역은 로더의 예상 경로와 해당 물체까지의 대략적인 거리를 알려줍니다.
탑재된 동작 금지 기능은 중립에서 기어 변경 시, 계통에서 물체 또는 작업자가 로더 후방의 위험 경고 지역에 있음을 감지하는 경우에 자동으로 브레이크를 적용하여 바로 후진 기어가 작동하는 것을 방지해 줍니다. 이 경우 운전자에게 화면 상 알림을 통해 경고가 전달됩니다. 장비가 최소 15초 동안 정지한 상태이며 운전자가 주차에서 후진으로 변경하는 경우, 후방 감지 시스템이 위험 경고 지역에 무언가 있음을 감지하면 동작 금지 기능이 후진 기어의 작동을 막아 줍니다. 로더는 운전자가 중립으로 다시 전환한 후 감지된 물체에서 벗어나도록 조향한 후 후진하게 됩니다.
사람 감지 기능은 스마트 카메라를 활용해 사람이 로더 후방에 있음이 감지되는 경우에 운전자에게 경고해 줍니다. 사람이 장비에 얼마나 근접했는지에 따라 3단계 경고가 동적으로 조정되며 계통은 운전실 내 모니터에서 사람을 빨간색 테두리 상자로 강조 표시하여 운전자가 잠재적 위험을 식별하고 관리할 수 있도록 해 줍니다.
표준 Cat Payload는 적재 작업 중 실시간으로 정확한 버킷 하중 정보를 제공하여 과적재 및 과소적재를 방지하는 데 매우 유용합니다. Advanced Payload 계통으로 업그레이드하면 팁오프 지원 등 자동화 기능을 더욱 강화하여 최종 버킷 프로세스에서 목표 하중을 정확하게 맞출 수 있습니다. Advanced Payload의 새로운 멀티태스킹 모드는 두 개의 적재 프로세스를 동시 추적할 수 있으며 분할 모드는 각 적재의 개별 목표 중량 및 총계를 추적하며 여러 자재를 적재할 수 있도록 해 줍니다.
선택 사양인 Cat Advanced Payload는 계통을 업그레이드하여 확장된 기능 및 특성을 제공합니다. 팁오프 지원을 통해 추가로 최종 버킷 공정을 자동화합니다. 멀티태스크 모드로 두 가지의 적재 공정을 동시 추적할 수 있습니다. 분할 모드로 개별 목표 중량 및 총계를 추적하면서 다양한 자재를 적재할 수 있습니다. 로더를 스케일 하우징 공정에 통합하려면 적재용 디스패치**를 추가합니다.
Cat Advanced Payload를 위한 Cat Payload for Trade*를 사용하면 스케일 데이터를 비즈니스 과정에 바로 통합할 수 있습니다. 이 옵션은 국제법정계량기구의 형식 승인을 받았으며 Cat Advanced Payload의 표준 버전의 모든 기능을 그대로 유지합니다.
자재 처리 및 트럭 적재부터, 일반 건설 또는 비축 작업 현장까지, 통합 Cat 중형 휠 로더 기술은 모든 기술 수준의 운전자가 더 적은 피로감을 느끼면서 더 효율적이고 생산적으로 일할 수 있도록 해 줍니다. 이러한 새 기술은 다음과 같은 즉시 사용 가능한 여러 표준 및 옵션 기능을 활용해 장비 성능을 강화해 줍니다.
운전자가 장비에 있지 않아도 되도록, 최근 발표된 Command for Loading 기술은 차세대 중형 휠 로더를 원격 제어할 수 있도록 해 줍니다. 인체 공학적 Command 콘솔은 시동/종료, 랙/덤프, 리프트/하강 등의 기본적인 장비 기능에 대한 가시 거리 원격 제어를 제공합니다. 비가시 거리 작업의 경우 Command Station에서 여러 장비와 연결하여 사용자가 현장에서 또는 원격으로 한 번에 한 장비씩 운행할 수 있도록 해 줍니다.
Cat® 휠 로더를 위한 새로운 기술 업그레이드에 대한 자세한 정보는 Cat 특약점에 문의하거나 cat.com을 방문하여 확인하실 수 있습니다.
*유럽용. 국가별 인증 사항은 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 Cat 특약점에 문의하십시오.
** 구독 및 호환되는 스케일 하우징 소프트웨어가 필요합니다.
# # #
Caterpillar 소개:
2024년 매출과 수익이 648억 달러인 Caterpillar Inc.는 건설 및 광산 장비, 오프 하이웨이 디젤 및 천연 가스 엔진, 산업용 가스 터빈, 디젤 전기 기관차 분야에서 세계를 선도하는 제조업체입니다. Caterpillar는 고객이 더 나은, 더 친환경적인 세상을 만들도록 100여년간 지원해 왔으며, 탄소 배출이 적은 미래를 위해 헌신 및 기여하고 있습니다. 전 세계 특약점 네트워크의 지원을 받는 당사의 혁신적인 제품과 서비스는 고객의 성공에 도움이 되는 뛰어난 가치를 제공합니다. Caterpillar는 모든 대륙에 진출해 있고 건설업, 자원 산업, 에너지 및 운송의 3개 주요 부문에서 주로 활약하고 있으며, 금융 상품 부문을 통해 자금 조달 및 관련 서비스를 제공합니다. caterpillar.com을 방문하거나 소셜 미디어 채널(caterpillar.com/en/news/social-media.html)에서 대화에 참여하십시오.
편집자 참고: Caterpillar 영업 지역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 독립적인 특약점 네트워크, 공장, 마케팅 자회사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스 판매가 가능하다는 확인을 받은 후에 제품 정보를 공개하고자 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 Cat 특약점을 통해 확인하시기 바랍니다.
여기에 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, 'Caterpillar Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.
VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Caterpillar Inc.의 상표입니다.
새로운 중부하 Cat® 980 GC 휠 로더는 연료를 적게 소모하며 온디맨드 팬과 부하 감지 유압 장치, 직관적 제어 장치, Performance 시리즈의 버킷을 사용합니다.
자세히 알아보기Caterpillar는 최근 자체 유지 관리 및 수리를 선호하는 고객을 위해 포괄적인 동영상 라이브러리를 출시했습니다.
자세히 알아보기Caterpillar는 연간 제품 업데이트(APU) 프로그램의 일환으로 Cat® 유압식 굴삭기 제품군에 대한 여러 업데이트를 발표했습니다.
자세히 알아보기새로운 CAT 중형 휠 로더용 새로운 CAT® 싱글 라이프 커팅 엣지는 단일 베벨 설계가 특징으로 엣지 뒤집기를 위한 마모 모니터링이 필요가 없습니다
자세히 알아보기