UN PLAN SÓLIDO PARA HACER FRENTE A LAS CATÁSTROFES PUEDE SER UNA VENTAJA COMPETITIVA PARA SU EMPRESA.
Quizás ha escuchado alguna vez que «la falta de un plan es un plan para el fracaso». Esta frase se vuelve especialmente cierta cuando se refiere a la preparación de una empresa para hacer frente a una catástrofe. Si se limita a dar respuesta tras un desastre, llega demasiado tarde.
Los expertos del mundo empresarial coinciden en que prepararse de forma exhaustiva para una catástrofe con suficiente antelación es una ventaja competitiva. De hecho, algunas empresas crecen después de una catástrofe básicamente porque sus competidores no estaban preparados y no pudieron seguir operando.
¿A QUÉ HACE REFERENCIA EL TÉRMINO PREPARARSE?
Sin duda la energía de reserva está en la lista y eso es algo que los distribuidores Cat puede ayudarle a conseguir. Pero hay otros aspectos. Por ejemplo:
- La comunicación con los empleados
- Los seguros
- La ubicación alternativa de la empresa
- Las políticas de nóminas (¿seguirá pagando a sus trabajadores si no pueden trabajar?)
- La fidelización de los clientes
- La entrega de productos y la prestación de servicios
Estos son solo algunos ejemplos. Tener una empresa preparada no es garantía absoluta de que esta saldrá indemne, pero sí que le ofrece más posibilidades.
DOS DE CADA TRES PEQUEÑAS EMPRESAS NO TIENEN UN PLAN CONCRETO DE PREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN. ¿CUÁL ES EL MOTIVO?
- «A mí no me va a pasar». La realidad: Es difícil encontrar muchos lugares en Norteamérica que no corran el riesgo de sufrir una catástrofe con consecuencias negativas: terremotos, tornados, huracanes, vientos fuertes, incendios forestales, volcanes, tormentas de hielo, ventiscas y, por supuesto, peligros derivados de la acción del hombre.
- «Se necesita tiempo». Lo sabemos. Está ocupado, pero imagine lo ocupado que estará cuando haya perdido a sus clientes y se hayan ido a la competencia porque no pudo atenderlos.
- «No sé qué hacer». Es verdad que hay muchas cosas en las que pensar. Puede resultar abrumador. Por suerte, hay muchos consejos con los que podemos contar, así que hemos reunido algunos artículos de gran utilidad extraídos de fuentes reputadas para que le resulte más sencillo empezar con la tarea.
CUATRO ARTÍCULOS PARA AYUDARLE A EMPEZAR
- Consejos prácticos para crear un plan holístico de preparación de la empresa ante una catástrofe: Consejos sencillos y lógicos que se pueden aplicar a la mayoría de empresas. Leer el artículo
- Liderazgo y preparación centrada en las personas: La forma de gestionar un desastre puede afectar de forma positiva o negativa a la cultura de la empresa. Nos gusta el enfoque de este artículo que se centra en las personas y la seguridad. Leer el artículo
- Lista de verificación completa para pequeñas empresas: Este artículo le ofrece 21 medidas que puede tomar para prepararse para lo peor. Leer el artículo
- Reclamaciones de seguros para empresas después de una gran catástrofe: Consejos detallados de Forbes sobre cómo prepararse para la campaña de impuestos después de una catástrofe. Leer el artículo
Si dedica tiempo a pensar en estas cosas con antelación, descubrirá que el proceso de respuesta y recuperación le resulta menos estresante y, a menudo, es menos costoso para su empresa.