Los Últimos Avances
En Seguridad
PARA PEQUEÑOS CARGADORES DE RUEDAS
Por Roy Brookhart
Los propietarios y los operadores de equipos enfrentan muy frecuentemente retos para completar rápidamente sus tareas, y esto puede crear una situación peligrosa si los plazos son prioridad sobre la seguridad. Todo lo que se necesita es un segundo de distracción para causar lesiones al operador o daños al equipo. Afortunadamente, hoy en día, los pequeños cargadores de ruedas están equipados con funciones de seguridad que incrementan significativamente reducción de riesgo de accidentes y lesiones en el lugar de trabajo.
MEJORAS DE VISIBILIDAD PARA LOS PEQUEÑOS CARGADORES DE RUEDAS
La buena visibilidad es particularmente crucial para la operación de equipos con seguridad, así como para realizar tareas de trabajo en forma eficiente. En los pequeños cargadores de ruedas, en particular, ha habido varios avances que mejoran la visibilidad de los operadores.
- Las cámaras retrovisoras se están instalando en los pequeños cargadores de ruedas como parte del paquete estándar versus una refacción adicional. Estas cámaras permiten que los operadores tengan visibilidad de 360 grados alrededor sin tener que girar la cabeza.
- El sistema de detección de objetos, también conocido como radar trasero, proporciona una alarma audible y visual al operador cuando se detectan objetos detrás de la máquina. La alerta varía de sonido y color al cambiar la distancia de la máquina al objeto.
- El parabrisas y la forma general de la cabina están diseñados para mejorar el área de visibilidad de avance sin obstáculos. Los limpiaparabrisas están perfectamente ubicados para limpiar la ventana en las áreas más críticas para la visibilidad. Los limpiaparabrisas y los aspersores intermitentes mantienen el cristal limpio.
- El nuevo diseño de escalera con escalones antideslizantes y plataforma más baja ayuda al operador a entrar y salir de la cabina de forma segura.
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES DEL PEQUEÑO CARGADOR DE RUEDAS
Además de las características que mejoran la visibilidad, hay varios otros pequeños avances de seguridad del pequeño cargador de ruedas que son importantes para considerar, especialmente cuando está considerando adquirir un equipo nuevo:
- Los cargadores de elevación paralela son útiles cuando el pequeño cargador de ruedas es utilizado como equipo de manejo de materiales. Esto permite al operador concentrarse en alcanzar la altura adecuada de la carga, mientras que la máquina ajusta automáticamente el circuito de inclinación. La función paralela perfecta elimina la ligera inclinación de variabilidad inherente en el acoplamiento básico. Esta es una excelente opción para aplicaciones tales como reciclaje de automóviles, que requiere el uso de horquillas extremadamente largas. Al usar horquillas largas, unos cuantos grados de variación de inclinación pueden significar la diferencia entre la manera segura y eficiente de completar la tarea o soltar la carga, causando lesiones o daños.
- Las cabinas silenciosas ayudan a reducir la fatiga del operador. Los operadores alertas son operadores más seguros.
- Las luces de servicio LED están estratégicamente ubicadas en el compartimiento del motor. Estas luces se encienden cuando las puertas del compartimento se abren para que el operador pueda inspeccionar con seguridad y confianza y dar mantenimiento a la máquina, incluso en bajas condiciones de luz ambiental.
- Los sistemas integrados de seguridad impiden que personas no calificadas o no autorizadas operen la máquina.
Al tiempo que el rendimiento de la máquina mejora, también deben mejorar las medidas de seguridad y precauciones. Los pequeños cargadores de ruedas siempre deben ser equipados con elementos de seguridad adecuados para apoyar las capacidades de rendimiento de la máquina. Es por ello que los propietarios deben investigar las últimas directrices de seguridad, procedimientos y mejoras de seguridad cuando investigan o compran una máquina nueva. También es importante transmitir ese conocimiento a sus operadores, quienes deben estar adecuadamente entrenados antes de que comience el trabajo. Para obtener más información sobre los últimos avances de seguridad, características y consejos Cat, visítenos en safety.cat.com. Para obtener más información sobre pequeños cargadores de ruedas visítenos en línea o póngase en contacto con su distribuidor Cat® local.