AGRICOLTURA
La potenza necessaria per supportare la vostra azienda e le vostre attività.
Ciò che le generazioni precedenti consideravano un rifiuto è ora ritenuto un combustibile che consente un risparmio dei costi. I gas derivati da sottoprodotti agricoli, agroalimentari e industriali vengono utilizzati per alimentare i gruppi elettrogeni a combustibile a bassa energia Cat®. L'energia generata in questo modo è una fonte di alimentazione praticamente gratuita per il vostro stabilimento. Inoltre, è una tecnologia che vi consente di tagliare i costi di produzione e ridurre le emissioni di gas nocivi. I nostri generatori di stand-by e di emergenza a noleggio aiutano gli imprenditori agricoli a garantire un funzionamento ottimale delle attività aziendali quando si verifica un'interruzione dell'alimentazione. Dai caseifici alle serre, Cat fornisce potenza per tutte le applicazioni agricole.
Scegliete di vendere l'energia aggiuntiva al vostro operatore elettrico con il nostro gruppo di comando, comprensivo di controlli basati su PLC (Programmable Logic Controller), tramite la messa in parallelo dei vostri gruppi elettrogeni con la rete locale.
Che si tratti di una valutazione, di un'installazione o di una manutenzione programmata, la nostra rete di dealer è sempre disponibile per aiutarvi a garantire la continuità delle vostre attività e il successo della vostra azienda.
Generazione di potenza Cat: la forza dietro al motto ""The Power to Know" " di SAS
SAS è leader nei servizi di business analytics e fornisce soluzioni software a 93 delle prime 100 aziende presenti nella classifica FORTUNE Global 500. Per proteggere ininterrottamente i 30 terabyte di dati dei clienti, SAS si affida all'alimentazione di riserva generata da una soluzione di potenza Cat che comprende 14 gruppi elettrogeni, UPS e gruppo di comando. Il dealer Cat locale Gregory Poole si occupa della manutenzione dell'attrezzatura dal 1986.