CAT®油圧フィルタの交換方法: ステップバイステップ

CAT®油圧フィルタをスケジュールどおりに正しい交換手順で交換することで、作動油の清浄度を維持し、厳密に公差の小さいコンポーネントを保護して、ポンプまたはバルブの早期摩耗のリスクを軽減できます。CAT油圧フィルタはCAT製機械専用に設計されています。そのため、システムの長期的な性能を維持するには、適切な整備手順に従い、CAT純正フィルタを使用することが重要です。
 


この記事では、機器のCAT®油圧フィルタの交換方法について説明します。ここではCAT 299D3コンパクトトラックローダを例に挙げていますが、プロセスは他のCAT機器でもよく似ています。ツールと取扱説明書(OMM)を用意して、さっそく始めましょう。

簡単な回答

CATコアレス油圧フィルタを交換する際は、機械を安全な場所に停止させてエンジンを切り、油圧を解放し、フィルタハウジング内のオイルを排出します。その後、フィルタエレメントとシールを取り外して交換し、仕様通りにハウジングを再取り付けしてから、オイルレベルとシステムの正常性を確認した上で機械の運用を再開してください。プロセス中の適切な清浄度は、油圧による汚染を防止するために重要です。

CAT 255コンパクトトラックローダのコンポーネントを点検するサービスメカニック
CAT 255コンパクトトラックローダのコンポーネントを点検するサービスメカニック

CAT車両で油圧フィルタを適切に交換する必要があるのはなぜですか?

CAT製機械では油圧フィルタの適切な交換が重要です。CAT油圧フィルタは、早期摩耗やシステム効率の低下を引き起こす汚染からCAT油圧システムを保護するために特別に設計されているからです。

一般的なフィルタとは異なり、CAT油圧フィルタは、ポンプ、バルブ、油圧モータなどの厳密な公差のコンポーネントで必要とされるオイル清浄度レベルを維持するために、CAT機械と一緒に設計されています。フィルタの交換を誤ったり、整備中に汚染が生じたりすると、それらのシステム保護性能が低下します。これらの原則は、CAT 299D3コンパクトトラックローダのような小型機械を含む、CATラインナップ全体に適用されます。

CAT油圧フィルタはどのくらいの頻度で交換する必要がありますか?

CAT油圧フィルタは、機械の取扱説明書(OMM、Operation and Maintenance Manual)に明記された整備間隔で交換する必要があります。整備間隔は通常、稼働時間と用途の過酷さに基づいています。非常に過酷な環境やほこりの多い条件で運転する車両は、ライトデューティの車両よりも頻繁にフィルタを交換する必要がある場合があります。

CAT油圧フィルタを交換する前に、どのような安全手順を実施する必要がありますか?

油圧フィルタを交換する前に、機械を平坦な場所に駐車し、停止させ、冷却して、完全に減圧した状態にしておく必要があります。

  • しっかりと平坦な地面に停車します
  • すべての作業装置を地面に下ろします
  • エンジンを停止し、キーを取り外します
  • 作動油を冷却する
  • OMMに従って油圧を解放します
  • 手袋と保護めがねを着用してください

CAT油圧フィルタの交換手順

ステップ1: 機械を駐車して固定する

機械を平坦な場所に駐車し、すべての作業装置を降ろしてエンジンを停止して、キーを抜いてください。

ステップ2: 油圧システムの圧力を抜く

OMMに記載されている圧力リリーフ手順に従って、システムを完全に減圧します。

ステップ3: フィルタハウジングエリアを清掃する

フィルタハウジングと周辺面の汚れや粉塵を取り除きます。

ステップ4: フィルタハウジングの排出

ドレーンポートを開き、ハウジング内のオイルを承認された容器に排出します。

ステップ5: 使用済みの油圧フィルタを取り外す

ストラップレンチを使用してフィルタハウジングを取り外し、使用済みのフィルタエレメントを廃棄します。

ステップ6: シールの点検と交換

必要に応じて、Oリングとシールを点検し交換します。新品のシールに清浄な作動油を薄く塗布します。

ステップ7: 正しい交換用フィルタを確認する

交換する前に、新しいフィルタが正しいことを確認してください。

ステップ8: 新しいCAT油圧フィルタを取り付ける

新しいフィルタエレメントを取り付け、正しく着座しているか確認します。

CAT油圧フィルタエレメント

ステップ9: ハウジングを再度取り付ける

フィルタハウジングを再度取り付け、OMMに記載されている仕様に合わせて締め付けます。

ステップ10: オイルレベルを点検し、漏れがないか点検する

油圧システムを作動温度まで上昇させ、オイルレベルが適切であること、漏れのない作動を確認します。
 

純正CAT油圧フィルタを使用する理由

純正CAT油圧フィルタは、必要なオイル清浄度レベルを維持し、重要なコンポーネントを保護するために、CAT油圧システム用に特別に設計されています。CATフィルタは、CAT機械と共に開発され、さまざまな用途でシステム圧力、定格流量、汚染管理目標に対応できるよう検証されています。

同様の油圧フィルタ交換手順を使用しているCAT車両はどれですか?

  • CAT D6ドーザ
  • CAT 336油圧ショベル
  • CAT 950ホイールローダ
  • CAT 299D3コンパクトトラックローダ
  • およびその他のCAT機器

CAT車両モデル別の油圧フィルタ

フィルタ交換後に従うべきメンテナンスチェックリストには、どのようなものがありますか?

  • フィルタ部品番号が正しいことを確認する
  • ハウジングとドレーンプラグがしっかり固定されていることを確認する
  • 作動温度におけるオイルレベルの点検
  • 漏れの点検
  • メンテナンスログにサービスを記録する

CAT油圧フィルタとトランスミッションフィルタ

ショップからの専門家のヒント

油圧フィルタハウジングを開く前に、シャットダウン後数分間機械を放置して、残存圧力が解放され、異物が落ち着いた状態にします。
 

CAT®油圧フィルタのよくある質問

CAT油圧フィルタを交換しないとどうなりますか?

CAT油圧フィルタを推奨どおりに交換しない場合、汚染が油圧システムを循環し、ポンプ、バルブ、およびモータの摩耗を加速させる可能性があります。時間の経過とともに、油圧性能の低下、計画外の休車時間、修理費用の上昇につながる場合があります。
 

 

 

その他のDIY記事

その他の作業のステップバイステップの指示をお探しですか? 当社にお任せください。

記事をもっと見る
CAT機械のフィルタを交換する作業員
CAT機械のフィルタを交換する作業員

DIYメンテナンスのビデオ

最も一般的なメンテナンスのニーズに対応するハウツービデオ。

今すぐ見る
機械の点検と修理を行う作業員
機械の点検と修理を行う作業員

Parts.Cat.com

特定の機械に必要なすべての部品を、1つの便利な場所に。

部品を確認する
作業場でのCATオイル、フィルタ、グリース
作業場でのCATオイル、フィルタ、グリース

 

 

担当のCATディーラがサポートいたします

最寄りのCATディーラに問い合わせる