CATセルフサービスオプション(SSO)
スイングフレームのピンおよびベアリングをCat®マシンで交換する準備ができていますか。セルフサービスオプションを用いてご自分で仕事を行ってください。その中には、純正なCat修理パーツ、推奨ツールのリスト、点検説明書その他がすべて一つの便利なパッケージとして含まれています。
何が必要かを知っていますか。
ディーラーに相談する
これらに共通する修理インジケーターを見守る:
ジョイントの接着
ジョイントを緩める
ジョイント部の遊び/緩みが増える
ピン/ブッシング/ベアリング
スタンドグループ
組み立て用チューブ
組み立て用ピン
修理に関する説明書が含まれている
414E, 415F, 416, 416B, 416C, 416D, 416E, 416F, 420D, 420E, 420F, 422E, 422F, 424B, 424D, 426, 426B, 426C, 426F, 427F, 428, 428B, 428C, 428D, 428E, 428F, 430D, 430E, 430F, 432D, 432E, 432F, 434E, 434F, 436, 436B, 436C, 438, 438B, 438C, 438D, 442D, 442E, 444E, 444F, 446, 446B, 446D, 450E, 450F
300.9D, 301.4C, 301.5, 301.6, 301.6C, 301.7D, 301.8, 301.8C, 302, 302.2D, 302.4D, 302.5, 302.5C, 302.7D, 303, 303C, 303E, 303.5, 303.5C, 303.5D, 303.5E, 303.6, 304, 304C, 304D, 304E, 304.5, 304.5E, 304.6, 305, 305C, 305D, 305E, 305.5, 305.5D, 305.5E, 306, 306E, 307, 307B, 307C, 307D, 307E, 307.5, 308, 308C, 308D, 308E, 308.5, 309, 310
潤滑油の欠如がピン欠陥の第一の原因です。その結果として表面の間に摩擦溶接部が生じるピンの摩損が起こることがあります。このためにピンが静止し、ジョイントがそれ以上動かなくなることがあります。
毎日の見回りの間にピンおよびジョイントに問題がないことを確認してください。ボルト、ウォッシャー、プレート、ザークに損傷がないか調べてください。ジョイントやピンに漏れや、錆び、グリースの蓄積がないかチェックしてください。パーツの欠損に気づいたら、すぐに交換してください。自動潤滑剤が付いているときには、そのラインに損傷がないか確かめてください。
機械を稼働させているときには、異常音が発生していないか耳を澄ませてください。きしんでいるジョイントはグリースが適切とは言えないので、問題を探して修正してください。
メモ:機械のオペレーション&メンテナンスマニュアルに含まれた特別な指示を常に参照してください。
グリースはパーツがスムーズに動くのを助け、ジョイントが汚染されるのを防ぎます。スタート時には機器を床に置いて、安全に作業ができるようにしてください。グリースガンと、ザークを拭き取るためのショップ用タオルを用意してください。そこでは、ピンジョイントから溢れるまでグリースをポンプで注入することができます。機械のオペレーション&メンテナンスマニュアルを見れば、グリースの注入場所と間隔を知ることができます。
Catピンとベアリングは、使用中の機械に関してCaterpillarの厳しい仕様に合わせて設計されています。このことは、どのジョイントも精密に設計に適合していることを意味し、ドライバーはこのために生産性の拡大、長寿命、低稼働コストの維持を容易に達成できるようになります。
Catの結合ピンは高負荷条件の中でも強度を保つことができるように、熱処理の深さを強めて製造されています。表面のこの高度なハードさによって研磨摩耗に対する耐性が改善されます。Catの結合ピンの表面が研磨摩耗に対する高度な耐性を生み出します。超微細な表面の仕上がりがより滑らかにパフォーマンスを生み、摩損しにくくするのです。