ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ. ПОМОЩЬ ОПЕРАТОРАМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ
Обеспечение лучшего обзора для оператора относится к одной из важнейших инициатив в области повышения безопасности для горнодобывающих компаний. И действительно, улучшение обзора отмечено как одна из 15 наиболее приоритетных областей, которые были обозначены на Круглом столе по безопасности землеройного оборудования. Так называется группа ведущих горнодобывающих компаний, объединивших свои усилия по выработке рекомендаций для изготовителей оборудования, которые должны способствовать улучшению конструкции оборудования в целях минимизации рисков в области охраны труда и безопасности.
Ограничение обзора — потенциальная причина столкновений многих типов, особенно тех, в которых участвуют большие машины, такие как карьерные самосвалы, имеющие столь же большие области обзора и мертвые зоны для операторов. После того как оператор поднимается в кабину, он больше не видит, входит ли другая машина, автомобиль или пешеход в одну из мертвых зон, поэтому возникают потенциальные угрозы нарушения безопасности.
Чем больше операторы оборудования знают об окружающей их рабочей среде, тем более безопасной становится их работа по управлению машинами. В бортовых технических средствах для предоставления этой важной информации используются видеокамеры и радары, поэтому операторы могут "видеть" объекты, которые появились в непосредственной близости от оборудования.
Эти системы позволяют автоматически обнаруживать такие опасности, как вхождение оборудования или транспортных средств в важные зоны вокруг машины (спереди, сзади или в пределах радиуса поворота в ту и другую сторону, с учетом типа машины), и отображать эту информацию на мониторах в кабине. Состав отображаемых зон может определяться автоматически, в зависимости от того, какая передача выбрана на транспортном средстве. В частности, вид спереди может отображаться при движении машины в прямом направлении, а вид сзади — в обратном.
Технические системы помогают операторам получать больше информации о том, что происходит в окружающей их среде, начиная от объектов, находящихся в непосредственной близости от них, и заканчивая всеми объектами на площадке.
Что вы об этом думаете? Есть ли на вашей площадке такие объекты, которые служат потенциальным источником опасности? Как вы помогаете операторам оборудования их "видеть"? Поделитесь своими советами и рекомендациями в Facebook или Twitter.
Чтобы больше узнать о технологиях обнаружения объектов Cat, обратитесь к эксперту.