Comment remplacer les filtres hydrauliques sans cartouche Cat® étape par étape ?
Le remplacement des filtres hydrauliques Cat® selon le calendrier prévu et le respect de la procédure de remplacement appropriée permettent de préserver la propreté de l'huile hydraulique, de protéger les composants à tolérances serrées et de réduire le risque d'usure prématurée de la pompe ou des soupapes. Les filtres hydrauliques Cat sont spécialement conçus pour les machines Cat, c'est pourquoi il est essentiel de respecter les étapes d'entretien appropriées et d'utiliser des filtres Cat d'origine pour garantir les performances à long terme du système.
Dans cet article, nous allons vous expliquer comment remplacer le filtre hydraulique Cat® de votre équipement. Nous prenons l’exemple d’une Chargeuse à chaînes compacte 299D3 Cat, mais le processus est assez similaire sur d’autres équipements Cat. Prenez vos outils et votre Guide d’utilisation et d’entretien (OMM), et commençons.
Pourquoi est-il important de remplacer correctement le filtre hydraulique sur les machines Cat ?
Le remplacement correct des filtres hydrauliques est important sur les machines Cat car les filtres hydrauliques Cat sont spécialement conçus pour protéger les circuits hydrauliques Cat contre la contamination, qui entraîne une usure prématurée et une perte d'efficacité du système.
Contrairement aux filtres génériques, les filtres hydrauliques Cat sont conçus en même temps que les machines Cat afin de maintenir les niveaux de propreté de l'huile requis par les composants à tolérances serrées comme les pompes, les soupapes et les moteurs hydrauliques. Lorsque les filtres sont remplacés de manière incorrecte ou qu'une contamination se produit lors de l'entretien, ces protections du système sont compromises. Ces principes s’appliquent à toute la gamme Cat, y compris aux machines compactes comme la Chargeuse à chaînes compacte 299D3 Cat.
À quelle fréquence devez-vous remplacer le filtre hydraulique Cat ?
Les filtres hydrauliques Cat doivent être remplacés à l'intervalle d'entretien indiqué dans le Guide d'utilisation et d'entretien (OMM) de la machine, qui est généralement déterminé en fonction des heures de fonctionnement et de l'intensité de l'application. Les machines utilisées dans des conditions difficiles ou poussiéreuses peuvent nécessiter des changements de filtre plus fréquents que celles utilisées dans des applications peu exigeantes.
Quelles sont les étapes de sécurité à suivre avant de remplacer un filtre hydraulique Cat ?
Avant de remplacer un filtre hydraulique, la machine doit être stationnée sur un sol plat, arrêtée, refroidie et entièrement dépressurisée.
- Stationner sur un terrain plat et ferme
- Abaisser tous les équipements au sol
- Couper le moteur et retirer la clé
- Laisser l’huile hydraulique refroidir
- Décharger la pression hydraulique en suivant le Guide d’utilisation et d’entretien
- Porter des gants et des lunettes de protection
Étape 1 : stationnez la machine et mettez-la en sécurité
Stationnez la machine sur un sol plat, abaissez tous les équipements, coupez le moteur et retirez la clé.
Étape 2 : déchargez la pression du circuit hydraulique
Suivez la procédure de décharge de la pression décrite dans le guide d’utilisation et d’entretien pour dépressuriser complètement le circuit.
Étape 3 : nettoyez la zone du carter de filtre
Enlevez la saleté et les débris du carter de filtre et des surfaces environnantes.
Étape 4 : vidangez le carter de filtre
Ouvrez l’orifice de vidange et laissez l’huile se trouvant dans le carter s'écouler dans un conteneur homologué.
Étape 5 : déposez le filtre hydraulique usagé
Utilisez une clé à ruban pour déposer le carter de filtre et mettre au rebut l’élément de filtre usagé.
Étape 6 : inspectez et remplacez les joints
Inspectez les joints toriques et les joints et remplacez-les si nécessaire. Appliquez légèrement de l’huile hydraulique propre sur les joints neufs.
Étape 7 : vérifiez la conformité du filtre de remplacement
Vérifiez que le nouveau filtre est correct avant de le remplacer.
Étape 8 : montez le nouveau filtre hydraulique Cat
Montez le nouvel élément de filtre et vérifiez qu’il est correctement positionné.
Étape 9 : remontez le carter
Remontez le carter de filtre et serrez-le selon les spécifications figurant dans le Guide d'utilisation et d'entretien.
Étape 10 : vérifiez le niveau d’huile et d'absence de fuites
Amenez le circuit hydraulique à température de fonctionnement, puis vérifiez que le niveau d'huile est correct et que le système ne présente aucune fuite.
Pourquoi utiliser des filtres hydrauliques Cat d'origine ?
Les filtres hydrauliques Cat d’origine sont spécialement conçus pour les circuits hydrauliques Cat afin de maintenir les niveaux de propreté de l'huile requis et de protéger les composants critiques. Les filtres Cat sont conçus en même temps que les machines Cat et validés pour résister aux pressions et aux débits du circuit, ainsi que pour répondre aux objectifs de contrôle de la contamination dans toutes les applications.
Quelles machines Cat suivent des procédures similaires pour le remplacement des filtres hydrauliques ?
Quelle liste de vérifications d'entretien faut-il suivre après le remplacement du filtre ?
Conseil de pro de l’atelier
Laissez la machine reposer plusieurs minutes après l’arrêt du moteur avant d’ouvrir le carter de filtre hydraulique, afin que la pression résiduelle se dissipe et que les contaminants se déposent.
FAQ relative aux filtres hydrauliques Cat®
Que se passe-t-il si les filtres hydrauliques Cat ne sont pas remplacés ?
Si les filtres hydrauliques Cat ne sont pas remplacés conformément aux recommandations, une contamination peut circuler dans le circuit hydraulique et accélérer l'usure des pompes, des soupapes et des moteurs. À long terme, cela peut entraîner une baisse des performances hydrauliques, des temps d'arrêt imprévus et une augmentation des coûts de réparation.