Quando si acquista un nuovo motore, è importante assicurarsi che possa fornire delle prestazioni efficienti il più a lungo possibile.
Prolungando la vita del motore, oltre a risparmiare costose sostituzione e a evitare costosi fermi macchina imprevisti, mettiamo a frutto al massimo il nostro investimento. Ci sono numerosi fattori da considerare che possono contribuire a prolungare la vita di un motore.
Il considerare aspetti come la manutenzione, l'assistenza e il supporto a lungo termine offerti da un fornitore di motori può fare aumentare notevolmente la durata del motore, scongiurando il rischio di guasti o di riparazioni improvvisi.
Sfruttare al meglio il ciclo di vita del vostro motore non significa solo migliorare i profitti: un motore sottoposto a una manutenzione regolare può anche contribuire a ridurre gli sprechi e ad abbassare l'impatto ambientale.
Non si tratta di trovare un fornitore ma di un partner a lungo termine
Il fornitore, oltre a vendere un prodotto, deve offrire anche un supporto a lungo termine, per l'intero ciclo di vita del motore. Un fornitore competente deve poter consigliare un motore per le nostre esigenze specifiche, garantendo un'assistenza e un piano di manutenzione.
Dobbiamo cercare un partner che offra un assistenza "end to end", facendosi carico di tutto: dall'acquisto, alla manutenzione e alla fornitura dei ricambi. Con i motori industriali Cat® avrete la garanzia di essere supportati da esperti lungo tutto il tempo di vita del motore. Sia che si tratti di manutenzione ordinaria o di riparazioni impreviste, potrete stare tranquilli in ogni fase del ciclo di vita del prodotto.
Avete bisogno di aiuto per scegliere un fornitore? Nel nostro articolo, Come scegliere il fornitore giusto per il motore della nostra attrezzatura abbiamo inserito una lista di consigli.
È importante anche scegliere un fornitore che ci aiuti a proteggere il nostro investimento nel tempo, oltre a ridurre al minimo i possibili fermi macchina.
Per esempio, Caterpillar offre una serie di Customer Value Agreements (CVA) che coprono i ricambi, l'assistenza e la tecnologia, garantendo una comoda gestione dei costi per l'intera durata del motore.
I piani Extended Service Coverage offrono una protezione aggiuntiva per i ricambi, il rimborso delle spese di manodopera e persino dei danni contingenti, per la massima tranquillità, anche al di fuori della copertura offerta dalla garanzia standard.
Se non siete sicuri della copertura da richiedere, non preoccupatevi: i nostri dealer sono sempre a disposizione per aiutarvi e consigliarvi.
Scegliendo i ricambi corretti per il motore, contribuiremo a mantenere al massimo le prestazioni più a lungo. Assicuratevi di scegliere dei componenti di qualità per le riparazioni e la manutenzione.
Ecco perché Caterpillar offre dei componenti di alta qualità, come i fluidi e i filtri, studiati specificamente per prolungare la vita del motore. Scegliendo dei ricambi Cat originali, avrete la garanzia che il vostro motore funzioni al meglio, più a lungo. Questo perché sono realizzati con materiali di alta qualità, con precisione artigianale, per soddisfare le specifiche esatte del motore.
Dei ricambi più economici, nel lungo termine, potrebbero finire per costare di più. Ad esempio, i filtri di ricambio Cat sono progettati per offrire il giusto livello di filtrazione per proteggere l'impianto di alimentazione, ma l'utilizzo di filtri del combustibile economici o di bassa qualità potrebbe rivelarsi più caro, a causa di eventuali costose riparazioni dell'impianto stesso.
I ricambi sono disponibili in pronta consegna anche nel nostro apposito store online (parts.cat.com) e presso i nostri dealer. In qualità di partner a lungo termine per i motori, siamo a disposizione per consigliarvi i migliori ricambi disponibili.
Una manutenzione al top è essenziale per garantire la buona salute del motore e ridurre al minimo i fermi macchina.
Una manutenzione ordinaria e l'impiego di ricambi di qualità garantirà il corretto ed efficiente funzionamento del motore più a lungo. Consigliamo di rivolgersi a tecnici o officine in grado di offrire quanto sopra, oltre a fornire degli spunti preziosi su come ridurre le riparazioni e mantenere le prestazione del motore sempre al massimo. La rete globale dei dealer Caterpillar può vantarsi di offrire questo livello di servizio e questo tipo di consulenze.
Inoltre, potranno offrirvi la tecnologia necessaria per migliorare ulteriormente la durata del vostro motore. Ad esempio, le soluzioni Cat di servizi digitali e per la connettività possono fornire degli approfondimenti relativamente alle prestazioni del vostro motore, aiutandovi a individuare potenziali problemi prima che si verifichino dei danni maggiori. Le soluzioni di connettività offerte possono fare in modo che lo stesso motore fornisca dati in modo proattivo relativamente alla manutenzione preventiva necessaria.
Questo tipo di approccio più raffinato, oltre a far funzionare il motore in modo efficiente, protegge il vostro investimento.
La scelta della riparazione corretta al momento corretto è cruciale per mantenere al massimo le prestazioni del motore e dell'attrezzatura. Delle riparazioni tempestive e una corretta manutenzione aiutano a prolungare la vita del motore, garantendo un suo efficiente e affidabile funzionamento per anni e anni.
Opzioni come la ricostruzione del motore (engine rebuild) o la sostituzione del motore con uno rigenerato possono essere vantaggiose economicamente e sostenibili. Per la rigenerazione del motore vengono utilizzati dei componenti arrivati alla fine del relativo ciclo di vita. Questi vengono ripristinati a una condizione pari al nuovo, riducendo in tal modo gli sprechi e offrendo un valore a lungo termine. Questo tipo di approccio, oltre a migliorare il bilancio, contribuisce a creare un tipo di economia più sostenibile e circolare.
Quando la macchina raggiunge la fine del ciclo di vita, un ricondizionamento integrale del motore non sempre rappresenta la soluzione migliore. Questa potrebbe essere una scelta valida per i motori più grandi. Per i motori più piccoli, invece, tra 0,5 e 7,1 litri, la sostituzione del motore potrebbe essere una soluzione più rapida, più semplice e più economica.
La sostituzione del motore è una buona opzione per ridurre al minimo i fermi macchina e spesso, per i motori più piccoli, si rivela essere una scelta migliore rispetto a un ricondizionamento integrale. A seconda delle esigenze (e dei fornitori), potrete scegliere tra un'ampia gamma di opzioni: nuovo, usato o rigenerato, che offrono delle prestazioni ugualmente affidabili.
La decisione corretta se ricondizionare o sostituire il motore può aiutare a ridurre i fermi macchina e a garantire un processo di riparazione più fluido.