Come sostituire i filtri del combustibile primari Cat®:
procedura dettagliata

La pulizia periodica dell'impianto di alimentazione è fondamentale per mantenere le prestazioni della macchina. La sostituzione periodica del filtro del combustibile primario Cat® può prevenire gli intasamenti e proteggere il motore dai detriti. Ecco un video dettagliato su come sostituire un filtro del combustibile primario Cat in cui viene utilizzata una pala cingolata compatta Cat 299D3 a titolo esemplificativo.

Guarda questo video, quindi continua a leggere per saperne di più:  
 

Innanzitutto, parcheggia la macchina su una superficie pianeggiante e spegni il motore. Consulta sempre il Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM) per verificare le istruzioni di sicurezza e indossa i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.

Risposta rapida

Per sostituire un filtro del combustibile su un'attrezzatura Cat®, è necessario eseguire tali operazioni in sicurezza: depressurizzazione dell'impianto di alimentazione, rimozione del filtro primario o secondario usato, installazione di una parte di ricambio approvata Cat‑, adescamento dell'impianto e verifica del corretto funzionamento del motore. I passaggi esatti variano a seconda della piattaforma del motore e della macchina, ma seguire gli intervalli di manutenzione corretti e le procedure di controllo‑della contaminazione è fondamentale per la durata dell'iniettore e della pompa.

Filtro del combustibile nella macchina
Filtro del combustibile nella macchina

Perché la sostituzione del filtro del combustibile è fondamentale sulle macchine Cat®?

La sostituzione del filtro del combustibile è fondamentale perché gli impianti di alimentazione Cat® funzionano con intervalli di tolleranza estremamente ridotti e anche piccole quantità di contaminazione possono danneggiare iniettori, pompe del combustibile e tubazioni. I moderni sistemi Common Rail sono particolarmente sensibili ai detriti e all'acqua, per questo una sostituzione di routine dei filtri è essenziale per mantenere le prestazioni e i tempi di attività del motore.

La sostituzione dei filtri del combustibile agli intervalli consigliati aiuta a:

  • Mantenere il flusso e la pressione corretti del combustibile
  • Prevenire la rigatura e l'usura prematura degli iniettori
  • Ridurre gli avviamenti difficoltosi e le perdite di potenza
  • Estendere la durata complessiva del motore

Quali tipi di filtri del combustibile vengono utilizzati sulle attrezzature Cat®?

L'attrezzatura Cat® utilizza in genere un sistema di filtraggio del combustibile a due‑stadi progettato per rimuovere sia l'acqua che la contaminazione da particolato fine prima che il combustibile raggiunga gli iniettori.

Filtro del combustibile primario/separatore dell'acqua

Il filtro del combustibile primario rimuove l'acqua e i detriti di maggiori dimensioni dall'alimentazione del combustibile. Molte macchine Cat utilizzano un filtro primario a‑vite con una coppa trasparente, che consente ai tecnici di ispezionare visivamente l'eventuale accumulo di acqua durante i controlli di routine.

Filtro del combustibile secondario (finale)

Il filtro del combustibile secondario cattura il particolato fine prima che il combustibile entri negli iniettori. Questo filtro svolge un ruolo fondamentale nella protezione degli impianti di alimentazione ad alta pressione e deve essere sempre sostituito con un filtro approvato‑Cat che soddisfi i requisiti di micron e flusso specifici del motore.

Filtri del combustibile Cat

Ogni quanto è necessario sostituire un filtro del combustibile?

Gli intervalli di sostituzione del filtro del combustibile variano in base al modello del motore, alle condizioni operative e alla qualità del combustibile, ma in genere Cat consiglia la sostituzione in base agli intervalli di manutenzione programmata oppure ogni volta che si attivano gli indicatori di intasamento.

È inoltre necessario sostituire i filtri del combustibile in queste occasioni:

  • Dopo un evento noto di contaminazione del combustibile
  • In caso di costante presenza di acqua nel separatore
  • Durante la manutenzione stagionale o la preparazione al rimessaggio

Per conoscere gli intervalli‑specifici per ciascun modello, consulta sempre il Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM) della macchina.

Come si sostituisce in modo sicuro un filtro del combustibile Cat®?

La sostituzione di un filtro del combustibile su un'attrezzatura Cat segue un processo di manutenzione coerente, anche se i passaggi esatti possono variare a seconda della macchina.

Passaggio 1: preparazione della macchina

Spegni il motore e lascialo raffreddare. Inserisci i freni di stazionamento e segui tutte le procedure di sicurezza e blocco del cantiere. Pulisci l'area attorno al filtro del combustibile per evitare che i detriti penetrino nell'impianto di alimentazione.

Passaggio 2: scarico dell'acqua dal filtro primario (se in dotazione)

Se la macchina utilizza un separatore dell'acqua, scarica l'acqua raccolta in un contenitore approvato prima di rimuovere il filtro. Ciò aiuta a ridurre la contaminazione e le fuoriuscite durante la manutenzione.

Passaggio 3: rimozione del filtro usato

Rimuovi il filtro usato utilizzando una chiave per filtri, se necessario. Smaltisci il filtro nel rispetto delle normative ambientali locali. Ispeziona la superficie di montaggio per verificare la presenza di detriti o materiale della guarnizione.

Passaggio 4: installazione del nuovo filtro del combustibile Cat

Lubrifica leggermente la guarnizione con combustibile diesel pulito. Installa manualmente il filtro fino a quando la guarnizione non entra in contatto con la base, quindi serra in base alle caratteristiche tecniche Cat. Un serraggio‑eccessivo può danneggiare la tenuta.

Trova il filtro del combustibile Cat corretto in base al numero di serie

Passaggio 5: adescamento dell'impianto di alimentazione

Esegui l'adescamento dell'impianto di alimentazione utilizzando la pompa di adescamento manuale o la sequenza di adescamento elettrica, se in dotazione. Un adescamento appropriato rimuove l'aria dall'impianto e aiuta a prevenire avviamenti difficoltosi o danni agli iniettori.

Passaggio 6: avviamento e ispezione

Avvia il motore e verifica che non siano presenti perdite. Monitora la pressione del combustibile o gli indicatori di intasamento per assicurarti che l'impianto funzioni correttamente.
 

Su quali modelli Cat® si utilizza questo processo di sostituzione del filtro del combustibile? 

(Compatibilità della macchina e del motore)

Questo processo di sostituzione del filtro del combustibile si applica comunemente a un'ampia varietà di piattaforme di attrezzature Cat, tra cui:

  • Dozer: D5, D6, D8
  • Escavatori: 320, 336, 349
  • Pale gommate: 950, 966, 980
  • Terne: 420, 430
  • Motorgrader: 140, 150
  • Altri modelli di macchine e motori Cat

Trova i filtri del combustibile per la tua attrezzatura

Quali sono gli errori più comuni associati alla sostituzione del filtro del combustibile?

Gli errori più comuni durante la sostituzione del filtro del combustibile includono:

  • Installazione di filtri non‑Cat con valori di micron errati
  • Mancato adescamento dell'impianto di alimentazione dopo la sostituzione
  • Lasciare che detriti penetrino nella scatola del filtro durante la manutenzione
  • Riutilizzo di tenute o anelli di‑tenuta danneggiati

Ognuno di questi errori può causare danni all'impianto di alimentazione o la necessità di ripetere gli interventi di manutenzione.

Elenco di controllo per la manutenzione del filtro del combustibile

Utilizza questo elenco di controllo durante ogni manutenzione del filtro del combustibile:
 

☐ Verificare che il codice della parte di ricambio Cat sia corretto

☐ Pulire la scatola del filtro prima della rimozione

☐ Eseguire lo scarico del separatore dell'acqua (se in dotazione)

☐ Lubrificare la guarnizione prima dell'installazione

☐ Eseguire il completo adescamento dell'impianto di alimentazione

☐ Controllare che non siano presenti perdite dopo l'avvio

☐ Eseguire il ripristino degli indicatori di manutenzione, se applicabile
 

Suggerimento‑dei professionisti dell'officina

Se stai sostituendo i filtri del combustibile dopo un evento di contaminazione, sostituisci contemporaneamente sia il filtro primario che quello secondario, anche se uno solo di questi presenta un intasamento. Se mantieni in funzione un filtro secondario parzialmente carico, spesso si verificano guasti ripetuti nell'arco di poche ore, soprattutto nei motori‑Common Rail ad alta‑pressione.
 

Perché utilizzare filtri del combustibile originali Cat®?

I filtri del combustibile originali Cat sono progettati per soddisfare gli intervalli di tolleranza dell'impianto di alimentazione del motore, i requisiti di flusso e gli standard di controllo della contaminazione. L'utilizzo di filtri Cat aiuta a garantire un'adeguata protezione dell'iniettore, una pressione costante del combustibile e la compatibilità con diesel a bassissimo‑tenore di zolfo e miscele di biodiesel approvate.

Acquista i filtri del combustibile Cat su parts.cat.com

Conclusione

La sostituzione del filtro del combustibile è un'attività di manutenzione di routine, ma svolge un ruolo importante nel proteggere i motori Cat da costosi danni all'impianto di alimentazione. Seguire le corrette procedure di manutenzione, attenersi a prassi di lavoro che prevedono una corretta pulizia e utilizzare ricambi originali Cat sono accorgimenti che consentono di mantenere l'affidabilità e la produttività delle attrezzature per tutta la loro vita utile.
 

Altri articoli sul fai-da-te

Cerchi istruzioni dettagliate per qualcos'altro? Ci pensiamo noi.

Vedi altri articoli
operatore che sostituisce un filtro in una macchina Cat
operatore che sostituisce un filtro in una macchina Cat

Video sulle procedure di manutenzione fai-da-te

Video procedurali per le esigenze di manutenzione più comuni.

Guarda ora
operatore durante l'ispezione e la riparazione di una macchina
operatore durante l'ispezione e la riparazione di una macchina

Parts.Cat.com

Tutte le parti di ricambio di cui hai bisogno per le tue attrezzature specifiche in un'unica posizione di facile consultazione.

Trova le parti di ricambio
Oli, filtri e grassi Cat in officina
Oli, filtri e grassi Cat in officina

Il tuo concessionario Cat è a tua disposizione

Contatta il concessionario Cat