Il nuovo modello che presenta le caratteristiche distintive Next Generation, ovvero: efficienza, produttività e comfort per l'operatore, farà il suo debutto al Bauma 2025 di Monaco di Baviera.
IRVING, Texas, 7 marzo 2025--Caterpillar lancerà sul mercato il suo nuovo motorgrader Cat® 140 basato sulla piattaforma Next Generation Il nuovo modello che presenta le caratteristiche distintive Next Generation, ovvero: efficienza, produttività e comfort per l'operatore, farà il suo debutto al Bauma 2025 di Monaco di Baviera.
Pablo dos Santos
Global Product Application Specialist
Caterpillar
Nel corso degli anni, i nostri clienti hanno potuto constatare che la polivalenza e la flessibilità del motorgrader 140 ha davvero pochi limiti. Grazie al suo telaio, è facilmente trasportabile e la potenza e le prestazioni che offre, oltre nelle normali applicazioni di costruzione stradale e scavo, lo hanno visto utilizzare anche come spazzaneve o nelle piantagioni di canna da zucchero.
Pablo dos Santos
Global Product Application Specialist
Caterpillar
Una buona visibilità è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza ed è per questo che per la costruzione della cabina del motorgrader Cat 140 è stato utilizzata quella di grande successo dei modelli di nuova generazione 120. I finestrini più grandi offrono migliore visibilità all'esterno della cabina, per una visione a 360° dell'intero veicolo, compresi il versoio e le ruote, mentre la telecamera posteriore di serie aumenta il campo visivo.
Le immagini della telecamera possono essere visualizzate su un display touchscreen da 10 pollici che fornisce all'operatore anche l'accesso ad altre funzioni Next Generation, come Cat Grade. Il nuovo sedile gode di un maggior spazio per i piedi e di più spazio laterale, caratteristiche di tutte le cabine della linea Next Generation, ed è dotato di numerose opzioni di regolazione, per un maggior comfort e una minore fatica dell'operatore. La cabina è dotata di nuove cinture e di nuove opzioni di cablaggio di sicurezza.
Anche i comandi joystick del motorgrader 140 offrono i vantaggi della linea Next Generation. Sebbene Caterpillar abbia da sempre adottato l'esclusivo sistema a joystick a tre assi, che in base a diversi studi è risultato essere più ergonomico per l'operatore del sistema a leve e volante, nel nuovo 140, il sistema a joystick è stato notevolmente migliorato per aumentare ulteriormente la produttività.
Anche il nuovo modello offre il collaudato design e l'incredibile affidabilità del Cat 140, garantendo bassi costi di esercizio ed efficienza dei consumi. Il nuovo 140 offre un accesso di manutenzione raggruppato, con checkpoint centralizzato, per rendere la manutenzione quotidiana un gioco da ragazzi invece che un incubo.
Pablo dos Santos
Global Product Application Specialist
Caterpillar
Le informazioni finora raccolte dalle macchine testate in giro per il mondo, con oltre 40.000 ore di funzionamento accumulato, sono molto positive.
Il nuovo Cat 140 offre anche funzionalità tecnologiche avanzate, dalle semplici funzionalità per migliorare il comfort dell'operatore, come la funzione Stable Blade, ai sistemi 3D perfettamente calibrati per ridurre il costo totale di gestione.
Pablo dos Santos
Global Product Application Specialist
Caterpillar
Il nuovo Cat 140 entrerà in produzione nel primo trimestre del 2026.
Caterpillar ha iniziato a costruire motorgrader nel 1931, con il Cat Auto Patrol n.9. I primi motorgrader utilizzavano comandi a leva e volante e un versoio da 9 piedi. Oggi, Caterpillar produce 13 modelli di motorgrader in stabilimenti di tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni sugli ultimi aggiornamenti per il motorgrader Cat 140, rivolgetevi a un dealer Cat o visitate: www.cat.com.
# # #
Informazioni su Caterpillar:
dopo aver registrato vendite e ricavi per $ 64,8 miliardi nel 2024, Caterpillar Inc. è il principale produttore mondiale di attrezzature per l'edilizia e il settore estrattivo, di motori a gas naturale e diesel per dumper a telaio rigido, turbine a gas industriali e locomotive elettriche diesel. Sono 100 anni che aiutiamo i clienti a costruire un mondo migliore e più sostenibile e che siamo impegnati a ridurre le emissioni di carbonio. I nostri prodotti e servizi innovativi, supportati dalla nostra rete di dealer globale, offrono un valore straordinario che contribuisce al successo dei nostri clienti. Caterpillar è presente in ogni continente e opera principalmente attraverso tre segmenti primari: edilizia, risorse ed energia e trasporti, fornendo servizi finanziari e correlati attraverso il segmento dei prodotti finanziari. Visita il sito Web caterpillar.com o iscriviti ai nostri canali social all'indirizzo caterpillar.com/en/news/social-media.html.
NOTA PER I REDATTORI: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuna delle proprie regioni a intervalli di tempo diversi Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex", nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Caterpillar Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
L'escavatore Cat® 325 offre delle prestazioni potenti ed è dotato di serie di una tecnologia facile da usare, come Cat Grade con 2D, Grade Assist, Lift Assist e Payload, che contribuiscono ad aumentare la produttività, consentendo all'operatore di lavorare in maniera precisa, efficiente e rapida.
Maggiori informazioniLa nuova pala gommata Cat® 980 GC per impieghi gravosi offre consumo di combustibile ridotto con ventola a velocità variabile, un impianto idraulico con rilevamento del carico, comandi intuitivi e benne della serie Performance.
Maggiori informazioniCaterpillar ha recentemente lanciato una libreria completa di video dimostrativi per i clienti che preferiscono effettuare autonomamente la manutenzione e le riparazioni.
Maggiori informazioniCaterpillar annuncia molteplici aggiornamenti per la sua linea di escavatori idraulici Cat® nell'ambito del programma di aggiornamento annuale dei prodotti (APU).
Maggiori informazioni