Con una profondità di scavo massima di quasi 22 metri e uno sbraccio a terra fino a 28 metri, Caterpillar afferma che il 395 LRE rientra a pieno titolo nella categoria "Super Long Reach", abbinando la sua eccezionale configurazione di braccio e avambraccio a una straordinaria forza di scavo.
IRVING, Texas, 5 marzo 2025 - L'escavatore Cat® 395 Long Reach (LRE) di Caterpillar garantisce prestazioni eccellenti, semplificando le applicazioni sulle lunghe distanze come il dragaggio, la pulizia di fossati e canali e la manutenzione dei corsi d'acqua.
Con una profondità di scavo massima di quasi 22 metri e uno sbraccio a terra fino a 28 metri, Caterpillar afferma che il 395 LRE rientra a pieno titolo nella categoria "Super Long Reach", abbinando la sua eccezionale configurazione di braccio e avambraccio a una straordinaria forza di scavo.
Vincent Migeotte
Consulente senior Prodotti e Vendite
Caterpillar
Il kit aftermarket include un avambraccio di 11,8 metri, un braccio di 15,5 metri e un leverismo CV adattato per il braccio e l'avambraccio nuovi. I cilindri dei bracci sono compresi nel kit e la benna appositamente progettata offre capacità per materiali fino a 2m3, a seconda della densità.
Poiché l'escavatore Super Long Reach viene frequentemente utilizzato per le attività subacquee, il kit include scatole di sensori completamente impermeabili per consentire un funzionamento continuativo della gamma completa delle tecnologie di nuova generazione, come il sistema Cat Payload Management, il sistema di controllo Cat 2D Grade e Cat 2D E-Fence. Quest'ultima tecnologia mantiene il leverismo anteriore all'interno di un'area di lavoro predefinita, garantendo un maggior livello di affidabilità all'operatore quando lavora a distanza, proteggendo la macchina da eventuali danni e migliorando inoltre la sicurezza in cantiere.
Vincent Migeotte
Consulente senior Prodotti e Vendite
Caterpillar
Anche il carro è stato sottoposto ad aggiornamento. L'estensione della carrozzeria della macchina pari a 1,33 metri fornisce un grande potenziamento della stabilità e la distanza libera da terra complessiva aumenta di altri 85 mm. La configurazione fornisce inoltre un aumento ulteriore dell'altezza della posizione della cabina, aggiungendo 24 cm rispetto al modello standard, offrendo quindi all'operatore una visibilità a 360 gradi notevolmente migliorata.
Anche il design del contrappeso contribuisce ad aumentare la stabilità. Caterpillar ne ha sapientemente aumentato la massa di quasi il 40%. Tuttavia, nonostante l'aumento a 21,5 mT, rimane entro le stesse dimensioni, preservando il rapporto posteriore della macchina.
Vincent Migeotte
Consulente senior Prodotti e Vendite
Caterpillar
Nel corso dell'ultimo secolo, Caterpillar è cresciuta di pari passo con i suoi clienti per contribuire a creare un mondo migliore e più sostenibile. Per raggiungere ciò che desiderate, avete bisogno di macchinari affidabili e sicuri. Ecco perché continuiamo a fornire ai nostri clienti macchine e attrezzatura di livello superiore che garantiscono affidabilità, versatilità ed efficienza a ogni parco macchine. Qualunque sia il compito da svolgere, potete operare in tutta sicurezza, poiché le vostre attrezzature Cat e il dealer Cat locale hanno l'obiettivo di soddisfare le vostre esigenze per compiere il lavoro al meglio. Quando scegliete i nostri prodotti, servizi e soluzioni, sapete di poter contare su 100 anni di esperienza e competenza.
Per ulteriori informazioni sull'escavatore 395 Long Reach, contattate un dealer Cat o visitate: www.cat.com
Motore |
Cat C18 |
Potenza netta* - ISO 14396 |
405 kW (542 CV) |
Peso operativo – Carro lungo con estensione telaio, braccio LRE, avambraccio LRE da 11,8 m (38'9"), benna per impieghi gravosi (HD, Heavy Duty) da 1,97 m³ (2,58 yd³), pattini a costola doppia da 900 mm (35") e contrappeso da 21,6 mT (47.600 lb). |
113.300 kg (249.700 lb) |
Emissioni |
Soddisfa gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014, Corea Stage V e Cina Nonroad Stage IV |
*La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con velocità del motore a 2.200 giri/min. La potenza indicata è testata secondo lo standard specificato in vigore al momento della produzione.
# # #
Informazioni su Caterpillar:
dopo aver registrato vendite e ricavi per $ 64,8 miliardi nel 2024, Caterpillar Inc. è il principale produttore mondiale di attrezzature per l'edilizia e il settore estrattivo, di motori a gas naturale e diesel per dumper a telaio rigido, turbine a gas industriali e locomotive elettriche diesel. Da 100 anni aiutiamo i clienti a costruire un mondo migliore e più sostenibile e siamo impegnati a ridurre le emissioni di carbonio. I nostri prodotti e servizi innovativi, supportati dalla nostra rete di dealer globale, offrono un valore straordinario che contribuisce al successo dei nostri clienti. Caterpillar è presente in ogni continente e opera principalmente attraverso tre segmenti primari: edilizia, risorse ed energia e trasporti, fornendo servizi finanziari e correlati attraverso il segmento dei prodotti finanziari. Visita il sito Web caterpillar.com o iscriviti ai nostri canali social all'indirizzo caterpillar.com/en/news/social-media.html.
NOTA PER I REDATTORI: Caterpillar distribuisce prodotti e servizi in ognuna delle proprie regioni a intervalli di tempo diversi. Sebbene Caterpillar si impegni al massimo affinché le informazioni sui prodotti vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria rete di dealer indipendenti, dagli stabilimenti e dalle filiali di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nella regione specifica, i redattori sono invitati a verificare presso i dealer Cat la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex", nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Caterpillar Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
L'escavatore Cat® 325 offre delle prestazioni potenti ed è dotato di serie di una tecnologia facile da usare, come Cat Grade con 2D, Grade Assist, Lift Assist e Payload, che contribuiscono ad aumentare la produttività, consentendo all'operatore di lavorare in maniera precisa, efficiente e rapida.
Maggiori informazioniLa nuova pala gommata Cat® 980 GC per impieghi gravosi offre consumo di combustibile ridotto con ventola a velocità variabile, un impianto idraulico con rilevamento del carico, comandi intuitivi e benne della serie Performance.
Maggiori informazioniCaterpillar ha recentemente lanciato una libreria completa di video dimostrativi per i clienti che preferiscono effettuare autonomamente la manutenzione e le riparazioni.
Maggiori informazioniCaterpillar annuncia molteplici aggiornamenti per la sua linea di escavatori idraulici Cat® nell'ambito del programma di aggiornamento annuale dei prodotti (APU).
Maggiori informazioni