Energia na Selva

Energia na Selva
Energia na Selva

Energia na Selva



A maior cidade brasileira ao norte do equador, Boa Vista é separada do restante do país pela quase impenetrável floresta amazônica. Racionamento e blecautes parciais de energia têm sido uma necessidade nessa região devido ao seu isolamento em relação à rede elétrica, aos equipamentos antigos e defeituosos e à crescente demanda por energia. Era preciso que energia elétrica adicional confiável fosse fornecida com rapidez.

No curto prazo de oito semanas, uma subestação foi desenvolvida nas proximidades, para fornecer mais de 40 MW de energia a partir de 32 grupos geradores a diesel Cat® 3516A e 3516B, dispostos em contêineres, como uma solução temporária durante o período de dois anos. Atender às necessidades de energia de longo prazo da região e obter as licenças governamentais representaram outros desafios. As condições climáticas também foram analisadas para que uma fonte confiável de energia pudesse ser encontrada para essa área remota. As exigências de baixa emissão, baixa produção de ruído, excelência na tensão fornecida e controle de frequência foram atendidas.

 

de

Era importante não apenas fornecer uma solução de energia que atendesse às atuais necessidades de energia da região, mas também projetar a usina para que fosse possível promover a expansão física e a instalação de grupo geradores adicionais, com o futuro crescimento da demanda.

Trabalhando em parceria com o revendedor Cat local, desenvolvemos uma solução para fornecer serviço e manutenção contínuos: uma usina de energia com 34 grupo geradores a diesel Cat C175-20 e técnicos presentes no local. O revendedor Cat local pode ajudar você a encontrar uma solução de energia. 

"Soluções confiáveis de energia que resistam às condições ambientais são imprescindíveis. O envio de peças aos nossos clientes representava uma dificuldade. Muitos municípios oferecem acesso somente por barco, com demora de até duas semanas. Pedro Farias, diretor técnico da Oliveira Energia, afirma que "Usando os equipamentos da Caterpillar, conseguimos manter mais de 90% de disponibilidade."

Baixe o perfil de energia

de

Em 2009, o antigo equipamento de geração de energia de Boa Vista começou a falhar e a quantidade de energia disponibilizada pela Venezuela não era suficiente para atender às necessidades da região.

de

No curto prazo de oito semanas, a Oliveira Energia começou a fornecer mais de 40 MW de energia a partir da Usina Termelétrica Floresta (UTE), uma instalação temporária localizada nas proximidades de uma subestação já existente em Boa Vista, com 32 grupos geradores a diesel Cat® 3516A e 3516B, disponibilizados em contêineres.

de

Para atender às necessidades de curto prazo da região, a Eletrobras Distribuição Roraima abriu licitação para a Usina Termelétrica Monte Cristo, com capacidade projetada de 107 MW para suprir 115.000 clientes em Boa Vista e nove outros municípios.

de

''Para nós, é importante escolher soluções de energia confiáveis e de qualidade, que resistam às condições de alta temperatura e alta umidade comuns na região amazônica, que diminuem a vida útil dos equipamentos,'' explicou Pedro farias, diretor técnico da Oliveira Energia.

de

Para garantir que os motores funcionem em níveis ideais, o combustível diesel é armazenado no local e transportado em tubulação por meio de um sistema de centrífuga e filtragem multietapas até os tanques principais, sendo finalmente transferido para tanques com capacidade de 4.000 litros/dia, que alimentam cada grupo gerador.

de

Ao fornecer 3.150 kW de potência bruta em aplicações de energia contínua, o grupo gerador Cat C175-20 requer menos manutenção e oferece a mais alta densidade de energia em relação a qualquer grupo gerador a diesel de alta velocidade atualmente disponível no mercado.

de

''Temos total consciência da nossa responsabilidade de proporcionar a estabilidade do sistema de energia e dos muitos benefícios que trazemos à população. A qualidade de vida das pessoas está aumentando, os negócios conseguem ser mais produtivos e a indústria pode prosperar,'' afirma o Sr. Orsine.

de

Os grupos geradores C175-20 foram fabricados em Lafayette, Indiana, e transportados por terra e mar durante 30 dias, além dos últimos 960 quilômetros de barco pelo Rio Amazonas, até o porto fluvial de Manaus.

de

''Uma usina como esta normalmente leva cerca de três anos para ser construída por órgãos governamentais, mas nós a construímos em tempo recorde, o que não acontece no Brasil,'' afirma Orsine Oliveira, presidente e CEO da Oliveira Energia.

de

A usina de energia foi concluída dentro do prazo e do orçamento, funcionando para possibilitar o crescimento e a prosperidade futura ao fornecer energia para escolas, hospitais, estações de tratamento de água, instalações industriais, residências e empresas.

de

Os desenvolvedores do projeto decidiram equipar a usina com 34 grupos geradores a diesel Cat C175-20, uma vez que o transporte de combustível diesel para o estado de Roraima é muito mais simples e menos dispendioso do que o de gás natural, óleo pesado ou qualquer outro tipo de combustível.

produtos em destaque

  • Energia Elétrica

    Grupos Geradores Industriais e Comerciais.

    Qualquer tamanho ou formato. Em qualquer ambiente regulamentar. Quando precisar de energia, a Caterpillar estará pronta para o desafio. Nossos grupos geradores industriais e comerciais são usados em uma grande variedade de aplicações.

    Para ajudar a encontrar o grupo gerador certo, dadas as necessidades regionais, use nossa opção de seleção "País de Uso".

    Saiba Mais

Produtos de Energia Elétrica

Qualquer tamanho ou forma e em qualquer ambiente regulatório. Quando você precisa de energia, a Caterpillar está à altura do desafio. Nossos geradores são usados em inúmeras aplicações.

Visualizar Produtos de Energia Elétrica
electric power
electric power

Negócios Comerciais

Confiam em você para fornecer energia aos locais de trabalho das pessoas de maneira econômica. Forneça energia ininterrupta e reduza os custos de operação. Instale um sistema de Calor e Energia Combinados (CHP) Cat® para fornecer simultaneamente eletricidade para cargas elétricas e recuperar calor para o aquecimento de instalações.

Visualizar página Negócios Comerciais
Commercial Business
Commercial Business

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
dealers
dealers