COMO LIDAR COM AS DIFICULDADES FINANCEIRAS NO SETOR DE CONSTRUÇÃO

COMO LIDAR COM AS DIFICULDADES FINANCEIRAS NO SETOR DE CONSTRUÇÃO

COMO LIDAR COM AS DIFICULDADES FINANCEIRAS NO SETOR DE CONSTRUÇÃO

 

Às vezes, independentemente do quão bem você opere a sua empresa de construção, fatores externos, como uma crise do setor, podem tirar o seu plano de negócios dos trilhos e impedir que você atinja os marcos de crescimento.

A flutuação constante do setor de construção fez com que a paisagem econômica mudasse, resultando em:

  • Listas de ofertas maiores.
  • Custos operacionais apertados.
  • Menores margens de lucro.
  • Empreiteiras de outros locais se expandindo para novos territórios.

Se você é confrontado com qualquer um desses fatores, eles podem levar a uma incapacidade de garantir novos empregos, completar o trabalho dentro do orçamento ou garantir desempenho e lances de oferta, entre outros sinais de dificuldade. A sua empresa precisa ser flexível o suficiente para responder rapidamente a essas tendências de mudança. Considere estas três dicas úteis para lidar com dificuldades financeiras:

 

1. Esboce contratos mais detalhados

Muitas empresas de construção, incluindo a sua, podem usar modelos de contratos emitidos por uma organização do setor. No entanto, esses contratos resumidos nem sempre cobrem o escopo completo do trabalho exigido para uma obra específica, gerando uma quantidade significativa de termos aditivos, adendos e emendas ao documento. A menos que cada detalhe do trabalho em prospecção seja descrito e claramente delineado em seus contratos, a sua empresa pode acabar trabalhando mais do que o que foi originalmente acordado. Isso é conhecido como deslize de escopo, e é uma força motriz por trás de empresas que conseguem apenas fechar a conta, ou pior, que perdem dinheiro com uma obra.

 

2. Considere implementar um sistema ERP

A qualquer momento, a sua empresa de construção sem dúvida pode ter muitas obras espalhadas por diversos locais, a quilômetros de distância um do outro. Além disso, todos os dados financeiros importantes relativos a esses projetos são armazenados em servidores internos ou, em muitos casos, arquivos de papel. Sem acesso em tempo real a toda essa informação crucial, os gerentes de projeto e supervisores do local não têm capacidade de tomar decisões baseadas nas informações sobre a obra. Desta forma, orçamentos podem ser desrespeitados, cronogramas podem atrasar e trabalhos podem fugir do escopo.

A implementação de um sistema de planejamento de recursos corporativos (enterprise resource planning, ERP) baseado na nuvem pode manter todos os dados financeiros da empresa em um único repositório acessível a partir de qualquer dispositivo móvel com conexão à internet. Um sistema ERP pode ajudar a empresa de construção a simplificar as finanças e garantir que todos os projetos permaneçam no orçamento, no cronograma e no escopo do trabalho contratado. Embora implementar um sistema como esse exija um investimento inicial, ele pode, em última instância, economizar o seu tempo e dinheiro no longo prazo.

Se você não está pronto para investir em um sistema ERP, pode começar implementando uma ferramenta de gestão de frota para entender melhor o tempo de atividade, uso de combustível, localização da máquina e padrões de operação.

 

3. Utilize opções de financiamento de equipamentos

Outra maneira fácil de reduzir custos é utilizar as opções de financiamento de equipamentos, proporcionando mais flexibilidade financeira e dando à organização a capacidade de realocar os recursos para onde eles são mais necessários. Seja para financiar a folha de pagamento, investir em uma campanha de marketing ou pagar as faturas de fornecedores, isso permite que você reaja às mudanças no seu setor e mantenha o ritmo de acordo com os concorrentes.

O uso de uma empresa de financiamento cativo como a Cat Financial proporciona à organização um financiamento rápido e fácil, além de planos de pagamento personalizados que permitem que você enfrente qualquer dificuldade financeira e continue a desenvolver a sua empresa de construção.