2022/23 Global Operator Challenge

Caterpillar führt 2022/23 eine größere und noch anspruchsvollere Global Operator Challenge durch – Teilnehmende messen sich mit Konkurrenten aus der ganzen Welt

Der Wettbewerb findet in drei Runden in fast 40 Ländern statt und soll für eine noch breitere Palette von Baumaschinen den besten Bediener der Welt ermitteln.

 

Zur weltweiten Veröffentlichung: Februar 2022
Mitteilungsnummer: 88PR22

Caterpillar Inc. lädt Bediener auf der ganzen Welt dazu ein, bei der Global Operator Challenge 2022/2023 gegeneinander anzutreten. Bei diesem Wettbewerb werden das Können und die Genauigkeit der Bediener auf die Probe gestellt. Sie müssen beweisen, dass sie Cat®-Maschinen meisterhaft beherrschen und in der Lage sind, jede Baumaschine sicher und effizient zu bedienen.

„Mehr als 80 Cat-Händler werden jeweils individuelle Wettbewerbe vor Ort veranstalten, bei denen die Bediener von Baumaschinen im Rampenlicht stehen und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten unterhaltsam und spannend präsentieren können“, so Tony Fassino, Group President Construction Industries von Caterpillar Inc. „Ob Grabenaushub, Transport von Zuschlagstoffen oder Abbrucharbeiten – unsere Global Operator Challenge ist selbst für die erfahrensten Bediener eine Herausforderung. Wir sind schon sehr gespannt, was sie mit unseren Maschinen alles bewegen.“

Für die Challenge 2019/2020 hatten 67 Cat-Händler Wettbewerbe vor Ort durchgeführt. Bediener aus 30 Ländern hatten daran teilgenommen. Die Challenge 2022/2023 wird die weltweit größte Veranstaltung dieser Art in der Baumaschinenindustrie.

Aufruf an alle Bediener

Die erste Runde der Global Operator Challenge besteht aus lokalen Qualifikationen, die von März bis September 2022 von Cat-Händlern ausgerichtet werden. Um den Wettbewerb in diesem Jahr noch anspruchsvoller zu gestalten, hat Caterpillar festgelegt, dass bei jeder Veranstaltung drei verschiedene Aufgaben mit drei verschiedenen Maschinen bewältigt werden müssen. Wer teilnimmt, muss daher ein breites Spektrum an Maschinen beherrschen, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. 

 Diejenigen, die sich bei den lokalen Händlerwettbewerben qualifizieren, nehmen an den regionalen Halbfinalrunden im Oktober 2022 teil. Auf regionaler Ebene werden dann neun Finalisten ermittelt, die im März 2023 auf dem Caterpillar-Freigelände F4455 auf der CONEXPO-CON/AGG in Las Vegas das globale Finale bestreiten. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält eine All-Inclusive-Reise für zwei Personen zu einem Caterpillar-Standort weltweit.

Jaus Neigum, Inhaber von Industrial Backhoe Ltd. in Medicine Hat (Alberta/Kanada) zu seinem Titelgewinn bei der Global Operator Challenge 2019/2020: „Ich arbeite seit über 15 Jahren auf Cat-Maschinen. Die Möglichkeit, mein Können zu zeigen und mich mit Kollegen aus der ganzen Welt zu messen, war eine der großartigsten Erfahrungen in meinem ganzen Berufsleben. Wenn Sie schwere Maschinen fahren, sollten Sie sich diesen Wettbewerb nicht entgehen lassen. Und wenn Sie wie ich und meine Partner Unternehmer sind, möchte ich Sie ermutigen, Ihre besten Bediener anzumelden, denn dieser Wettbewerb wird noch größer und besser als der vorherige.“

In jedem Teil der Global Operator Challenge müssen die Teilnehmer eine Reihe von Aufgaben bewältigen, wie z. B. Aushub eines Grabens, Laden einer genau festgelegten Menge Erde und Bewegen oder Manövrieren einer Maschine über mehrere Hindernisse. Können und Effizienz des Bedieners sowie das Wissen über die Nutzung integrierter Technik zur Verbesserung der Maschinenleistung fließen in die Bewertung ein.

Mit den Cat Next Generation-Maschinen können die Bediener die Vorteile der eingebauten Technik wie z. B. Cat Payload, Grade und Command zur Bewältigung der Aufgaben nutzen. Weitere Funktionen wie Cat Grade Assist, Rückfahrkameras, Return to Dig und Return to Carry helfen den Teilnehmenden ebenfalls bei ihren Aufgaben.

Weitere Informationen über die Global Operator Challenge erhalten Sie auf www.cat.com/operatorchallenge. Dort können Sie sich bei Interesse an einer Teilnahme auch registrieren.

 

1 v. 4

The Caterpillar Global Operator Challenge

Bild in voller Größe anzeigen

Produkt- und Servicemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Mitteilungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Neueste Mitteilungen lesen

 

# # #

 

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Corporate Yellow,” das „Power Edge“- und das Cat „Modern Hex“-Handelszeichen sowie die hier verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2022 Caterpillar Alle Rechte vorbehalten 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo