Diffusion mondiale : juillet 2022 
 Numéro de communiqué : 339PR22
Lors du salon Bauma 2022 à Munich, les équipements de construction Cat® seront présentés par le concessionnaire Cat Zeppelin à l'intérieur et à l'extérieur du Hall B6. Sous le thème « Let’s Do The Work™ », les messages fondamentaux s'étendront au-delà de l'équipement pour mettre en valeur la large gamme de technologies, services et solutions de durabilité de Caterpillar.
Lors du salon, plus de 70 équipements et accessoires Cat de Caterpillar Construction Industries (CI) seront présentés. En parallèle, la Caterpillar Industrial Power Systems Division (IPSD) présentera plusieurs moteurs Cat de sa gamme de produits, des 0,5 l au 30 l, dans le Hall A4, stand 336.
Technologies avancées
Qu'il s'agisse d'une seule machine ou d'un parc mixte tout entier, l'écosystème technologique Caterpillar offre aux clients la possibilité de suivre, surveiller, automatiser et gérer les ressources afin de réduire les coûts, d'améliorer la productivité et d'optimiser l'utilisation du parc. Parmi les nombreuses technologies présentées au salon Bauma 2022, citons la Cat Command Station qui permet aux conducteurs de travailler à distance et en toute sécurité, à proximité du chantier ou à des milliers de kilomètres, installés dans une cabine virtuelle dotée des commandes et écrans qu'ils connaissent déjà. Les participants pourront prendre place dans la Command Station et actionner une machine à distance.
Accessible depuis les ordinateurs portables et les appareils mobile, Cat Productivity sera présentée pour illustrer une application basée dans le cloud et facile à mettre en œuvre qui fournit une vue d'ensemble complète de la machine et de la production sur le chantier.  Il s'agit d'un outil riche en informations qui offre des données de chantier intégrées et exploitables permettant d'analyser les performances et d'améliorer la productivité.
Le système Cat Grade avec Assist pour pelles hydrauliques utilise des capteurs de position de machine et des paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur pour automatiser les mouvements de la flèche et du bras afin de réaliser des découpes plus précises avec moins d'efforts pour accroître l'efficacité du conducteur. Le modèle PL161 Cat est conçu pour le suivi des ressources et la reconnaissance des outils de travail. Il s'installe simplement sur les équipements et d'autres éléments pour que leur emplacement soit visible sur plusieurs chantiers. Une fois installé sur un outil de travail Cat actionné par une pelle hydraulique Cat de nouvelle génération, le PL161 active de nombreuses fonctionnalités complémentaires, comme la reconnaissance d'outil de travail et le suivi des heures travaillées.
Solutions de services
Avec plus de 1,2 million d'équipements connectés pour la capture et la génération de rapports à partir des donnée d'exploitation des machines, les concessionnaires Cat peuvent offrir aux clients des solutions telles que VisionLink® pour augmenter la disponibilité et optimiser la rentabilité. Les participants pourront tester de nombreux services au salon Bauma. Parmi les offres principales, citons les Contrats de Service (CVA) qui proposent aux clients un plan de propriété simplifié de leur équipement neuf ou ancien afin de réduire les coûts d'exploitation.
Autres solutions de services présentées lors du salon Bauma :
Les participants du salon Bauma 2022 découvriront également les centaines de nouvelles offres de produits Cat Reman et Rebuild, ainsi que la palette d'options de réparation permettant de diminuer les frais d'exploitation des équipements. Les équipements Cat sont conçus pour être rénovés ; les services Cat Rebuild effectuent 350 tests distincts, reconditionnent ou remplacent jusqu'à 7 000 pièces lors d'une rénovation de machine Cat Certified Rebuild pour la rendre comme neuve à une fraction du coût d'une machine neuve. La chargeuse sur pneus 982M Cat en vitrine est une machine Cat Certified Rebuild, conçue pour offrir des performances optimisées avec des outils d'attaque du sol (G.E.T) Cat Advansys™. Le système sans marteau simplifie l'installation grâce à des composants de maintien intégrés et il rationalise l'adaptation. Cat Reman récupère, repense et remanufacture les composants afin d'offrir des performances identiques à celle du neuf et une longue durée de vie à un prix en moyenne 20 à 40 % inférieur à celui d'une pièce neuve équivalente.
L'engagement de soutenir les objectifs des clients
Aujourd'hui plus que jamais, les clients font confiance à Caterpillar pour qu'il leur propose un portefeuille de produits, services et solutions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer l'efficacité et la productivité, et d'offrir une flexibilité énergétique. L'intégration de technologies, les solutions de services et la conception avancée de machines permettent d'accroître l'efficacité d'exploitation, ce qui se traduit par une diminution de la consommation de carburant et une réduction des émissions de CO2.
En tant que premier tracteur à entraînement électrique avec transmission surélevée au monde, le D6 XE déplace jusqu'à 35 % de matériaux en plus par litre de carburant par rapport à son prédécesseur, le D6T. La productivité des conducteurs est accrue à hauteur de 50 % grâce au large choix d'options technologiques Cat. La machine en vitrine est dotée d'un train de roulement Cat Abrasion™ qui prolonge sa durée de vie dans les applications hautement abrasives, dans des conditions de chocs faibles à modérés, tandis que sa conception brevetée RTI (Relieved Tread Idler, roue folle à bande de roulement relevée) permet de doubler la durée de vie.
Caterpillar s'engage à ce que 100 % de ses nouveaux produits d'ici 2030 soient plus durables que ceux de la précédente génération. Les 20 pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération à l'affiche avec des capacités de 1,6 à 95 tonnes offrent toutes une productivité supérieure et une consommation de carburant inférieure. La nouvelle pelle hydraulique 336 Cat permet d'obtenir une production élevée à moindre coût. Ses nouveaux filtres à carburant et à huile de 1 000 heures permettent de prolonger les intervalles d'entretien et de réduire les coûts de pièces et main-d'œuvre.
À l'avenir, certains modèles d'équipement Cat seront dotés de batteries électriques avec zéro émissions d'échappement tout en offrant une productivité supérieure. Caterpillar dévoilera aux participants du salon Bauma 2022 plusieurs modèles électriques actuellement en développement. Par ailleurs, la pelle pour manutention MH3022 Cat électrique à attache modifiée excelle dans les applications d'intérieur où une moindre mobilité est nécessaire et où les émissions d'échappement ne sont pas requises.
Gamme complète d'équipements à l'affiche
Le salon comportera différentes plateformes de modèle : des modèles XE conçus pour les performances et dotés des dernières technologies et/ou systèmes d'entraînement avancé aux modèles GC conçus pour offrir une fiabilité et une valeur accrues, pour répondre réellement à un large éventail de besoins et d'applications des clients.
Points forts de la division Caterpillar Building & Construction Products (BCP), les neuf nouvelles minipelles hydrauliques Cat de nouvelle génération offrent toutes des performances accrues, une force d'arrachage supérieure, des intervalles d'entretien plus longs, ainsi que des coûts d'exploitation réduits par rapport aux précédents modèles. Depuis les modèles de catégorie 1 à 10 tonnes, ces minipelles hydrauliques offrent des caractéristiques communes et une disposition uniforme des commandes afin de simplifier la formation et l'adaptation des conducteurs. La nouvelle génération de modèles de catégories 3,5 à 10 tonnes peut désormais être équipée des technologies Cat Grade dans le cadre d'options d'après-vente.
Parmi les chargeuses sur pneus compactes présentées, les participants pourront admirer les modèles récemment introduits 906, 907 et 908 Cat (dans une configuration à grande hauteur). Celles-ci sont dotées d'un poste de conduite repensé qui exploite des technologies Caterpillar exclusives qui améliorent l'expérience des conducteurs et du nouveau moteur 2.8 Cat équipé d'un entraînement et d'un groupe motopropulseur mis à niveau pour des vitesses sur routes plus élevées et de meilleures performances de la chaîne cinématique.
Les modèles Global Construction & Infrastructure (GCI) Caterpillar présentés, qui sont presque au nombre de 30, sont ancrés par neuf pelles hydrauliques à chaîne et quatre pelles hydrauliques sur pneus de nouvelle génération, d'une capacité de 15 à 95 tonnes, une pelle hydraulique ferroviaire et trois pelles pour manutention. La chargeuse sur pneus intermédiaire 980 XE est dotée d'une transmission à vitesse variable en continu (CVT) qui offre des rendements énergétiques supérieurs de 35 % par rapport aux modèles des séries M ; de plus, elle dispose d'une plateforme de technologies étendue pour l'augmentation des performances machine.
Pour le déplacement de gros volumes de matériaux, le stand du Hall B6 présente également des tombereaux articulés et des tombereaux de chantier avec des capacités allant de 30 à 70 tonnes et les grandes chargeuses sur pneus 992 et 988K XE Cat. Les récentes mises à jour apportées à la 988K XE avec entraînement électrique confèrent à la chargeuse des vitesse en descente plus élevées, un meilleur effort à la jante, ainsi qu'une force d'arrachage hydraulique plus élevée, avec à la clé une production supérieure de 5 % par rapport au modèle 988K XE précédent.
Complétant l'exposition CI, les récentes mises à jour sur le tracteur D4 font grimper la valeur d'un cran avec un champ de vision amélioré, des coûts d'exploitation réduits et un large choix de fonctionnalités technologiques Caterpillar. Équipée de l'option de cabine surbaissée pour le transport, la niveleuse GC 120 Cat excelle dans les applications à usage léger à moyen et elle offre un fonctionnement fiable et à faible coût dans un éventail d'applications des travaux nationaux et municipaux à l'entretien des routes de campagne et au nivellement de finition. Conçus pour les applications de location et à usage léger à moyen, le compacteur tous usages GC CB2.5 Cat et le compacteur vibrant GC CS12 présentés offrent un coût total de propriété faible, une grande simplicité d'utilisation et de longs intervalles d'entretien.
Complétant la gamme d'équipements de construction Cat, des dizaines d'accessoires seront présentés. Cette large gamme inclut marteaux, cisailles, grappins, attaches, godets, lames de refoulement intelligentes, vis sans fin, grappins de démolition et rotateurs inclinables.
Des membres de l'équipe Cat Financial seront également présents pour discuter des derniers programmes de location-bail et de financement, et des packages de protection étendue pour aider à sécuriser les investissements et la réussite des clients. Que les clients recherchent des machines Cat neuves ou d'occasion ou des options pour réparation/rénovation afin de maintenir leurs machines actuelles opérationnelles, les experts Cat Financial pourront aider les clients à prendre les bonnes décisions pour le développement de leur entreprise – peu importe leur taille. 
Une empreinte carbone réduite est au cœur de nos préoccupations
Avec près d'un siècle d'expérience dans l'innovation durable, Caterpillar est idéalement placé pour répondre à une large gamme de besoins des clients dans leur cheminement en plein essor vers la décarbonisation, mais aussi pour les aider à construire un monde meilleur et plus durable.
Caterpillar IPSD présentera au Hall A4, stand 336, un éventail de solutions d'alimentation actuelles et futures conçues pour aider les constructeurs d'origine dans leurs objectifs de transition énergétique. Seront présentés la nouvelle unité d'alimentation industrielle C3.6 Cat et les moteurs C7.1, C9.3B, C13B et C18, répondant tous aux normes d'émissions européennes Stage V et compatibles avec les carburants faibles en carbone. Les options de carburant incluent le biodiesel jusqu'à B20 et l'huile végétale hydrotraitée à 100 % jusqu'à EN15940, soutenant les parcours des clients vers la durabilité. Sera également présentée la dernière offre de service de télématique de Caterpillar qui répond aux exigences de connectivité des clients.
# # #
 
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2022 Caterpillar. Tous droits réservés.
 
Contact presse  | 
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com  | 
Pour toute demande d'informations  |