Sister Cat®: Développer sa foi grâce aux machines Cat
En 2018, une communauté de religieuses carmélites aux pieds nus a acheté une ancienne ferme à Drasty, un petit village situé aux environs de Prague. Elles cherchaient à s'installer dans un endroit plus calme, plus adapté à leur vie de prière et de contemplation que leur monastère au centre de Prague.
Cependant, acheter la ferme n’était que la première étape d’un long chemin : le terrain était envahi par la végétation et les bâtiments existants étaient délabrés. Les sœurs, qui disposaient de peu de moyens, ont tout simplement décidé de prendre elles-mêmes les choses en main.
« Pour nous, participer aux travaux de reconstruction était une évidence, non seulement pour éviter des dépenses, mais aussi parce que le travail fait partie intégrante de notre vie spirituelle », explique ainsi sœur Marie.
Terminé en 2024, le monastère de Drasty était bien plus qu’un simple projet de construction. Il rappelle que tout est possible lorsque le pouvoir de la communauté est associé aux bons outils. Parmi ces outils, il y avait une chargeuse compacte rigide Cat®, prêtée aux religieuses par par Petr Novotný, un le propriétaire d'une entreprise de construction locale.
« Tous ces outils et toutes ces machines sont d’une grande aide, et les sœurs ont rapidement appris à s’en servir, » a déclaré Sœur Marie. À la fin de l’année 2023, sœur Terezka avait déjà cumulé plus de 300 heures d’opération à son actif, et Petr Novotný a volontiers admis que les compétences de la sœur carmélite dépassaient probablement celles d’un bon nombre de ses opérateurs.
Désormais complètement rénové, le nouveau monastère est devenu bien plus qu’un foyer pour les sœurs. Des chambres ont été aménagées pour accueillir les hôtes en quête d’isolement et la chapelle est ouverte au public, offrant un espace de paix et de foi à une communauté qui a soutenu sa construction.
« Pour moi, tout cela relève du miracle, » déclare Sœur Terezka. « Je sais qu’il ne s’agit pas seulement de notre travail, mais d’un effort collectif mené par de nombreuses personnes. Sans toute l’aide que nous avons reçue, nous ne serions pas là aujourd’hui. »