Le pilote MotoGP Jack Miller portant un casque à l'avant d'un bulldozer Cat®. Marque Cat
Le pilote MotoGP Jack Miller portant un casque à l'avant d'un bulldozer Cat®. Marque Cat

JACK MILLER REPRÉSENTE
LA MARQUE CAT® AU MOTOGP

Lisez la suite pour découvrir ce qu'un chantier et un hippodrome ont en commun.

Le pilote de MotoGP Jack Miller s’associe à Caterpillar Jack Miller est entouré de motos et d’équipements Cat® depuis l’âge de trois ans environ. Il peut allier sa passion pour la course et son profond attachement à tout l’univers de Caterpillar grâce au parrainage : il a représenté en effet la marque Cat sur la scène mondiale en pilotant pour l’écurie Ducati au championnat du monde de MotoGP de 2021.

Ainsi, la marque Cat a été mise en valeur lors de plus de 20 courses retransmises sur petit écran au niveau international auprès d’un public estimé à 400 millions de personnes. C'est une façon inédite de toucher les amateurs de MotoGP et la communauté des sports mécaniques, ainsi que les propriétaires et utilisateurs d'équipements Cat du monde entier.

Jack a grandi dans une ferme de Townsville, en Australie, où il a commencé à faire de la moto. « Je suis immédiatement tombé amoureux des courses de motos et j ’ ai participé à des compétitions sur pistes jusqu’à l’âge de 14 ans environ, avant de m’essayer à la course sur routes avec le Moto3 en 2009. Ensuite, je suis passé directement au MotoGP en 2015. Je suis fier d’être le seul à avoir un tel parcours. »

Jack est tout aussi passionné par les machines Cat que par les courses de motos. « J'adore Cat depuis toujours. Je me souviens que, dans sa propriété en Nouvelle-Zélande, mon grand-père avait un vieux D3 qui devait dater des années 1940. Je restais assis à ses côtés toute la journée,  imaginant à quel point ce serait formidable de conduire un tel engin un jour. »

En janvier 2021, ce jour est enfin arrivé. La famille du pilote a réceptionné un nouveau tracteur Cat D3 fourni par le concessionnaire Cat Hastings Deering. Malheureusement, Jack n’a pas pu être présent en raison d’obligations liées aux compétitions. « Hastings Deering a été absolument fantastique », a déclaré Jack. « J’ai reçu des nouvelles très souvent et de nombreuses photos du montage de la machine jusqu’à sa livraison, et même du moment de la remise des clés chez moi. Ils m’ont vraiment tenu informé. » Le D3 sera utilisé à bon escient dans l’exploitation agricole, pour toute une série de tâches et de travaux.

de
de
de

While in Malaga, Jack got to get his hands on Cat Command, which allows an operator to run a machine remotely.

de
Jack using Cat Command
de

Jack using Cat Command

Group photo with Malaga demonstrators
de

Group photo with Malaga demonstrators

Wearing helmet in cab
de

Jack proudly wears Cat on his helmet.

Moto GP's Jack Miller Test Drives the Cat D6 XE
In the Sandbox with MotoGP's Jack Miller
Jack Miller – Cat Command
Meet Jack Miller
Jack using Cat Command
Group photo with Malaga demonstrators
Wearing helmet in cab

Alors qu’il se trouvait en Europe pour le coup d’envoi de la saison MotoGP, Jack s’est rendu au Centre de démonstration et de formation de Malaga (MDLC) Caterpillar, en Espagne. Il a pu y tester diverses machines et s’exercer sur un simulateur. « Ma visite au MDLC a été formidable. Les informations que j’ai reçues de personnes qui connaissent vraiment Caterpillar et les machines Cat étaient très intéressantes. En tant que pilote de moto, je me suis efforcé d’apprendre et d’assimiler ce qu’ils savent. De nombreux aspects de la course sur un circuit MotoGP et de la conduite de machines sont semblables. La sécurité est toujours importante, mais il faut aussi chercher à savoir comment utiliser au mieux la machine, trouver les meilleures trajectoires et faire un maximum sans effort. L’objectif est d’obtenir le meilleur résultat à la fin. »

Jack et l’équipe Ducati ont eu de grandes attentes pour cette saison. Malgré les fortes pressions à se montrer performants, ils se sont fixé un objectif réaliste : se battre pour le championnat à la fin de l’année. 

« Être un ambassadeur de Cat est un rêve qui se réalise et un grand honneur. Et être associé à une entreprise qui a une telle histoire et des produits aussi formidables ouvre des possibilités infinies. J’ai beaucoup de chance de tenir ce rôle et de pouvoir travailler avec le personnel exceptionnel de Caterpillar. »