Cette machine est la première d'une nouvelle génération de tombereaux de chantier conçue par l'entreprise. Contrairement aux modèles 775 précédents, ce véhicule de transport de charge utile d'une capacité de charge de 65 tonnes métriques (71 tonnes US) est conçu pour permettre une automatisation complète à l'avenir.
MUNICH, Allemagne, 7 avril 2025―Caterpillar Inc. présente le nouveau tombereau de chantier 775 Cat® au salon bauma-Munich 2025, mettant en lumière le leadership continu de l'entreprise en matière de technologies et de capacités autonomes. Cette machine est la première d'une nouvelle génération de tombereaux de chantier conçue par l'entreprise. Contrairement aux modèles 775 précédents, ce véhicule de transport de charge utile d'une capacité de charge de 65 tonnes métriques (71 tonnes US) est conçu pour permettre une automatisation complète à l'avenir.
Tony Fassino
Président du groupe Secteurs de la construction
Caterpillar
Caterpillar s'appuie sur ses systèmes actuels de transport autonome (AHS), Cat® MineStarTM Command pour le transport, déjà utilisés sur des sites miniers dans le monde entier, et adapte les processus et la technologie de ce système pour répondre aux besoins spécifiques des opérations en carrière.
Denise Johnson
Président du groupe Caterpillar des secteurs des ressources
Caterpillar
Le lancement du tombereau de chantier 775 Cat de nouvelle génération est prévu pour 2026. Les capacités autonomes avec MineStar Command pour le transport sont actuellement en cours de développement, et la date de sortie sera annoncée ultérieurement.
Le 775 intègre une nouvelle conception de châssis innovante qui permet d'optimiser la charge utile, une suspension optimisée pour un meilleur confort de conduite et de maniabilité, ainsi que des fonctions de sécurité avancées, comme les caméras panoramiques à 360 degrés et le système radar Cat Detect, pour offrir des performances supérieures et une utilisation plus sûre et plus confortable.
David Holthaus
Ingénieur principal et chef d'équipe du projet 775 Cat
Caterpillar
Avec un volume de benne plus important, le nouveau châssis du tombereau est optimisé pour la répartition du poids et l'efficacité structurelle. Par rapport au tombereau de la série 775G, la quantité de soudures est réduite de près de 30 % afin de minimiser le risque de fissures et de prolonger la durée de vie du châssis. La réduction des soudures internes et la facilité de réparation du châssis contribuent à abaisser les coûts d'entretien du nouveau 775 sur une durée de vie estimée à 40 000 heures.
Sa suspension repensée présente un centre de gravité plus bas. Le 775 offre une meilleure maniabilité que les conceptions précédentes, et son rayon de braquage amélioré renforce la manœuvrabilité sur site. Pour améliorer la durée de vie, le tombereau subit moins de rebonds au niveau des pneus et de la chaîne cinématique, et le conducteur ressent moins de vibrations et de retours d'énergie dans le véhicule.
Le tombereau est équipé du moteur C27 Cat de 615 kW (825 HP) et proposé en plusieurs configurations d'émissions pour répondre aux différentes réglementations mondiales. La version conforme aux normes Tier 4 Final de l'EPA des États-Unis / Stage V présentée au salon bauma offre un meilleur rendement énergétique que les modèles précédents, grâce à des commandes électroniques avancées du groupe motopropulseur qui assurent des cycles plus rapides et réduisent l'entretien des pistes. Le confort de conduite et la maniabilité améliorés du tombereau permettent de prendre les virages à des vitesses plus élevées et de rouler sur des rapports supérieurs, ce qui réduit directement la consommation de carburant pendant le cycle.
La nouvelle cabine est conçue pour l'efficacité et équipée de fonctions destinées à automatiser les opérations. Les grandes vitres offrent au conducteur une bonne visibilité sur la zone de travail et ses alentours. Les commandes automatiques de température dans la cabine et le siège Deluxe Cat de nouvelle génération sont conçus pour améliorer le confort du conducteur.
Ses caméras panoramiques à 360 degrés avec détection d'objets alertent le conducteur des dangers à proximité immédiate, facilitant ainsi l'utilisation en toute sécurité du nouveau 775. Cat Detect associe des systèmes radar et des caméras pour détecter automatiquement les dangers dans les zones critiques autour du tombereau, principalement à l'avant, à l'arrière et dans le rayon de braquage de chaque côté.
Plusieurs éléments clés liés à l'entretien et à la maintenance ont été réduits grâce à la nouvelle conception du tombereau. La nouvelle génération, optimisée pour la facilité d'entretien, intègre des filtres à intervalles prolongés accessibles depuis le sol, des dispositifs de verrouillage au niveau du sol et une suspension réparable. Sa conception est prête pour l'installation d'un système anti-incendie, simplifiant ainsi l'installation du système.
La possibilité d'accès et d'analyse des données exactes en temps réel permet des diagnostics plus rapides et la prédiction et l'évitement de défaillance de la machine. De nouvelles fonctionnalités pour le 775, des capacités de mise à jour à distance et de dépistage des pannes contribuent à augmenter la disponibilité du tombereau. La mise à jour à distance permet d'accéder instantanément aux dernières mises à jour logicielles et de planifier leur exécution à un moment qui n'interrompt pas le planning de production. Le dépannage à distance permet au concessionnaire d'effectuer des diagnostics à distance pendant que le tombereau est encore en fonctionnement.
Plus d'informations sur le nouveau tombereau de chantier 775 Cat de nouvelle génération peuvent être obtenues en contactant un concessionnaire Cat ou en visitant le site cat.com.
Moteur |
C27 Cat® |
Puissance brute SAE J1995 – kW (HP) |
615 (825) |
Poids total autorisé en charge – kg (lb) |
111 811 (246 500) |
Capacité de charge utile nominale – tonne (tonne US) |
65 (71) |
# # #
À propos de Caterpillar :
avec des ventes et des recettes s'élevant à 64,8 milliards de $ en 2024, Caterpillar Inc. est le premier constructeur au monde d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel pour chantiers, de turbines à gaz industriel et de locomotives électriques-diesel. Depuis presque 100 ans, nous aidons nos clients à bâtir un monde meilleur et durable, et sommes engagés en faveur d'un futur avec une empreinte en carbone réduite. Nos produits et services innovants, qui bénéficient de l'assistance de notre réseau mondial de concessionnaires, apportent une valeur exceptionnelle qui permet aux clients de réussir. Caterpillar opère sur tous les continents, principalement dans trois principaux segments (Secteurs de la construction, Secteurs des ressources et Énergie et Transport) et propose des financements et des services associés via son segment Financial Products. Consultez notre site caterpillar.com ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : caterpillar.com/en/news/social-media.html.
NOTE À L'ATTENTION DES RÉDACTEURS : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque déposée de Caterpillar Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
Offrant une puissance exceptionnelle, la pelle hydraulique 325 Cat® est dotée de technologies standard faciles à utiliser, telles que Cat Grade avec 2D, Grade Assist, Lift Assist et Payload, qui contribuent à améliorer la productivité en permettant aux conducteurs de travailler avec précision, efficacité et rapidité.
En savoir plusConçue pour offrir la longue portée nécessaire au chargement/déchargement des barges et aux applications dans les grands parcs à ferraille, la nouvelle Pelle pour manutention MH3295 Cat® sera équipée d'une pompe de rotation spécifique pour des mouvements fluides et coordonnés, ainsi que d'un train de roulement à larges chaînes pour une stabilité et des performances optimales.
En savoir plusLa nouvelle Chargeuse sur pneus 980 GC Cat® pour usage intensif offre une faible consommation de carburant grâce à un ventilateur à vitesse variable, un circuit hydraulique à détection de charge, des commandes intuitives et des godets Série Performance.
En savoir plusCaterpillar a récemment lancé une bibliothèque complète de vidéos explicatives à l'intention des clients qui préfèrent effectuer eux-mêmes l’entretien et les réparations de leurs équipements.
En savoir plus