Come OEM sappiamo che volete creare le attrezzature migliori per i vostri clienti. Ciò significa costruire macchine altamente efficienti con un impatto positivo sul fatturato.
Non è un segreto che la riduzione dei costi sia una priorità per i titolari di azienda, soprattutto quando si parla di macchinari pesanti. Ma è bene ricordare che il combustibile rappresenta una percentuale elevata dei costi da sostenere. Naturalmente, il consumo di combustibile è condizionato da molti altri fattori. Per ottenere la massima efficienza dei consumi dalla vostra macchina, dovrete iniziare dal motore.
Sappiamo che siete sempre alla ricerca di modi nuovi per curare gli interessi dei vostri clienti. In quest'ottica, uno dei modi migliori è assicurarsi di scegliere il motore giusto per la vostra macchina.
Oltre ai risparmi associati a un consumo ridotto di combustibile, un motore efficiente offre molti altri vantaggi, ad esempio
emissioni e impatto ambientale ridotti, costi di progetto inferiori, prestazioni e durata superiori delle attrezzature, tutte priorità dei titolari di azienda.
L'efficienza dei consumi delle attrezzature è condizionata da numerosi fattori specifici del cantiere, tra cui ambiente operativo, tempi di inattività, scelta dell'attrezzatura e tecnica dell'operatore.
E, sebbene non sia sempre possibile influenzare il comportamento dei vostri clienti in cantiere, potete scegliere i componenti giusti delle macchine per renderle efficienti dal punto di vista dei consumi. Il componente più importante? Il motore.
L'efficienza dei consumi delle attrezzature è condizionata da numerosi fattori specifici del cantiere, tra cui ambiente operativo, tempi di inattività, scelta dell'attrezzatura e tecnica dell'operatore.
E, sebbene non sia sempre possibile influenzare il comportamento dei vostri clienti in cantiere, potete scegliere i componenti giusti delle macchine per renderle efficienti dal punto di vista dei consumi. Il componente più importante? Il motore.
Misurare l'efficienza dei consumi sul campo può essere difficile perché è influenzata da molti fattori che dipendono dagli utenti finali della macchina.
Il modo più accurato di misurare l'efficienza dei consumi è rivolgersi al fornitore del motore. I nostri motori vengono sottoposti a numerosi test nei nostri centri di ricerca e sviluppo globali all'avanguardia per essere sicuri che funzionino nel modo più efficiente possibile.
Anche la tecnologia può essere utile per monitorare e comprendere il consumo di combustibile. Offriamo una suite di servizi digitali da collegare ai motori che consentono di ottimizzare il consumo di combustibile e le prestazioni delle macchine attraverso dati e informazioni dettagliate.
Sono disponibili diversi modi per migliorare l'efficienza dei consumi delle macchine.
Scegliete il motore giusto
Non ci stanchiamo mai di sottolineare l'importanza della scelta del motore giusto. La scelta del motore sbagliato per il lavoro da svolgere avrà effetti negativi sulle prestazioni e sull'efficienza dei consumi della vostra macchina.
Se scegliete un motore troppo grande o troppo potente, la macchina non potrà lavorare in modo efficiente e verrà meno l'affidabilità. Invece, scegliendo il motore giusto, la macchina lavorerà in condizioni ottimali, alla velocità e al carico appropriati per assicurare il miglior consumo di combustibile e liquidi.
Con una macchina dotata del motore delle giuste dimensioni, arriverete alla scadenza degli intervalli di manutenzione senza aver consumato tutto l'olio lubrificante. Il consumo di liquidi generale di tutta la vita utile del prodotto sarà il più basso.
La nostra rete di dealer globale e il nostro team di esperti aiuteranno gli OEM a scegliere i motori giusti per le loro macchine. Possiamo specificare i motori e persino personalizzarli in base ai requisiti esatti della macchina per garantire l'idoneità perfetta.
Densità di potenza
Migliorando la densità di potenza, otterrete prestazioni superiori in un pacchetto più piccolo, aumentando così l'efficienza dei consumi e riducendo le emissioni.
Un motore di dimensioni giuste per la macchina è essenziale, per questo offriamo una gamma di opzioni tra cui scegliere in base all'impiego. Abbiamo, ad esempio, una gamma di ventole e volani di dimensioni diverse da scegliere in base ai requisiti inerziali e di raffreddamento della macchina. Siamo determinati a fare del nostro meglio per ottenere dal motore prestazioni superiori.
Riduzione delle emissioni
La riduzione delle emissioni non è importante solo per l'ambiente, ma anche per aumentare l'efficienza del motore.
I motori Cat®, ad esempio, sono conformi agli standard sulle emissioni EU Stage V. Dispongono di un sistema common rail ad alta pressione che consente il controllo preciso della quantità di combustibile che raggiunge il motore e dei relativi tempi.
Altri componenti per la riduzione delle emissioni, ad esempio la gestione dell'aria nel sistema, contribuiscono a ridurre il consumo di combustibile e il rilascio di parassiti.
Tecnologi avanzata
La tecnologia disponibile nei motori per migliorare l'efficienza dei consumi è in continua evoluzione.
Che si tratti della funzionalità di riduzione dei tempi al minimo collegata alla macchina o delle opzioni di connettività del motore, ad esempio pianificazione e avvisi di manutenzione, la tecnologia è fondamentale nella scelta del motore più efficiente.
Caterpillar non distoglie mai lo sguardo dal futuro quando pensa alla tecnologia per migliorare l'efficienza dei consumi. Quando sviluppiamo i nostri motori, ci poniamo continuamente domande come queste:
Per noi è importante produrre i migliori motori per rendere le macchine altamente efficienti perché solo una macchina efficiente permette ai vostri clienti di ottenere risultati superiori. Ad esempio, il nostro motore C13D più recente contiene un algoritmo di controllo avanzato per ottimizzare il consumo di combustibile e assicurare le prestazioni migliori in base alle condizioni in cui si trova, con uno sguardo sempre attento al futuro.