Cat® Command utilizzato per recuperare esplosivi in Europa
Cat® Command utilizzato in Europa per la prima volta
Quindi potrebbe essere sorprendente scoprire che la stessa tecnologia viene ora utilizzata in Europa. Fino a quando non si scopre chi la sta usando e perché.
Gli operatori dell’azienda tedesca, Eggers Kampfmittelbergung, sono “cacciatori di bombe perdute”: esperti nel rilevamento, nell’identificazione e nella rimozione degli esplosivi rimanenti della Seconda Guerra Mondiale.
Dal 2020, lavorano a Eggebek, nella Germania settentrionale, risanando 300 ettari di un ex aeroporto che fu pesantemente bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale. Leif Nebel, partner e direttore generale della Eggers Kampfmittelbergung, afferma che il Cat Command ha apportato una differenza significativa nel loro lavoro. “Abbiamo iniziato a cercare bombe inesplose e ordigni sepolti nel modo convenzionale, utilizzando il magnetismo in superficie. Il che significa fermarsi ogni qual volta si rileva del metallo. Un processo che sarebbe durato anni”, ha spiegato. “Utilizzando un dozer Cat D5 con Cat Command, siamo stati in grado di sostituire questo processo ad alta intensità di manodopera, rimuovendo 27 cm di terriccio in poche settimane. Questa nuova tecnologia ci consente di lavorare in modo sicuro persino all’interno di zone pericolose, cosa che prima non era possibile”.
Leif Nebel
Partner e Direttore Generale
Eggers Kampfmittelbergung
Verso il futuro con operatori da remoto
Con Cat Command, l’operatore lavora da lontano, usando immagini video, dati e tecnologie come Cat Grade per operare con la macchina da remoto.
Come qualsiasi cambiamento, la transizione dal funzionamento tradizionale della macchina a quello remoto può comportare delle sfide. Christian Berling, Rappresentante delle vendite del Cat Command in Europa, Africa e Medio Oriente, ha aiutato a formare gli operatori della Egger Kampfmittelbergung per comandare le macchine da remoto presso il Centro di formazione Cat a Malaga. “Sebbene il funzionamento della macchina sia esattamente lo stesso, passare da un ambiente 3D, dove si è abituati a interpretare i rumori, le vibrazioni e il movimento, a uno 2D che si basa sulla visualizzazione delle applicazioni per fornire tali informazioni può essere complicato”, spiega. “Ma se si è aperti e si ha dimestichezza con la tecnologia, non ci saranno problemi nell’adattarsi”.
Leif non potrebbe essere più d’accordo. “Abbiamo riconosciuto che sentirsi a proprio agio con la tecnologia e operare in un mondo digitalizzato ha qualcosa in comune con i videogiochi. Dunque, abbiamo testato questo aspetto lasciando operare una macchina con Cat Command a delle persone che non erano in grado di guidare un escavatore, ma che sapevano giocare ai videogiochi. Se la sono cavata bene quasi come se avessero esperienza”.
Christian si aspetta che l’operatore giusto impieghi solo pochi giorni per diventare esperto. “Li facciamo familiarizzare con la postazione, i PC, la TV. Quindi iniziamo con le applicazioni, l’applicazione video, l’applicazione macchina, il sistema Cat Grade 3D: tutti i suggerimenti e i trucchi per farlo funzionare. Poi li lasciamo fare pratica. È sorprendente la rapidità con cui riescono ad apprendere.”
Funzionamento a distanza: sicurezza ed efficienza migliorate
Mentre la sicurezza è un vantaggio ovvio, Christian Berling enfatizza che l’accesso da remoto impatta anche sull’efficienza. “Con Cat Command, un operatore è in grado di comandare diverse macchine dalla sua postazione, destreggiandosi tra loro, consentendo a un altro operatore di lavorare altrove”, afferma. “Implica anche meno preparazioni riguardanti la sicurezza sul cantiere, facendo risparmiare soldi e denaro e accelerando i progetti. Inoltre, vengono eliminati i viaggi per e dal cantiere. E lavorare in un ambiente confortevole rende gli operatori meno stanchi e produttivi più a lungo”.
Con tutte le opportunità per migliorare la sicurezza e l’efficienza, possiamo aspettarci che il Cat Command diventi importante nei cantieri di tutta Europa sin da ora.
Related Stories
-
Lago artificiale mongolo
Il lago artificiale più grande della Mongolia è stato creato grazie a un dozer Cat® D8R nell’ambito di una riqualificazione ambientale. Il lago sorge su quella che una volta era una miniera – scopri come hanno fatto!
CONTINUA -
Formazione per operatrici di attrezzature in Asia
Scopri come i programmi di formazione per operatrici di attrezzature pesanti, come il "Women’s Dump Truck Operator Project" in Kazakistan, stanno diventando sempre più popolari in Asia.
Maggiori informazioni Testimonials -
Sicurezza in casa
In generale, portare il lavoro a casa non è mai una bella cosa. Tuttavia, quando si tratta di una cultura focalizzata sulla sicurezza, dobbiamo fare tutti un’eccezione. Fai della sicurezza in casa una priorità.
RENDI SICURA LA TUA CASA -
7 modi per evitare i tempi di fermo delle macchine
I tempi di fermo dell’attrezzatura possono provocare ritardi nei tuoi progetti. Scopri i sette modi migliori per evitare i tempi di fermo dell’attrezzatura.
AI CONSIGLI