Cat power solution
Cat power solution

Elettrificazione senza ripartire da zero

Come BEPU semplifica il passaggio dal diesel all'elettrico

L'innovazione non significa sempre ricominciare da capo. Spesso significa valorizzare ciò che già funziona e prepararlo per il futuro.

La fantascienza ci ha abituato ad associare l'innovazione a macchine futuristiche e nomi indimenticabili: WALL-E, HAL 9000, R2-D2. È il momento di aggiungerne un altro alla lista: BEPU.

Non è un personaggio cinematografico, ma una soluzione concreta progettata per rendere l'elettrificazione più semplice, più rapida e più accessibile per i costruttori di macchine. Acronimo di Battery Electric Power Unit, BEPU è il modo in cui Caterpillar aiuta gli OEM a introdurre nuove soluzioni di alimentazione senza dover riprogettare completamente le proprie macchine.    

 

Più opzioni di alimentazione, più complessità da gestire  

L'elettrificazione sta trasformando il settore delle macchine off-highway. I clienti chiedono maggiore flessibilità: motori diesel dove continuano a essere la scelta più efficace ed energia elettrica dove prestazioni, emissioni, rumorosità o utilizzo in ambienti chiusi fanno la differenza. Per gli OEM questa evoluzione apre nuove opportunità, ma introduce anche nuove sfide.

Oggi offrire diverse soluzioni di alimentazione spesso significa sviluppare piattaforme macchina differenti, con un impatto su progettazione, sviluppo, approvvigionamento, assistenza e supporto.

In Caterpillar crediamo che passare all'elettrico non debba significare riprogettare completamente una macchina.

 

Un modello collaudato per una nuova era dell'energia

Da decenni collaboriamo con gli OEM per semplificare uno degli aspetti più complessi della progettazione delle macchine: il sistema di alimentazione. Attraverso la nostra divisione Industrial Power Systems, che comprende i marchi Cat® e Perkins®, forniamo soluzioni completamente integrate che consentono agli OEM di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: progettare e costruire macchine.

Questo approccio ha dimostrato la propria efficacia nel tempo. Gli OEM non devono diventare esperti di motori né gestire in prima persona ogni aspetto dell'integrazione della catena cinematica. Possono contare su unità di potenza complete e collaudate, progettate per integrarsi nelle loro macchine e supportate da una rete di assistenza globale.

La Battery Electric Power Unit (BEPU) estende questo modello al mondo dell'elettrificazione. Si tratta di una soluzione compatta e pronta all'integrazione che può sostituire un motore diesel occupando lo stesso spazio e utilizzando gli stessi punti di montaggio. Riunisce batteria, motore elettrico, inverter, sistema di ricarica integrato, raffreddamento e controlli in un'unica unità. In questo modo, il gruppo propulsore elettrico può essere installato dove prima si trovava il motore diesel, consentendo agli OEM di sfruttare le piattaforme esistenti durante la transizione all'elettrico.   

 

4 vantaggi per gli OEM e i loro clienti  

Risolvendo le complessità di integrazione a livello dell'unità di potenza, la Battery Electric Power Unit riduce la complessità progettuale e offre agli OEM un percorso più semplice e rapido verso l'elettrificazione.

  1. Una vera soluzione "plug-and-play". Anziché sviluppare progetti separati per le versioni diesel ed elettriche, gli OEM possono basarsi su un'unica architettura di macchina e offrire ai clienti diverse opzioni di alimentazione in base alle esigenze applicative. Questo semplifica progettazione, approvvigionamento ricambi, assistenza e supporto.

  2. Maggiore rapidità e semplicità. L'elettrificazione introduce nuove tecnologie in continua evoluzione. Riunire tutti i componenti in una soluzione completa riduce la necessità di investimenti ingenti in ingegneria e sviluppo, accorciando i tempi di progettazione e migliorando il ritorno sugli investimenti.

  3. Accesso più rapido al mercato. Con meno attività di riprogettazione e meno ostacoli tecnici e logistici, gli OEM possono introdurre prima le proprie soluzioni elettriche e rispondere più velocemente all'evoluzione delle esigenze dei clienti e delle normative.

  4. Maggiore flessibilità per soddisfare le esigenze dei clienti. Eliminando molte delle barriere legate alla progettazione e allo sviluppo, gli OEM possono offrire più facilmente i vantaggi dell'elettrificazione, tra cui emissioni allo scarico pari a zero, minore rumorosità, nuove opportunità applicative e potenziali riduzioni del costo totale di proprietà grazie all'eliminazione del carburante e alla riduzione della manutenzione ordinaria.

 

Dall'idea alla realtà: IFAT

La Battery Electric Power Unit di Caterpillar è stata integrata in un vaglio per il riciclaggio Doppstadt, dando vita a una soluzione a zero emissioni allo scarico pensata per ambienti interni, aree urbane e contesti con normative particolarmente stringenti.

Questa collaborazione dimostra come gli OEM possano accelerare il percorso verso l'elettrificazione mantenendo prestazioni paragonabili a quelle delle macchine diesel.

Il prototipo sarà presentato presso lo stand Doppstadt FM.709/1 (area esterna) durante IFAT Monaco, una delle principali fiere internazionali dedicate alle tecnologie ambientali, in programma dal 4 al 7 maggio 2026. Si tratta di un esempio concreto del nostro approccio "elettrificazione senza reinventare", che consente di aggiungere una propulsione elettrica a progetti già collaudati anziché ripartire da zero.

Dopo la manifestazione, Doppstadt prevede di avviare test sul campo con la macchina equipaggiata con BEPU. I dati raccolti in condizioni operative reali contribuiranno a validarne le prestazioni e a guidarne l'evoluzione futura.

 

Un passo verso il futuro

Nella fantascienza il futuro arriva spesso all'improvviso, già perfettamente definito. Nel mondo reale, invece, l'innovazione si costruisce passo dopo passo, partendo da macchine reali, applicazioni concrete ed esigenze autentiche dei clienti.

Con la Battery Electric Power Unit stiamo compiendo uno di questi passi, portando in una nuova era dell'energia un modello che da decenni aiuta gli OEM a innovare con semplicità.

BEPU forse non è un personaggio da film, ma come le migliori innovazioni è stata progettata per contribuire a plasmare il futuro.

Rimanete aggiornati.  

di

 

Sean Oilar

Product Manager, Caterpillar Electrification + Energy Solutions Division

Sean Oilar vanta oltre vent'anni di esperienza in Caterpillar nell'ambito dell'ingegneria e della gestione di prodotto. Dopo la laurea alla Purdue University, ha iniziato la sua carriera nel 2000 occupandosi dello sviluppo di sistemi avanzati di controllo per motori diesel destinati a diverse piattaforme Caterpillar. Successivamente, ha assunto ruoli di leadership nei programmi dedicati alle piattaforme motore C175, 3500 e 3600/C280.

Nel corso degli anni ha contribuito allo sviluppo di soluzioni per numerosi settori, tra cui la produzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario, il settore navale, l'oil & gas, la difesa e le applicazioni industriali. Ha inoltre ricoperto incarichi di crescente responsabilità, tra cui Platform Team Lead, Platform Engineering Manager e responsabile di programmi di sviluppo su larga scala.

Oggi Sean è Product Manager presso la divisione Caterpillar Electrification + Energy Solutions (E+ES), dove guida l'Integrated Design Solutions Team. Il suo lavoro è incentrato sullo sviluppo di tecnologie innovative per la transizione energetica, pensate per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e operativi. Conosciuto per il suo approccio orientato ai risultati, Sean si impegna a creare team di sviluppo prodotto efficienti e multidisciplinari, capaci di offrire valore ai clienti con rapidità, competenza tecnica e una qualità ai vertici del mercato.


VUOI RIMANERE AGGIORNATO SUI PRODOTTI CAT ?

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER.