Nova Cat® 318 GC

Só não economiza em desempenho e confiança.

318 GC despejando terra do balde
318 GC despejando terra do balde

Uma Máquina Projetada Para Fazer Economia

O mundo está sempre em busca de resultados melhores, de forma mais simples e a custos mais baixos. Conforme a tecnologia avança, isso acontece cada vez mais depressa, trazendo facilidades e economia em tudo. Foi a partir disso que desenvolvemos a Nova 318 GC.

Motor Compacto Com Desempenho Melhor.

O motor da 318 GC acompanha uma das transformações mais notáveis da indústria automobilística, nas últimas décadas: redução do tamanho físico e uso de tecnologias avançadas para oferecer maior poder de operação. Isso traz mais vantagens para o seu trabalho, como maior eficiência de combustível, menos emissões, melhor aceleração e menos custos operacionais, entre outras.

Motor Caterpillar para o 318 GC
Motor Caterpillar para o 318 GC

10,82% Mais Força De Escavação.

A força de escavação da 318 GC é de 123 kN, enquanto a da 318D2 L é de 111 kN. Isso se deve ao aumento da força hidráulica através do maior fluxo da bomba e da diminuição das perdas hidráulicas pela redução da quantidade de mangueiras.

318 GC cavando em argila vermelha com um balde
318 GC cavando em argila vermelha com um balde

Economia De Até 6.000 Litros De Diesel, Por Ano.

Que tal economizar até 24 litros de diesel a cada 8 horas de trabalho? Embora o consumo das máquinas possa variar de acordo com a aplicação, o modo e as condições de trabalho, basta comparar o consumo médio da 318D2 L - estimado em dados do VisionLink - à taxa que o Programa Consumo Garantido de Combustível Caterpillar 2025 assegura para a 318 GC, para ver que você pode economizar até 6.000 L num ano de 2.000 h de trabalho.

318 GC diesel
318 GC diesel

23,5 Litros A Menos De Óleo E Fluidos.

A 318 GC requer menos óleo hidráulico, menos óleo no motor e no comando final, dispensa o óleo do motor de giro, e precisa de menos fluido refrigerante no radiador, com relação à 318D2 L. Isso reduz bastante os volumes na hora de completar e trocar, e demonstra que o sistema como um todo foi projetado para ser mais eficiente.

Homem trocando óleo em 318 GC
Homem trocando óleo em 318 GC

Menos Metros De Mangueiras E Mais Eficiência Hidráulica.

A 318 GC tem menos mangueiras do que a 318D2 L. Isso reduz as chances de perda de pressão, melhora a agilidade de resposta, reduz os pontos de conexão e facilita as Inspeções diárias e a manutenção.

Mangueiras para o 318 GC
Mangueiras para o 318 GC

Cabine Essentials: Tudo O Que É Preciso, Sem Itens Desnecessários.

Ampla, ergonômica e sem mangueiras, a cabine tem ar condicionado, melhor vedação contra poeira e rádio com USB. O assento tem 14 ajustes e a visibilidade ampliada conta, ainda, com câmera de ré opcional. O monitor é sensível ao toque, a interface de operação é fácil e intuitiva e os operadores têm senha de acesso individual.

Dentro do cockpit operacional do 318 GC
Dentro do cockpit operacional do 318 GC

Economia até no transporte.

A 318 GC dispensa transporte especial: um caminhão trucado basta.

Vista aérea de escavadeira em solo vermelho
Vista aérea de escavadeira em solo vermelho

16 Filtros A Menos, Sem Comprometer A Qualidade Da Filtragem.

A 318 GC tem 16 filtros a menos do que a 318D2 L para trocar a intervalos de 6.000 h. Isso não compromete a qualidade da filtragem, facilita a vida e deixa a máquina muito mais disponível para trabalhar e ganhar dinheiro.

Homem inspecionando filtros no 318 GC
Homem inspecionando filtros no 318 GC

Menos Horas Na Manutenção.

Mangueiras e filtros mais agrupados facilitam e agilizam as verificações diárias. Os intervalos entre serviços são mais longos e sincronizados, tornando a manutenção mais fácil, rápida e econômica do que a da 318D2 L.

Homem inspecionando o 318 GC
Homem inspecionando o 318 GC

Muita Versatilidade.

A Cat 318 GC pode ser configurada para trabalhar com acessórios e também pode vir com o Martelo H110 GC, com tela de proteção na cabine e muito mais. É só falar com o seu Revendedor Cat.

Acessório para martelo quebra-rochas
Acessório para martelo quebra-rochas

Mais Artigos