Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
COM RAIO COMPACTO E PESO OPERACIONAL DE 3,5 TONELADAS, MINIESCAVADEIRA DA SÉRIE E OFERECE ALTO DESEMPENHO EM ESCAVAÇÃO E PRODUTIVIDADE EM TODOS OS TRABALHOS.
Para divulgação no Brasil: Janeiro de 2020
Release Number: 109PR20
A Miniescavadeira Hidráulica Cat® 303.5E CR é potente, versátil e trabalha com facilidade em áreas confinadas, sendo a solução ideal para os clientes que precisam de alto desempenho, excelente força de escavação, ciclos mais rápidos e maior estabilidade. Sua caçamba, exclusiva no segmento, tem rotação de 200 graus, o que permite uma maior retenção de material e realizar escavações verticais de forma mais fácil, sem a necessidade de reposicionamento da máquina.
Seu potente sistema hidráulico de alta definição tem sensor de carga e capacidade de compartilhamento de fluxo, resultando em precisão operacional, desempenho eficiente, maior controle e maior rendimento de combustível.
Conforto para o operador
A 303.5E CR tem excelente compartimento de trabalho para o operador, além de acessos de verificações e manutenção ao nível do solo. O compartimento foi reprojetado para ficar ainda mais confortável, e inclui assento com suspensão de alta qualidade, cintos de segurança retráteis, apoios de braço fáceis de ajustar e amplo espaço para as pernas.
Assim como nos modelos maiores de escavadeiras Cat, todas as funções da 303.5E CR são acionadas por joystick com comando piloto. Isso proporciona operações suaves, com pouco esforço e capacidade de controle consistente e duradoura.
Seu design compacto, com giro traseiro nulo, permite ao operador se concentrar no trabalho sem ter de se preocupar com a parte traseira ou com outros obstáculos. O transporte da máquina é fácil, e pode ser feito em reboques ou caminhões pequenos.
Facilidade de operação
O painel de controle Compass, projetado pela Caterpillar especialmente para as escavadeiras compactas, permite controlar toda a operação da máquina, gerenciar a manutenção, programar o desempenho e o sistema de segurança. Também permite ajustar com facilidade diversos parâmetros, para que se obtenha o melhor desempenho e consumo. A um toque de botão, é possível acionar o controle de fluxo auxiliar da ferramenta de trabalho, o fluxo contínuo, o Modo Econômico e o sistema de segurança protegido por senha, além de obter as informações de manutenção e desempenho.
A função auxiliar hidráulica da 303.5E CR é bidirecional, com um interruptor que permite ao operador variar o fluxo hidráulico conforme a necessidade das diferentes ferramentas de trabalho que podem ser acopladas à máquina.
A lâmina dianteira, com função de flutuação, dispensa a necessidade de ajustes durante o percurso e é controlada de dentro da cabine.
Manutenção estendida garante menor custo de propriedade
Com intervalos de troca de óleo e de filtro do motor a cada 500 horas de operação e de trocas de óleo do sistema hidráulico a cada 2000 horas, a 303.5E CR permite reduzir os custos operacionais e o tempo de inatividade.
Sua válvula de amostra de óleo Cat S.O.S™ facilita a coleta para o acompanhamento preventivo da condição do fluido hidráulico, o que permite avaliações precisas durante toda a vida útil.
Máquina multiserviço
A 303.5E CR permite o acoplamento de uma ampla variedade de ferramentas de trabalho originais Cat. Essa facilidade a torna ainda mais versátil e eficiente na execução de uma enorme gama de aplicações.
Versões com capota e cabine
A 303.5E CR está disponível nas versões com capota, que permite o acesso pelos dois lados da máquina, e com cabine fechada opcional, que oferece recursos padrão de alta qualidade, como o eficiente sistema de ventilação e aquecimento.
Na versão com cabine, os vidros frontais permitem amplas aberturas, melhorando a visibilidade e a comunicação com a área externa. O vidro superior é retrátil e fica preso ao teto. O inferior pode ser removido e guardado de forma fácil, em espaço especialmente projetado para mantê-lo protegido.
Essa versão tem, ainda, porta corrediça que permite entrar e sair da máquina em espaços reduzidos, além de revestimentos especiais que previnem a transferência de ruído e vibração para o interior da cabine.
Padrão de qualidade que você conhece
A miniescavadeira Cat 303.5E CR é produzida de acordo com os padrões globais de qualidade da Caterpillar, e oferece a mesma facilidade, eficiência, disponibilidade de peças originais e o suporte ao produto dos revendedores PESA e Sotreq.
# # #
Nota aos Editores: A Caterpillar fabrica produtos e serviços em cada território em diferentes intervalos. Embora todos os esforços sejam feitos para garantir que as informações sobre o produto sejam liberadas somente após serem confirmadas na região por nossa rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estejam disponíveis, os editores devem verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow", a identidade visual "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2020 Caterpillar. Todos os direitos reservados.
Press Inquiries |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Americas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Africa, Middle East Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Reader Requests |
www.cat.com/requestCatinfo |