Para Divulgação Mundial: fevereiro de 2020
Número da Publicação: 54PR20
O novo sistema de auxílio de trole Cat® para caminhões de mineração de acionamento elétrico Cat está disponível para operações de mineração buscando um meio de minimizar as emissões de carbono, reduzir os custos de combustível e motor e aumentar a velocidade em inclinação para maior produtividade. O kit de recondicionamento do auxílio de trole Cat está disponível para o caminhão 795F AC, e o projeto de trole é compatível com os outros três caminhões de mineração de acionamento elétrico da Cat - 794 AC, 796 AC e 798 AC.
A introdução comercial do Auxílio de Trole Cat chega com a conclusão de um projeto piloto de aproximadamente dois anos, realizado com quatro caminhões 795F AC, usando 700 metros de linha de trole elétrico na mina de Aitik da Boliden, na Suécia.
"O programa do auxílio de trole Cat em Aitik tem sido uma história de sucesso real", diz Jonas Ranggård, gerente de programa na Boliden. "A disponibilidade tem sido alta, apesar das condições árticas, e tivemos um bom apoio da Caterpillar e de todos os outros parceiros envolvidos. Existem poucos projetos que podem mostrar melhorias ambientais e de produtividade dessa magnitude. É por isso que a Boliden decidiu expandir a infraestrutura de troles em Aitik e equipar toda a frota de caminhões 795F AC com sistemas de auxílio de trole."
"Agradecemos à Boliden pelo trabalho demonstrando os recursos do acessório de auxílio de trole Cat. Os benefícios do trole podem ser significativos nas condições certas, e teremos o prazer de discutir os cenários específicos do local com os clientes", disse Eric Ruth, líder sênior da equipe de produtos elétricos da Caterpillar. "Achamos que o auxílio de trole pode desempenhar um papel importante para que as metas de redução dos gases do efeito estufa das empresas de mineração sejam alcançadas. Ao mesmo tempo, o auxílio de trole melhora a produtividade, aumentando a velocidade em inclinação. Na verdade, o teste na mina Aitik demonstrou que um 795F AC equipado com auxílio de trole é o caminhão de mineração mais potente do mundo!"
O trole se destaca
O sistema de trole reduz significativamente as emissões de motores diesel na mina por meio da aplicação da eletricidade durante a parte mais exigente do ciclo de trabalho do caminhão. Alimentar um 795F AC de 337 MT de carga útil por meio do trole em uma inclinação de 10% à medida que o veículo sobe a rampa para fora da mina economiza até 40 litros de combustível diesel por quilômetro de linha de trole. Os custos de combustível e motor são reduzidos em mais de 90% enquanto o caminhão está no trole.
O sistema de trole também aumenta a produtividade. Operando com o auxílio de trole, a velocidade em inclinação aumenta em até 100% em comparação com o modo somente diesel. Usando o trole, um 795F carregado pode se deslocar a 28 km/h em uma inclinação física de 10% em condições de estrada de transporte firme.
O sistema de trole da Cat é totalmente integrado à máquina, trazendo os benefícios do desempenho otimizado e da facilidade de manutenção do sistema para o 795F AC. O sistema de caminhão e trole de alta tensão da Caterpillar foi projetado para oferecer vantagens por meio dos custos mais baixos de capital da infraestrutura e de manutenção de distribuição da potência.
Outras vantagens vêm do pantógrafo reforçado da Cat, projetado para oferecer tempo de atividade superior e custos de reparo reduzidos. Um recurso de abaixamento rápido ajuda a proteger as linhas de trole suspensas.
Para obter mais informações sobre o Auxílio de Trole Cat, entre em contato com o revendedor Cat local.
# # #
Observação aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços serem feitos para garantir que as informações sobre o produto sejam lançadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, pede-se aos editores que verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações dos produtos.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2020 Caterpillar. Todos os direitos reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
| Solicitações do Leitor |
www.cat.com/requestCatinfo |