Para Divulgação Mundial: Março de 2020
Número da Publicação: 204PR20
As Ferramentas de Trabalho da Caterpillar agora possuem um Sistema TiltRotate (TRS) para as miniescavadeiras Cat® Next Gen. Os novos modelos TRS6 e TRS8 permitem que as ferramentas de trabalho conectadas (incluindo caçambas, garfos, garras, varredores e compactadores) girem 360 graus e inclinem 40 graus de um lado para o outro, permitindo que a máquina alcance mais áreas de trabalho de uma única posição, enquanto movimenta ferramentas sobre, embaixo e ao redor de obstruções ao escavar, nivelar valas, separar materiais reciclados ou colocar tubulações. Os novos modelos TRS multiplicam a versatilidade da miniescavadeira e estão disponíveis em várias configurações para combinar com a aplicação.
Os modelos TRS têm duas interfaces: uma interface superior que conecta o TRS à máquina transportadora; e uma interface inferior que conecta várias ferramentas de trabalho ao TRS. As quatro configurações do TRS6 permitem que o usuário escolha entre um acoplador hidráulico do Tipo S ou uma interface superior pinada, e se o TRS estiver equipado com uma garra integral (que pode ser usada com uma ferramenta de trabalho afixada). Todos os modelos de TRS6 usam um acoplador hidráulico tipo S para a interface inferior.
As quatro configurações para o modelo TRS8 permitem selecionar um acoplador tipo S para as interfaces superior e inferior, ou, uma interface superior pinada e uma interface inferior do acoplador com fixador de pino, e se o TRS tiver uma garra integral. (A configuração pinada/com fixador de pino não está disponível com a garra integral.)
Benefícios do Design
O design compacto dos modelos TRS6 e TRS8 permite que a miniescavadeira mantenha altas forças de escavação, e uma caixa de engrenagens reforçada com um anel de rolamento especialmente projetado distribui forças de trabalho para reduzir a tensão no TRS e na máquina principal. Além disso, um sistema de lubrificação que não requer manutenção para o sistema de rotação distribui eficazmente o calor. O sistema de rotação de alto torque posiciona rapidamente as ferramentas de trabalho e um mecanismo de autotravamento integrado permite a escavação em qualquer ângulo necessário. Um único ponto de lubrificação nos modelos TRS8 fornece graxa para todas as juntas que exigem lubrificação.
O cilindro de inclinação de duplo efeito tem válvulas de retenção de carga integradas que sustentam as pressões de retenção e impedem o movimento do cilindro sob carga. O cilindro também conta com pistões endurecidos e rolamentos sem necessidade de manutenção, e suas superfícies resistentes a riscos e à prova de ferrugem não requerem manutenção. Um kit de controle de campo integrado e instalado pelo revendedor, que inclui joysticks especialmente projetados, conecta-se a todas as combinações de lanças e braços e fornece controle intuitivo do TRS e da garra integral. O monitor do TRS informa ao operador sobre a posição do acessório e um sensor de engate/desengate assegura que as ferramentas de trabalho sejam presas por meio de um mecanismo de travamento de segurança com um indicador. Um recurso de vibração da caçamba para os modelos TRS8, ativado por um botão do joystick, facilita a distribuição uniforme de materiais.
Aplicação do TRS
Os modelos TRS6 foram projetados para a miniescavadeira Cat 306 CR. Os modelos TRS8 que usam o acoplador Tipo S para as interfaces superior e inferior se conectam aos modelos 307.5, 308, 308.5, 309 e 310. Um dos dois modelos de TRS8 restantes que usa as interfaces pinada/engate rápido Cat "Pin Grabber", foi projetado para os modelos 307.5, 308, 308.5 e 309; o outro foi projetado para o 310.
|
585-0421 |
585-0422 |
585-0423 |
585-04234 |
Interface superior |
S40* |
S40 |
Pinada |
Pinada |
Interface inferior |
S40 |
S40 |
S40 |
S40 |
Garra |
Opcional |
Padrão |
Opcional |
Padrão |
*Acoplador Tipo
|
570-7120 |
570-7121 |
570-7122 |
570-7123 |
Interface superior |
S50* |
S50 |
Pinada (8T) |
Pinada (10T) |
Interface inferior |
S50 |
S50 |
PG OT 8T** |
PG QT 10T |
Garra |
Padrão |
Opcional |
N/D |
N/D |
*Acoplador Tipo S
**Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
# # #
Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços serem feitos para garantir que as informações sobre o produto sejam lançadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, pede-se aos editores que verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações dos produtos.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2020 Caterpillar. Todos os direitos reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
| Solicitações do Leitor |
www.cat.com/requestCatinfo |