OPÇÕES DE AUTOATENDIMENTO CAT
É hora de substituir pinos e rolamentos da armação de oscilação na sua máquina Cat®? Faça o trabalho você mesmo com as nossas Opções de Autoatendimento. Elas contam com peças originais Cat para reparos, uma lista de ferramentas recomendadas, instruções de manutenção e muito mais, tudo com a conveniência de um só pacote.
VOCÊ SABE DO QUE PRECISA?
CONVERSE COM SEU REVENDEDOR
Fique atento a estes indicadores comuns de reparo:
Junta pegajosa
Junta solta
Aumento da folga/inclinação na junta
Pinos/buchas/rolamentos
Grupo de suporte
Conjunto de tubo
Conjunto de pino
Além de instruções de reparo específicas para o seu modelo
Manutenção/substituição de cilindros hidráulicos
Inspeção/substituição de mangueiras/linhas hidráulicas
Recuperação de estruturas desgastadas (perfuração em linha etc.)
Realização de amostragem S•O•S℠
414E, 415F, 416, 416B, 416C, 416D, 416E, 416F, 420D, 420E, 420F, 422E, 422F, 424B, 424D, 426, 426B, 426C, 426F, 427F, 428, 428B, 428C, 428D, 428E, 428F, 430D, 430E, 430F, 432D, 432E, 432F, 434E, 434F, 436, 436B, 436C, 438, 438B, 438C, 438D, 442D, 442E, 444E, 444F, 446, 446B, 446D, 450E, 450F
300.9D, 301.4C, 301.5, 301.6, 301.6C, 301.7D, 301.8, 301.8C, 302, 302.2D, 302.4D, 302.5, 302.5C, 302.7D, 303, 303C, 303E, 303.5, 303.5C, 303.5D, 303.5E, 303.6, 304, 304C, 304D, 304E, 304.5, 304.5E, 304.6, 305, 305C, 305D, 305E, 305.5, 305.5D, 305.5E, 306, 306E, 307, 307B, 307C, 307D, 307E, 307.5, 308, 308C, 308D, 308E, 308.5, 309, 310
A falta de lubrificação é a causa número um de panes dos pinos. Ela pode resultar em escoriação do pino, com o desenvolvimento de uma soldagem por fricção entre as superfícies. Isso pode fazer com que o pino se prenda e impeça o movimento da junta.
Verifique os pinos e as juntas durante sua vistoria diária. Procure danos em parafusos, arruelas, placas e pontos de engraxe. Verifique se há vazamentos, ferrugem ou acúmulo de graxa em juntas e pinos. Se perceber que faltam peças, substitua-as imediatamente. E, caso a máquina tenha autolubrificante, verifique se essas linhas não estão danificadas.
Ao operar seu equipamento, preste atenção a sons incomuns. Juntas que rangem podem não estar adequadamente engraxadas, e você deve encontrar e corrigir o problema.
OBSERVAÇÃO: Sempre consulte o Manual de Operação e Manutenção da sua máquina para obter instruções específicas.
Aplique graxa regularmente para ajudar as peças a se moverem suavemente e para eliminar contaminantes das juntas. Para começar, posicione o equipamento no chão para poder trabalhar com segurança. Pegue uma pistola de graxa e um pano para limpar os pontos de engraxe. Agora você pode aplicar a graxa até que ela comece a sair da junta do pino. Os locais e intervalos de lubrificação podem ser encontrados no Manual de Operação e Manutenção da sua máquina.
Os pinos e rolamentos Cat são projetados em conjunto com a sua máquina e de acordo com as rígidas especificações da Caterpillar. Isso significa que cada junta é ajustada com precisão, o que ajuda a elevar a produtividade e a vida útil, além de manter os custos operacionais reduzidos.
Os pinos de articulação Cat são fabricados com maior profundidade de tratamento térmico para resistirem melhor a condições de alta carga. A superfície mais dura gera maior resistência ao desgaste abrasivo. Essa superfície também faz com que os pinos de articulação Cat sejam altamente resistentes ao desgaste abrasivo. Superfícies com acabamentos ultrafinos proporcionam um desempenho mais suave e menor desgaste.