SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
Enquanto a tecnologia continua a melhorar o mundo, a Caterpillar está constantemente desenvolvendo e refinando tecnologias avançadas para ajudar a tornar os equipamentos mais produtivos e eficientes, e a gerenciar com eficácia as frotas e operações de equipamentos.
De tecnologias avançadas do motor ao monitoramento interno da cabina - do gerenciamento de integridade da máquina a sistemas de informação para toda a frota - as tecnologias Cat estão remodelando o processo de uso, gerenciamento e propriedade de equipamento pesado.
-
Assist
A Tecnologia Cat® de bordo dá a você toda a vantagem. Operadores de todos os níveis de experiência vão escavar, carregar e nivelar com mais confiança, velocidade e precisão. O resultado? Mais produtividade e custos mais baixos.
Saiba Mais -
Command
Obtenha melhorias sem precedentes na segurança do operador, disponibilidade do equipamento e produtividade do local usando sistemas de equipamentos com controle remoto, semiautônomos ou totalmente autônomos ativados pelas tecnologias Cat® Command.
Saiba Mais -
Compactação
As tecnologias Compaction Cat® combinam medição de compactação avançada, orientação na cabine e recursos de relatório para ajudar você a atender de forma consistente às metas de compactação de forma mais rápida e uniforme e, em menos etapas, economizar combustível, reduzir o retrabalho e o custo de materiais em aplicações de solo e asfalto.
Saiba Mais -
Detect
A segurança do local de trabalho exige atenção constante. As tecnologias Cat® Detect ajudam você a permanecer vigilante. As tecnologias Detect usam câmeras e outros sensores para melhorar a conscientização dos operadores sobre o ambiente de trabalho, reduzir a chance de acidentes e impedir o uso não autorizado de equipamentos.
Saiba Mais -
Fleet
O Fleet é um sistema de monitoramento e gerenciamento de minas totalmente integrado que usa tecnologia para aumentar a produtividade e maximizar o valor da commodity. A interação em tempo real com o equipamento de campo móvel permite que o gerenciamento de minas melhore a utilização da máquina, acompanhe o movimento do material e monitore a produção diária em relação ao plano. O Fleet é totalmente dimensionável para acomodar uma frota crescente de máquinas ou a necessidade de recurso e funcionalidade adicionais.
Saiba Mais -
Gerenciamento de Equipamentos
O Cat® Equipment Management oferece acesso aos dados que você precisa para manter seu equipamento no local de trabalho e gerando lucro. Você pode rastrear a localização e as horas do equipamento, monitorar o uso e a integridade da máquina e, em seguida, tomar uma medida informada que manterá a operação em funcionamento tranquilo, eficiente e lucrativo.
Saiba Mais -
Grade
Obtenha melhor precisão, menos retrabalho e custos mais baixos em aplicações severas, finas e de acabamento com a tecnologia Cat® Grade. Seja um sistema de nivelamento em 2D e 3D, independente ou usando orientação a laser ou GPS, os sistemas de controle Cat Grade melhoram a eficiência da nivelamento.
Saiba Mais -
Health
O Health registra informações sobre parâmetros de máquina críticos de toda a frota. Os dados estão disponíveis em tempo real ou no banco de dados histórico. Vinculados a sistemas de monitoramento de bordo, o Health oferece transferência com ou sem fio desses dados críticos para o centro de serviços processar e analisar. O Health também pode ser integrado a um banco de dados de produção para análise expandida.
Saiba Mais -
Payload
Mantenha as metas de produção em dia usando as tecnologias Cat® Payload. A pesagem de carga em movimento em escavadeiras, pá-carregadeiras e caminhões ajuda a obter cargas com precisão e com tempo de carregamento reduzido. Acompanhe a produção diretamente da cabine ou de forma remota quando combinado com as tecnologias Cat Link.
Saiba Mais -
Terrain
O recurso Terrain permite gerenciar com alta precisão operações de perfuração, dragline, nivelamento e carregamento com o uso da tecnologia de orientação. Esse recurso aumenta a produtividade da máquina e fornece a você feedback em tempo real para proporcionar eficiência aprimorada. O Terrain disponibiliza uma infinidade de dados de gerenciamento, inclusive informações sobre localizações de máquina e status operacional, mais o progresso em relação aos planos de trabalho e muito mais. Com ferramentas eficientes que auxiliam em tudo, desde o planejamento da perfuração e o jateamento até o controle de minério e o planejamento do local, o Terrain possibilita um gerenciamento baseado em fatos mais em tempo hábil e baseado em fatos efetivos de todas as operações de perfuração, dragline, nivelamento e carregamento.
Saiba Mais