Latest in Fuel Efficiency
Latest in Fuel Efficiency

Wie neue Technologien den Kraftstoffverbrauch senken können

Da die Kraftstoffkosten bei den meisten Fuhrparks nach wie vor den größten Teil der Betriebskosten ausmachen, lohnt es sich, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, den Verbrauch zu senken. Auch für die Gerätehersteller hat dies hohe Priorität. Strengere Emissionsnormen zwangen die Hersteller dazu, Motoren zu entwickeln, die umweltfreundlicher laufen, wobei viele dieser Fortschritte auch zu erheblichen Verbesserungen bei der Kraftstoffeffizienz führten. Aber es steht noch mehr bevor. Halten Sie Ausschau nach diesen Innovationen – einige sind bereits verfügbar, andere werden vielleicht schon bald auf den Markt kommen.




Diese Technologien sind bereits heute im Einsatz

"Auto"-Verbesserungen: Da der Leerlauf der größte Feind der Kraftstoffeffizienz ist, bieten viele Hersteller mittlerweile Leerlaufmanagementsysteme für ihre Maschinen an. Die Auto-Idle-Technologie kann die Motordrehzahl automatisch auf Leerlaufdrehzahl (oder darunter) senken und so den Kraftstoffverbrauch im Leerlauf auf weniger als eine Gallone pro Stunde reduzieren. Automatische Abschaltsysteme schalten eine Maschine aus, wenn sie eine voreingestellte Zeit lang im Leerlauf war.

Verschiedene Leistungsmodi: Nicht bei jeder Arbeit muss die Maschine mit voller Leistung laufen, bei der sie am meisten Kraftstoff verbraucht. Dank der verschiedenen Betriebsmodi kann der Bediener die für die jeweilige Aufgabe am besten geeignete Leistungsstufe auswählen. Viele Maschinen verfügen über eine „Eco“-Einstellung für maximale Kraftstoffeinsparungen.

Technik an Bord: Systeme wie Nivellierregelung, Nutzlastmessung und Verdichtungsmanagement wurden entwickelt, um den Bedienern ein schnelleres und präziseres Arbeiten zu ermöglichen, und bieten zudem den zusätzlichen Vorteil einer verbesserten Kraftstoffeffizienz. Wenn man den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Fertigstellung eines Auftrags reduziert – und dabei Fehler und Nacharbeiten vermeidet –, sinkt der Kraftstoffverbrauch.

Diese Technologien könnten künftig an Bedeutung gewinnen

Abwärmerückgewinnung (WHR): Wussten Sie, dass etwa 50 % der von einem Dieselmotor erzeugten Energie verloren geht? Abwärme macht etwa die Hälfte davon aus. WHR-Systeme zielen darauf ab, diese verlorene Abgasenergie zurückzugewinnen und wiederzuverwenden, damit Sie den verbrannten Kraftstoff besser nutzen können.

Variable Ventilsteuerung (VVA): VVA wird bereits in Automobilanwendungen eingesetzt und ermöglicht es dem Motor, in einem Bereich mit höherem Wirkungsgrad zu arbeiten. Die Anwendung ähnlicher Technologien bei Baumaschinen könnte zu einer Kraftstoffersparnis von 2–3 % führen.

Geschlossener Verbrennungskreislauf: Die in der Automobilindustrie bereits bewährte Technologie des geschlossenen Verbrennungskreislaufs ermöglicht die Überwachung und Steuerung des Verbrennungsprozesses in Echtzeit. Durch die Optimierung der Effizienz unter verschiedenen Betriebsbedingungen und Umgebungen kann dies zu einer Verbesserung der Kraftstoffeffizienz um 2–4 % führen..

Intelligente Fußpedale: Einige Hersteller prüfen derzeit Steuerungssysteme, die dem Bediener physisches Feedback geben – beispielsweise Fußpedale, die vibrieren, wenn zu stark beschleunigt wird, oder Widerstand leisten, wenn die Geschwindigkeit verringert werden muss. Das Ziel ist es, schlechte Gewohnheiten abzulegen, die den Kraftstoffverbrauch erhöhen können.

Kameras vs. Spiegel: In Japan ist es Automobilherstellern mittlerweile gesetzlich erlaubt, Außenspiegel durch Kameras zu ersetzen, um durch die Beseitigung von toten Winkeln die Sicherheit zu verbessern. Es wird jedoch auch geschätzt, dass sich die Kraftstoffeffizienz dadurch um bis zu 5 % verbessert. Könnte das auch bei Baumaschinen zutreffen?



Würde Ihr Betrieb von einigen dieser Innovationen zur Kraftstoffeinsparung profitieren? Nutzen Sie unseren einfachen Kraftstoffeffizienzrechner, um Ihren aktuellen Stand zu ermitteln, und sprechen Sie anschließend mit Ihrem Cat®-Händler vor Ort über die derzeit verfügbaren Technologien, mit denen Sie den Kraftstoffverbrauch senken und Kosten sparen können.

Bleiben Sie mit eNews auf dem Laufenden

Jetzt eNews abonnieren

PASSENDE ARTIKEL

Sie sind hier, um Ideen zu erhalten, wie Ihr Geschäft wachsen kann. Lesen Sie weiter, um Maschineninformationen und Experten-Tipps und Tricks zu erfahren und mehr aus jedem Job herauszuholen.

Jetzt Kontakt Aufnehmen

Ob persönlich oder online – mit uns finden Sie die Antworten, die Sie brauchen. Kontaktieren Sie Ihren Cat® Händler vor gleich in der Nähe und mit dem richtigen Fachwissen. Jetzt für den Newsletter anmelden, um Tipps von Profis aus Ihrer Branche zu erhalten. Alternativ können Sie auch einfach hier weitersurfen.