Cat power solution
Cat power solution

Elektrifizierung ohne Neuentwicklung

Wie BEPU einen nahtlosen Übergang von Diesel zu elektrisch unterstützt

Innovation bedeutet nicht immer, neu anzufangen. Oft geht es darum, Bewährtes zu nutzen und in die Zukunft weiterzuentwickeln.  

Science-Fiction hat uns gelehrt, Innovation mit schlanken Maschinen und einprägsamen Namen zu verbinden: WALL‑E. HAL 9000. R2‑D2. Fügen wir dieser Liste einen weiteren Namen hinzu: BEPU.  

Dabei handelt es sich nicht um eine Filmfigur, sondern um eine praxisnahe Lösung, die die Elektrifizierung für Erstausrüster (OEMs) einfacher, schneller und wirtschaftlicher macht. Als Abkürzung für „Battery Electric Power Unit“ steht BEPU für Caterpillars Ansatz, OEMs dabei zu unterstützen, neue Energielösungen zu bieten – ohne ihre Maschinen komplett neu entwickeln zu müssen. 

 

Mehr Energieoptionen bedeuten mehr Komplexität  

Die Elektrifizierung verändert die Anforderungen an Off‑Highway‑Maschinen. Endanwender verlangen mehr Auswahl: Diesel dort, wo er weiterhin sinnvoll ist, und elektrische Antriebe dort, wo Leistung, Emissionen, Geräuschentwicklung oder der Einsatz in Innenräumen entscheidend sind. Für OEMs schafft dieser Wandel neue Chancen, bringt jedoch auch zusätzliche Komplexität mit sich. Batterien, Motoren, Inverter, On‑Board‑Ladegeräte und Kühlsysteme müssen nahtlos zusammenarbeiten – und die Entwicklungsgeschwindigkeit dieser Technologien ist hoch.  

Heute bedeutet das Angebot mehrerer Energielösungen häufig auch die Entwicklung mehrerer Maschinenplattformen: eine auf Basis eines Dieselmotors und eine weitere für alternative Kraftstoffe oder elektrische Antriebe. Dies erhöht den Entwicklungsaufwand, verlängert Entwicklungszeiten und steigert die Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Beschaffung bis Service und Support. 

Bei Caterpillar sind wir überzeugt, dass Elektrifizierung keine komplette Neuentwicklung derselben Maschine erfordern sollte.

 

Ein bewährtes Modell für eine neue Energieära  

Seit Jahrzehnten arbeiten wir mit OEMs zusammen, um einen der komplexesten Aspekte des Maschinenbaus zu vereinfachen: die Energieversorgung. Über unsere Division Industrial Power Systems – zu der sowohl die Marken Cat® als auch Perkins® gehören – bieten wir vollständig integrierte Lösungen, die es OEMs ermöglichen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren: Maschinen zu entwickeln und zu bauen.  

Dieser Ansatz hat sich in der Branche bewährt. OEMs müssen keine Motorenspezialisten werden oder jede Facette der Integration des Antriebsstrangs selbst steuern. Sie können sich darauf verlassen, dass wir komplette, bewährte Antriebseinheiten liefern, die sich in ihre Maschinen integrieren lassen und ihre Kunden weltweit unterstützen.   

Die Battery Electric Power Unit überträgt dieses Modell auf die Elektrifizierung. Es handelt sich um eine kompakte Plug‑and‑Play‑Lösung, die einen Dieselmotor im gleichen Bauraum ersetzen kann – mit identischen Befestigungspunkten und derselben Position innerhalb der Maschine. Sie vereint Batterie, Motor, Inverter, On‑Board‑Ladung, Kühlung und Steuerung in einer Einheit. Dadurch kann eine elektrische Antriebseinheit dort integriert werden, wo zuvor ein Motor verbaut war – und OEMs können bestehende Fahrgestellplattformen weiter nutzen, während sie den Übergang von Diesel zu elektrisch vollziehen.   

 

4 Vorteile für OEMs – und ihre Kunden 

Durch die Lösung der Integrationsherausforderung auf Ebene der Energieeinheit reduziert die Battery Electric Power Unit unnötige Komplexität und eröffnet OEMs einen klareren und schnelleren Weg nach vorn, während sich Energielösungen weiterentwickeln. Sie bietet:  

  1. Eine echte Drop‑in‑Lösung: Statt separate Designs für Diesel- und Elektrovarianten zu entwickeln, können OEMs sich auf eine einheitliche Maschinenarchitektur konzentrieren und ihren Kunden Auswahlmöglichkeiten je nach Anwendung bieten. Das vereinfacht Engineering, Teilebeschaffung, Service und Support.   
  2. Geschwindigkeit und Einfachheit:Die Elektrifizierung bringt neue Technologien und Komponenten mit sich, die sich rasant weiterentwickeln. Die Bündelung dieser Elemente in einer integrierten Lösung reduziert den Bedarf an kostenintensiven und zeitaufwendigen Engineering‑Projekten. Das verkürzt Entwicklungszyklen und verbessert die Kapitalrendite. 
  3. Schnellerer Markteintritt: Mit weniger Redesign und geringeren Hürden in Engineering und Beschaffung können OEMs elektrische Optionen schneller anbieten und flexibel auf veränderte Kundenanforderungen, Anwendungen und Vorschriften reagieren. 
  4. Mehr Flexibilität zur Erfüllung von Kundenanforderungen:Der Abbau von Design- und Entwicklungsbarrieren erleichtert es OEMs, die Vorteile der Elektrifizierung bereitzustellen, die Kunden erwarten – etwa emissionsfreier Betrieb, geringere Geräuschentwicklung, erweiterte Einsatzmöglichkeiten und sogar niedrigere Gesamtbetriebskosten durch den Wegfall von Kraftstoff und reduziertem Wartungsaufwand.  

 

Von der Idee zur Realität auf der IFAT  

Caterpillars Battery Electric Power Unit (BEPU) wird in einen Doppstadt‑Recycling‑Sieb integriert und ermöglicht eine emissionsfreie Lösung am Auspuff, die für Innenräume, urbane Einsatzbereiche und stark regulierte Umgebungen entwickelt wurde. Die Zusammenarbeit zeigt, wie OEMs die Elektrifizierung beschleunigen und gleichzeitig eine vergleichbare Leistung wie bei dieselbetriebenen Maschinen erreichen können. 

Der Prototyp wird auf dem Stand von Doppstadt FM.709/1 (Außenbereich) auf der IFAT München – einer führenden Fachmesse für Umwelttechnologien – vom 4. bis 7. Mai 2026 präsentiert. Er ist ein konkretes Beispiel für unseren Ansatz „Elektrifizierung ohne Neuentwicklung“ – elektrische Fähigkeiten werden in bewährte Designs integriert, statt komplett neu zu beginnen. 

Nach der Messe plant Doppstadt, Feldtests mit der BEPU‑betriebenen Maschine zu starten. Erkenntnisse aus dem realen Einsatz werden dazu beitragen, die Leistung zu validieren und die Weiterentwicklung der Lösung zu steuern. 

 

Ein Schritt in Richtung Zukunft 

Science-Fiction stellt sich die Zukunft oft als bereits vollständig greifbar vor. In der Realität entsteht Innovation Schritt für Schritt – basierend auf realen Maschinen, echten Anwendungen und konkreten Kundenbedürfnissen. Mit der Battery Electric Power Unit gehen wir genau einen dieser Schritte und führen ein über Jahrzehnte bewährtes Modell in eine neue Energieära.  

BEPU ist vielleicht keine Filmfigur. Aber wie die besten Ideen ist sie dafür geschaffen, die Zukunft aktiv mitzugestalten.  

Bleiben Sie dran..  

v.

 

Sean Oilar

Product Manager, Caterpillar Electrification + Energy Solutions Division

Sean Oilar ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Bereich Engineering und Produktmanagement mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung bei Caterpillar. Als Absolvent der Purdue University begann Sean im Jahr 2000 seine Karriere mit der Entwicklung fortschrittlicher Steuerungssysteme für Dieselmotoren über mehrere Caterpillar-Plattformen hinweg, bevor er die Verantwortung für Motorplattformen der Serien C175, 3500 und 3600/C280 übernahm. Im Laufe der Jahre hat er zahlreiche Branchen unterstützt – darunter Stromerzeugung, Schienenverkehr, Marine, Öl und Gas, Verteidigung sowie industrielle Anwendungen – und dabei zunehmend verantwortungsvollere Rollen übernommen, unter anderem als Platform Team Lead, Platform Engineering Manager und Leiter großskaliger Entwicklungsprogramme.

Heute ist Sean als Product Manager in der Division Electrification + Energy Solutions (E+ES) bei Caterpillar tätig, wo er das Team für Integrated Design Solutions leitet. Sein Fokus liegt auf der Weiterentwicklung innovativer Technologien für die Energiewende, die Kunden dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeits- und Betriebsziele zu erreichen. Bekannt für seinen ergebnisorientierten Ansatz, setzt sich Sean leidenschaftlich dafür ein, funktionsübergreifende Produktentwicklungsteams zu führen und Kundennutzen mit hoher Geschwindigkeit, technischer Exzellenz und marktführender Qualität zu realisieren.


MÖCHTEN SIE ÜBER CAT PRODUKTE AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN?

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER.