Diese Maschine der nächsten Generation erhöht Effizienz, Produktivität und Fahrerkomfort. Bei der Überarbeitung wurde außerdem das Feedback von Nutzern aus der Praxis umfassend berücksichtigt.
IRVING, Texas, 7. März 2025―Der Zweiwegebagger M323 wurde überarbeitet und ein neues Modell angekündigt, das auf Caterpillars Plattform der nächsten Generation basiert.
Diese Maschine der nächsten Generation erhöht Effizienz, Produktivität und Fahrerkomfort. Bei der Überarbeitung wurde außerdem das Feedback von Nutzern aus der Praxis umfassend berücksichtigt.
Jerome Perard
Marketingvertreter
Europe
Für den M323 sind zwei Getriebetypen verfügbar – hydrostatisch (9A) und Friktion (9C) – die mit der Long-Tail- oder Short-Tail-Konfiguration kombiniert werden können. Es ist außerdem eine Hybridlösung verfügbar, bei der beide Getriebetypen kombiniert werden – so werden nicht nur nationale Vorschriften erfüllt, sondern auch maximaler Nutzen erzielt.
Der verbesserte Fahrerkomfort zählt zu den bedeutendsten Merkmalen des Upgrades der nächsten Generation: Der M323 verfügt jetzt über eine einteilige Kabine für Fahrer und Beifahrer. Die neue Fahrerkabine bietet eine bessere Sicht vorne, und die Verringerung des Kontergewichts sorgt außerdem für eine verbesserte Sicht hinten. Die neue 9C-Long-Tail-Konfiguration ermöglicht nun außerdem die gleiche Sicht wie das Standardmodell.
Die Überarbeitungen der Fahrerkabine sorgen darüber hinaus für eine verbesserte Zugänglichkeit, und die beleuchteten Stufen erhöhen die Sicherheit. Der M323 verfügt natürlich über die bewährten Sicherheitstechnologien von Caterpillar.
Jerome Perard
Marketingvertreter
Europe
Überarbeitungen beim Zugang zu Wartungsprüfpunkten, wie Motor und Kühlung, vereinfachen tägliche Wartungsaufgaben.
Auch die Leistung des M323 lässt keine Wünsche offen. Die Ingenieure von Caterpillar stellen mit der neuen hydraulischen Pumpe, dem mechanischen Luftkompressor und dem erhöhten Schwenkdrehmoment eine erhöhte Produktivität unserer Kunden beim täglichen Betrieb sicher. Am unteren Teil der Maschine steht außerdem zusätzliche Stromversorgung für die Installation weiterer Systeme zur Verfügung.
Trotz verbessertem Design und neuer Eigenschaften behält der M323 sein Gewicht von 23 Tonnen bei.
Jerome Perard
Marketingvertreter
Europe
Weitere Informationen über die neuesten Verbesserungen des Baggers Cat M323 erhalten Sie bei einem Cat-Händler oder unter www.cat.com
# # #
Info zu Caterpillar:
 Mit Umsatzerlösen von 64,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 ist Caterpillar Inc. der weltweit führende Hersteller von Baumaschinen und Bergbaugeräten, Diesel- und Gasmotoren für den Off-Highway-Einsatz, industriellen Gasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. Seit 100 Jahren unterstützen wir unsere Kunden dabei, eine bessere, nachhaltigere Welt zu erschaffen, und wir engagieren uns für eine emissionsärmere Zukunft. Unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen bieten außergewöhnlichen Mehrwert, der unseren Kunden zum Erfolg verhilft. Caterpillar ist mit den Hauptgeschäftsfeldern Bauindustrie, Ressourcenindustrie sowie Energie und Transport und über unseren Geschäftsbereich Financial Products als Anbieter von Finanzierungen und verwandten Dienstleistungen auf allen Kontinenten vertreten. Besuchen Sie uns unter caterpillar.com, oder werden Sie in unseren sozialen Medien aktiv, die Sie unter caterpillar.com/en/news/social-media.html finden.
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl sorgfältig darauf geachtet wird, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus seinem unabhängigen Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, werden die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim Cat-Händler gebeten.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Caterpillar Inc.
Die neue Umschlagmaschine Cat® MH3295 ist auf eine große Reichweite ausgelegt, um das Be- und Entladen von Lastschiffen und den Einsatz auf großen Schrottplätzen zu ermöglichen. Sie wird mit einer speziellen Schwenkpumpe für reibungslose, koordinierte Bewegungen und ein Laufwerk mit breiter Spur für optimale Stabilität und Leistung ausgestattet sein.
Mehr erfahrenDer neue Cat®-Schwerlast-Radlader 980 GC bietet einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und zeichnet sich durch einen Automatiklüfter, Load-Sensing-Hydraulik, intuitive Bedienelemente und Schaufeln der Performance-Serie aus.
Mehr erfahrenCaterpillar hat vor Kurzem eine umfassende Bibliothek mit Anleitungsvideos für Kunden herausgebracht, die ihre Wartungs- und Reparaturarbeiten lieber selbst durchführen möchten.
Mehr erfahrenCaterpillar kündigt im Rahmen der jährlichen Produktaktualisierung (APU) mehrere Aktualisierungen der Cat® Hydraulikbagger-Produktpalette an.
Mehr erfahren