Das neue Modell, das in puncto Effizienz, Produktivität und Bedienerkomfort neue Maßstäbe setzt, wird auf der bauma 2025 in München vorgestellt.
IRVING, Texas, 7. März 2025 – Caterpillar stellt den neuen Cat®-Motorgrader 140 vor und macht die Plattform damit fit für die nächste Generation. Das neue Modell, das in puncto Effizienz, Produktivität und Bedienerkomfort neue Maßstäbe setzt, wird auf der bauma 2025 in München vorgestellt.
Pablo dos Santos
Global Product Application Specialist
Caterpillar
Unsere Kunden haben uns über die Jahre immer wieder bestätigt, dass dem 140er in puncto Nützlichkeit und Flexibilität kaum Grenzen gesetzt sind. Sein Rahmen ist einfach zu transportieren und dank seiner Kraft und Leistung eignet er sich für eine Vielzahl von Einsatzbereichen, vom Schneeräumen über Straßenbau und Grabenaushub bis hin zu Zuckerrohranbau.
Pablo dos Santos
Global Product Application Specialist
Caterpillar
Sicherheit und Effizienz hängen entscheidend von einer ausreichend guten Sicht ab. Daher ist der Cat-Motorgrader 140 mit dem bewährten Kabinendesign der Next-Gen-Modelle 120 ausgestattet. Die größeren Fenster bieten eine bessere Sicht aus der Kabine und eine bessere Rundumsicht, auch auf Scharkörper und Reifen, während eine serienmäßige Rückfahrkamera die direkten Sichtlinien erweitert.
Die Kamerabilder werden auf den 10-Zoll-Touchscreen übertragen, über den der Bediener auch auf andere Funktionen der nächsten Generation wie Cat Grade zugreifen kann. Ein neuer Sitz macht sich den größeren Fußraum und die größere Hüftfreiheit der Kabine der nächsten Generation zunutze und sorgt mit einer Vielzahl von Einstellmöglichkeiten für noch mehr Bedienkomfort und weniger Ermüdungserscheinungen. Die Kabine kann mit überarbeiteten optionalen Sicherheitsgurten bzw. Vierpunktgurten bestellt werden.
Auch die Joystick-Bedienelemente des 140er profitieren von der Aufrüstung auf die nächste Generation. Caterpillar bleibt seinem branchenweit exklusiven dreiachsigen Joystick-System treu. Studien zufolge bietet es eine bessere Bedienergonomie als Hebel und Lenkrad. Dennoch wurden die Joysticks des 140er für weitere Produktivitätssteigerungen überarbeitet.
Der neue Cat 140 setzt weiterhin auf ein bewährtes Design und außergewöhnliche Zuverlässigkeit. So werden geringere Betriebskosten, insbesondere durch die Kraftstoffeffizienz, sichergestellt. Mit den zentral zugänglichen Wartungsprüfpunkten wird die tägliche Wartung des 140er zum Kinderspiel.
Pablo dos Santos
Global Product Application Specialist
Caterpillar
Bislang konnten bereits wertvolle Daten aus mehr als 40.000 Betriebsstunden der verschiedenen weltweit getesteten Maschinen gesammelt werden.
Der neue Cat 140 bietet außerdem erweiterte Technologiefunktionen, von einfachen Features für mehr Bedienkomfort, wie dem stabilen Schild, bis hin zu umfassend kalibrierten 3D-Systemen zur Senkung der Gesamtbetriebskosten.
Pablo dos Santos
Global Product Application Specialist
Caterpillar
Der neue Cat 140 soll im ersten Quartal 2026 in Produktion gehen.
Caterpillar fertigt seit 1931 Motorgrader. Den Anfang machte der No. 9 Cat Auto Patrol. Die ersten Motorgrader bewegten einen Scharkörper von 9 Zoll und arbeiteten dabei noch mit Hebel- und Lenkrad-Bedienelementen. Mittlerweile rollen an den Caterpillar-Standorten weltweit 13 verschiedene Motorgrader-Modelle vom Band.
Weitere Informationen über den Cat-Motorgrader 140 erhalten Sie bei einem Cat-Händler oder auf www.cat.com.
# # #
Info zu Caterpillar:
 Mit Umsatzerlösen von 64,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 ist Caterpillar Inc. der weltweit führende Hersteller von Baumaschinen und Bergbaugeräten, Diesel- und Gasmotoren für den Off-Highway-Einsatz, industriellen Gasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. Seit 100 Jahren unterstützen wir unsere Kunden dabei, eine bessere, nachhaltigere Welt zu erschaffen, und wir engagieren uns für eine emissionsärmere Zukunft. Unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen bieten außergewöhnlichen Mehrwert, der unseren Kunden zum Erfolg verhilft. Caterpillar ist mit den drei Hauptgeschäftsfeldern Bauindustrie, Ressourcenindustrie sowie Energie und Transport und über unseren Geschäftsbereich Financial Products als Anbieter von Finanzierungen und verwandten Dienstleistungen auf allen Kontinenten vertreten. Besuchen Sie uns unter caterpillar.com, oder werden Sie in unseren sozialen Medien aktiv, die Sie unter caterpillar.com/en/news/social-media.html finden.
ANMERKUNG FÜR REDAKTEURE: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl sorgfältig darauf geachtet wird, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus seinem unabhängigen Händlernetz, den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, werden die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim Cat-Händler gebeten.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Caterpillar Inc.
Die neue Umschlagmaschine Cat® MH3295 ist auf eine große Reichweite ausgelegt, um das Be- und Entladen von Lastschiffen und den Einsatz auf großen Schrottplätzen zu ermöglichen. Sie wird mit einer speziellen Schwenkpumpe für reibungslose, koordinierte Bewegungen und ein Laufwerk mit breiter Spur für optimale Stabilität und Leistung ausgestattet sein.
Mehr erfahrenDer neue Cat®-Schwerlast-Radlader 980 GC bietet einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und zeichnet sich durch einen Automatiklüfter, Load-Sensing-Hydraulik, intuitive Bedienelemente und Schaufeln der Performance-Serie aus.
Mehr erfahrenCaterpillar hat vor Kurzem eine umfassende Bibliothek mit Anleitungsvideos für Kunden herausgebracht, die ihre Wartungs- und Reparaturarbeiten lieber selbst durchführen möchten.
Mehr erfahrenCaterpillar kündigt im Rahmen der jährlichen Produktaktualisierung (APU) mehrere Aktualisierungen der Cat® Hydraulikbagger-Produktpalette an.
Mehr erfahren