Diese neuen Caterpillar-Schneidwerkzeuge (GET) bestehen aus durchgehärtetem DH-2-Stahl, sind dicker und bieten eine ähnliche oder bessere Lebensdauer als die Standard-Schneidmesseroption.
IRVING, Texas, 13. Mai 2025 – Die neuen Cat® Einweg-Schneidmesser für mittelschwere Cat-Radlader verfügen über ein Design mit einer einzigen Abschrägung, das die Überwachung des Verschleißes beim Umdrehen der Schneidmesser überflüssig macht. Diese neuen Caterpillar-Schneidwerkzeuge (GET) bestehen aus durchgehärtetem DH-2-Stahl, sind dicker und bieten eine ähnliche oder bessere Lebensdauer als die Standard-Schneidmesseroption. Die neuen Einweg-Schneidmesser eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, auch für hohe Stoßbelastung und starken Abrieb, für die Cat Radladerserien 950, 962, 966, 972, 980 und 982, einschließlich der Modelle XE und GC.
Tilak Inturi
Senior Parts and Service Marketing Manager
Caterpillar
Die neuen Cat Einweg-Schneidmesser bieten eine ähnliche oder höhere Lebensdauer, jedoch zu einem niedrigeren Preis als Standard-Schneidmessersysteme. Durch die einzelne Abschrägung muss der Verschleiß nicht mehr überwacht werden und wird die Wartung vereinfacht, da keine Ausfallzeiten oder neue Hardware erforderlich sind, um die Schneiden während der Lebensdauer umzudrehen. Die beiden Schneidmesser passen in den Löffel, ohne dass Eckmesser erforderlich sind. Das neue System wird durch eine eingeschränkte Cat-Garantie abgesichert.
Die neuen Einweg-Messer erweitern das breite Caterpillar-Portfolio an Messerlösungen, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität des Radladers zu steigern, indem die Betriebs- und Wartungskosten gesenkt werden. Das anpassbare neue Design kann für Aftermarket-Löffel mit dem gleichen Lochmuster nachgerüstet werden.
Weitere Informationen zu den neuen Cat Einweg-Schneidmessern erhalten Sie bei einem Cat-Händler oder unter cat.com.
###
Über Caterpillar:
Mit einem Umsatz von 64,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 ist Caterpillar Inc. der weltweit führende Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen, Off-Highway-Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. Seit 100 Jahren unterstützen wir unsere Kunden dabei, eine bessere, nachhaltigere Welt zu schaffen, und engagieren uns für eine kohlenstoffreduzierte Zukunft. Unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen, die von unserem globalen Händlernetz unterstützt werden, bieten einen außergewöhnlichen Mehrwert, der den Kunden zum Erfolg verhilft. Caterpillar ist auf allen Kontinenten und hauptsächlich in drei Hauptsegmenten tätig – Bauindustrie, Rohstoffindustrie sowie Energie und Transport – und bietet über das Segment Finanzprodukte auch Finanzierungen und damit verbundene Dienstleistungen an. Besuchen Sie uns auf caterpillar.com oder beteiligen Sie sich am Gespräch auf unseren Social-Media-Kanälen unter caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Caterpillar führt in unterschiedlichen Zeitabständen Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen ein. Obwohl sehr genau darauf geachtet wird, dass die Produktinformationen erst dann veröffentlicht werden, wenn Caterpillar von seinem Händler-Netzwerk, allen Fertigungsanlagen und den Marketing-Partnern die Bestätigung erhalten hat, dass die Produkte und Dienste in den jeweiligen Regionen auch tatsächlich erhältlich sind, bitten wir die Redakteure höflich, kurz mit dem jeweiligen Cat-Händler vor Ort Rücksprache über die tatsächliche Verfügbarkeit und die technischen Angaben der Produkte zu halten.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Corporate Yellow“, „Power Edge“ und die CAT „Modern Hex“-Handelsaufmachung sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden.
VisionLink ist ein eingetragenes Warenzeichen von Caterpillar Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert.
Der Cat®-Bagger 325 bietet eine hohe Leistung und serienmäßig einfach bedienbare Technologien wie Cat Grade mit 2D, Grade Assist, Lift Assist und Payload. So können die Fahrer genau, effizient und schnell arbeiten, was zu einer Steigerung der Produktivität beiträgt.
Mehr erfahrenDie neue Umschlagmaschine Cat® MH3295 ist auf eine große Reichweite ausgelegt, um das Be- und Entladen von Lastschiffen und den Einsatz auf großen Schrottplätzen zu ermöglichen. Sie wird mit einer speziellen Schwenkpumpe für reibungslose, koordinierte Bewegungen und ein Laufwerk mit breiter Spur für optimale Stabilität und Leistung ausgestattet sein.
Mehr erfahrenDer neue Cat®-Schwerlast-Radlader 980 GC bietet einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und zeichnet sich durch einen Automatiklüfter, Load-Sensing-Hydraulik, intuitive Bedienelemente und Schaufeln der Performance-Serie aus.
Mehr erfahrenCaterpillar hat vor Kurzem eine umfassende Bibliothek mit Anleitungsvideos für Kunden herausgebracht, die ihre Wartungs- und Reparaturarbeiten lieber selbst durchführen möchten.
Mehr erfahren