Totalmente integradas para o desempenho ideal, as pás-carregadeiras de rodas podem ser facilmente atualizadas com tecnologias opcionais à medida que o trabalho exige.
IRVING, Texas, 6 de maio de 2025―As pás-carregadeiras de rodas médias Cat® de última geração estão repletas das tecnologias mais recentes para um avanço na segurança e ajudam os clientes a trabalhar com mais rapidez e precisão. Totalmente integradas para o desempenho ideal, as pás-carregadeiras de rodas podem ser facilmente atualizadas com tecnologias opcionais à medida que o trabalho exige.
A Caterpillar anuncia novas opções de tecnologia disponíveis para as pás-carregadeiras de rodas Cat 950, 962, 966, 966 XE, 972, 972 XE, 980, 980 XE, 982 e 982 XE de última geração.
Frank Stadelmann
Especialista em aplicação de produto global Caterpillar para pás-carregadeiras de rodas
Caterpillar
Frank Stadelmann
Especialista em aplicação de produto global Caterpillar para pás-carregadeiras de rodas
Caterpillar
Começando por uma base da câmera de ré HD padrão com uma tela sensível ao toque integrada, as pás-carregadeiras de rodas médias Cat oferecem um bloco de construção progressivo de tecnologias opcionais, inclusive o Sistema de Visão Multiview (360°), a Detecção de Objetos Traseira e, agora, o Sistema de Advertência de Colisão com Inibição de Movimento.
O novo sistema usa sensores de radar e visão para detectar risco em potencial, alertar operadores e inibir movimento durante o início do movimento de marcha à ré saindo de uma posição estacionária. Tendo como alvo os potenciais de colisão que surgem atrás da pá-carregadeira, o Sistema de Advertência de Colisão aproveita tanto a câmera inteligente quanto a tecnologia do radar a fim de dar alertas sonoros e visuais para ajudar os operadores a ver, mitigar e gerenciar riscos que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. As três zonas de cores do sistema – amarelo de alerta, âmbar de cuidado e vermelho de crítico – estimam a distância do objeto em relação ao percurso previsto da pá-carregadeira.
O recurso integrado Inibição de Movimento evita o engate da marcha à ré durante a mudança do neutro e aciona automaticamente o freio quando o sistema detecta um objeto ou um funcionário na zona de alarme crítico atrás da pá-carregadeira. Quando isso ocorre, o operador é alertado por uma notificação na tela. Se a pá-carregadeira permanecer estacionária por pelo menos 15 segundos e o operador mudar de Park para marcha à ré, a Inibição de Movimento impedirá a máquina de engatar a marcha à ré quando o sistema de detecção traseira identificar algo na zona de alarme crítico. A pá-carregadeira vai dar marcha à ré assim que o operador voltar o câmbio para neutro e esterçar para evitar a detecção.
A Detecção de Pessoas utiliza a câmera inteligente para alertar o operador quando uma pessoa é detectada atrás da pá-carregadeira. Três níveis de alertas se ajustam dinamicamente com base na proximidade da pessoa com a máquina, e o sistema realça as pessoas com caixas delimitadoras em vermelho no monitor dentro da cabine para diferenciar e gerenciar o risco em potencial.
O Cat Payload padrão fornece informações precisas sobre a carga da caçamba com a pesagem em trânsito para ajudar a evitar a sobrecarga ou a subcarga. A atualização para o sistema Advanced Payload expande as capacidades e os recursos de automação, inclusive o assistente da remoção de ajuste automático para o processo final da caçamba a fim de atingir com precisão as cargas úteis alvo. Um novo modo multitarefa dentro do Advanced Payload acompanha simultaneamente dois processos de carregamento, e o modo de divisão possibilita o carregamento de várias básculas, o acompanhamento de metas individuais e a tabulação dos totais finais de cada carga.
O Cat Advanced Payload opcional é uma atualização do sistema que oferece capacidades e recursos expandidos. O assistente da remoção de ajuste auxilia na automação do processo de caçamba final. O modo multitarefa controla dois processos de carregamento simultaneamente. O modo de divisão permite o carregamento de várias básculas, ao mesmo tempo em que acompanha as metas individuais e os totais gerais. Adicione o Despachar para Carregamento** a fim de integrar a pá-carregadeira ao processo da estação de pesagem.
A opção Cat Payload for Trade* para Cat Advanced Payload permite a você integrar diretamente os dados da balança aos processos comerciais. Trata-se de um tipo aprovado pela Organização Internacional de Metrologia Legal e que mantém todos os recursos da versão padrão do Cat Advanced Payload.
Da movimentação de materiais e do carregamento do caminhão à construção geral e ao empilhamento, as tecnologias da pá-carregadeira de rodas média Cat ajudam operadores de todos os níveis de habilidade a trabalhar com mais eficiência e produtividade e menos fadiga. Estas novas tecnologias aumentam os recursos da máquina aproveitando inúmeros recursos padrão e opcionais já presentes, inclusive:
Ao remover o operador da máquina, a tecnologia Command for Loading recém-anunciada oferece controle remoto das pás-carregadeiras de rodas médias de última geração. Um console Command ergonômico viabiliza o controle remoto na linha de visão de funções básicas da máquina, como partida/desligamento, alinhamento/basculamento e levantamento/abaixamento da caçamba. Para a operação fora da linha de visão, a Estação Command pode se conectar a várias máquinas e permitir ao usuário operar uma máquina por vez, tanto no local quanto a quilômetros de distância.
Mais informações sobre as novas atualizações tecnológicas das pás-carregadeiras de rodas Cat® podem ser encontradas entrando-se em contato com um revendedor Cat ou visitando-se cat.com.
* Disponível na Europa. As certificações variam de país para país. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.
** A assinatura e o software da estação de pesagem compatível são obrigatórios.
# # #
Sobre a Caterpillar:
com as vendas de 2024 e receita de US$ 64,8 bilhões, a Caterpillar é a fabricante líder mundial de equipamentos para construção e mineração, motores a gás natural e diesel, turbinas a gás industrial e locomotivas elétricas a diesel. Há 100 anos ajudamos os clientes a construir um mundo melhor e mais sustentável, e estamos comprometidos em contribuir para um futuro com menos carbono. Nossos produtos e serviços inovadores, com o suporte de nossa rede de revendedores global, agregam um valor excepcional que ajuda os clientes a serem bem-sucedidos. A Caterpillar atua em todos os continentes, operando principalmente em três segmentos: Construção, Recursos e Energia e Transporte, além de fornecer financiamento e serviços relacionados por meio do segmento de Produtos Financeiros. Visite-nos em caterpillar.com ou junte-se à conversa nos nossos canais de redes sociais em caterpillar.com/en/news/social-media.html.
OBSERVAÇÃO PARA OS EDITORES: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada região em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede independente de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor Cat para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
VisionLink é uma marca comercial da Caterpillar Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.
A Caterpillar está anunciando a nova Motoniveladora Cat® 140 LVR, que a atualiza para a plataforma de última geração.
Saiba MaisO novo design do Círculo de Alto Desempenho (HPC, High Performance Circle) disponível atualmente para as motoniveladoras Cat® 140 JOY, 150 JOY e 160 JOY ajuda a eliminar horas de manutenção planejada mensais para inspeção frequente, substituição da tira de desgaste e ajustes de sapata do círculo associados a designs de círculos convencionais.
Saiba MaisRecentemente, a Caterpillar disponibilizou uma coleção abrangente de vídeos explicativos para os clientes que optam por realizar sozinhos a manutenção e os reparos.
Saiba MaisA Caterpillar anuncia várias atualizações para a linha de Escavadeiras Hidráulicas Cat® como parte do programa de Atualização Anual de Produtos (APU, Annual Product Update).
Saiba Mais