Two men looking at tablet screen on worksite
Two men looking at tablet screen on worksite

Volle Transparenz. Bessere Entscheidungen. Mit VisionLink™

Der Betrieb von Maschinen sollte kein Blindflug sein. Wenn sich Daten jedoch in verschiedenen Systemen befinden oder überhaupt nicht verbunden sind, ist es schwierig, die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit zu priorisieren. Der vollständige Überblick über Ihre Flotte mit VisionLink™ ändert das – sie gibt Ihnen die Informationen und die Sicherheit, um kluge, zeitnahe Entscheidungen zu treffen, die helfen, Produktivität, Sicherheit und Gewinne zu steigern.

Vier Bereiche für bessere Entscheidungen

VisionLink™ ist eine Flottenmanagementlösung, die alle relevanten Maschinendaten in einem zentralen System zusammenführt – von einer einzelnen Cat® Maschine bis hin zu gemischten Flotten aus eigenen, geleasten oder gemieteten Maschinen an mehreren Einsatzorten. Die Informationen werden in vier zentrale Bereiche gegliedert, die direkten Einfluss auf die Leistung Ihres Betriebs haben:
  • Maschinen
  • Produktivität
  • Fahrer
  • Bediener

Jeder Bereich zeigt auf, was gut funktioniert, wo Optimierungspotenzial besteht und an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht.

 

1. Maschinen

Was Sie von VisionLink erfahren: 

Wo sich die Maschinen befinden, wie sie genutzt werden und ob die Leistungsindikatoren außerhalb der erwarteten Bereiche liegen. Aktive Fehlercodes, Wartungsintervalle und Inspektionsbedarfe sind standort- und flottenübergreifend sichtbar.

Maßnahmen, die Sie ergreifen können:

  • Planen Sie Wartungen basierend auf tatsächlichen Betriebsstunden und Zustand.
  • Untersuchen und beheben Sie Fehlercodes, bevor sie eskalieren.
  • Reagieren Sie auf anstehenden Servicebedarf, bevor dies die Verfügbarkeit beeinträchtigt.
  • Greifen Sie auf integrierte Teilelisten zu und bestellen Sie die benötigten Komponenten.
  • Planen Sie den Händler-Service direkt über die Plattform.

Warum dies wichtig ist:

Ungeplante Ausfälle verursachen Verzögerungen und zusätzliche Kosten. Durch die Überwachung von Maschinenzustand und Auslastung in Echtzeit können Wartungen gezielt geplant, die Verfügbarkeit erhöht und Maschinen dann eingesetzt werden, wenn sie gebraucht werden.

 



 

v.

2. Produktivität

Was Sie von VisionLink erfahren:

Wie effektiv die Maschinen vor Ort arbeiten, einschließlich Kraftstoffverbrauch, Zyklusleistung, Lastfaktoren und Ausgabetrends. Muster zeigen, wo Zeit verloren geht und wo die Produktion an verschiedenen Standorten oder bei verschiedenen Teams variiert.

Maßnahmen, die Sie ergreifen können:

  • Minimieren Sie die unproduktive Zeit der Maschinen, um die Auslastung der Baustelle zu erhöhen.
  • Passen Sie das Layout oder den Arbeitsablauf auf der Baustelle an, um die Zykluszeiten zu verbessern.
  • Reassign equipment to higher-demand sites or projects.Weisen Sie Maschinen anspruchsvolleren Baustellen oder Projekten zu.
  • Identifizieren Sie weniger leistungsstarke Teams oder Maschinen und passen Sie entsprechend an.
  • Setzen Sie messbare Leistungsziele und verfolgen Sie die Verbesserungen.

Warum dies wichtig ist:

Selbst kleine Effizienzverluste summieren sich schnell. Eine höhere Auslastung und weniger Stillstand helfen dabei, mit vorhandenen Maschinen mehr Leistung zu erzielen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit zu verbessern

3.Bediener

Was Sie von VisionLink erfahren:

Wie die Maschinen tatsächlich betrieben werden, einschließlich Leerlaufzeit, Motorlast und unsachgemäße Bedienung. Kompetenzlücken werden sichtbar, ebenso wie Verhaltensweisen, die den Kraftstoffverbrauch, den Verschleiß oder das Sicherheitsrisiko erhöhen können.

Maßnahmen, die Sie ergreifen können:

  • Beheben Sie übermäßige Leerlaufzeiten, die die Kraftstoffkosten in die Höhe treiben.
  • Korrigieren Sie Gewohnheiten, die den Verschleiß von Komponenten beschleunigen.
  • Schulen Sie die Fahrer in einer vorsichtigeren, konsistenteren Handhabung.
  • Nutzen Sie Leistungsdaten, um gezielte, faktenbasierte Gespräche zu führen.

Warum dies wichtig ist:

Das Bedienerverhalten beeinflusst Kraftstoffkosten, Wartungsaufwand und Sicherheit. Optimierte Betriebsweisen tragen dazu bei, die Lebensdauer von Maschinen zu verlängern und gleichzeitig Leistung und Sicherheit zu verbessern.

 



 

v.

4. Sicherheit

Was Sie von VisionLink erfahren:



Wo, wann und wie häufig sicherheitsrelevante Ereignisse bei Maschinen, Fahrern und auf Baustellen auftreten.

Maßnahmen, die Sie ergreifen können:

  • Überprüfen Sie wiederholte Sicherheitsereignisse und identifizieren Sie relevante Faktoren.
  • Werden Sie aktiv, wenn bestimmte Maschinen oder Standorte ein erhöhtes Risiko aufweisen.
  • Nutzen Sie Ereignisdaten, um gezielte Sicherheitsgespräche zu führen.
  • Passen Sie Verfahren basierend auf wiederkehrenden Trends an.

Warum dies wichtig ist:

Die meisten Vorfälle entwickeln sich im Laufe der Zeit. Werden Warnsignale frühzeitig erkannt, können Maßnahmen ergriffen werden, bevor es zu Personenschäden, Maschinenbeschädigungen oder Ausfallzeiten kommt.

 

Vernetzte Informationen führen zu besseren Ergebnissen

Die oben skizzierten Entscheidungen basieren auf Informationen, die in Kombination funktionieren.

Gute Entscheidungen basieren auf Informationen, die zusammenwirken. Sind Daten auf verschiedene Systeme verteilt, verzögern sich Reaktionen und Risiken steigen. VisionLink™ bringt Informationen zu Maschinen, Produktivität, Bedienern und Sicherheit in einen gemeinsamen Kontext und unterstützt Sie dabei, Maßnahmen effizient zu koordinieren.

Für noch schnellere, besser prognostizierbare Nachverfolgung kombinieren Sie VisionLink mit einer Customer Value Agreements. Eine CVA hilft, die Wartungsplanung zu vereinfachen und umfasst unsere — Teile am nächsten Tag und Reparaturen innerhalb von zwei Tagen Serviceverpflichtung  — sodass zwischen der Warnmeldung und der Lösung eines Problems keine unnötige Zeit vergeht.

v.

Transparenz, die mit Ihren Anforderungen wächst

Für einen vollständigen Flottenüberblick müssen Sie nicht sofort alle Maschinen integrieren. Mit VisionLink™ können Sie mit einer einzelnen Maschine starten und die Lösung bei Bedarf erweitern. Unterschiedliche Abonnementstufen ermöglichen einen bedarfsgerechten Einstieg und bieten gleichzeitig die Flexibilität, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen.

Egal, wo Sie anfangen, vernetzte Informationen führen zu besseren Geschäftsentscheidungen und helfen Ihnen, Produktivität, Sicherheit und Rentabilität zu steigern.

Hier ist eine genauere Übersicht über die Schlüsselfunktionen und Vorteile von VisionLink. Um mehr zu erfahren oder eine Demo zu sehen, kontaktieren Sie Ihren lokalen Cat-Händler.

Wenn jede Minute zählt, ist schneller Support entscheidend.

Von Ersatzteilen am nächsten Werktag bis hin zu Reparaturen innerhalb von zwei Tagen: Unser Services Commitment hilft dabei, Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität hoch zu halten. In Kombination mit einem Customer Value Agreement profitieren Sie von planbarer Unterstützung und schneller Umsetzung.