Ihr Leitfaden für Cat® Kundenwertvereinbarungen: Intelligentere Maschinenpflege

Eine Kurzanleitung zu Cat® CVAs: einfache Begriffe, klare Vorteile, echter Wert.

Two workers standing in front of Cat equipment sharing CVA information
Two workers standing in front of Cat equipment sharing CVA information

Cat® CVA-Glossar: Von Originalersatzteilen bis zu Sorgenfreiheit

Kundenwertvereinbarungen (CVAs) mögen technisch klingen, aber sie sind einfach, wenn Sie einmal im Detail betrachtet haben. Dieses Glossar erklärt wichtige CVA-Begriffe in einfacher Sprache und zeigt, wie Cat®-Teile, Händlersupport und Tools wie VisionLink™ zusammenarbeiten, um Ausfallzeiten zu reduzieren, die Lebensdauer der Maschinen zu verlängern und die Bedienung zu erleichtern.

Geschätzte Lesedauer: 4 Minuten

Wenn Sie zum ersten Mal von einer Kundenwertvereinbarung (CVA) hören, mag dies ein wenig technisch klingen. Akronyme, Überwachungstools, präventive Dienste... es gibt vieles zu beachten. Aber hier ist die gute Nachricht: Wenn Sie sich alles einmal im Detail ansehen, sind die Bestandteile einfach, praktisch und so konzipiert, dass sie Ihnen als Maschinenbesitzer das Leben erleichtern.

Und das Beste daran? Eine CVA ist keine Einheitslösung. Sie können wählen, wie Sie Ihre Maschinen betreiben möchten — ganz gleich, ob Sie die Wartung lieber selbst durchführen und die richtigen Teile pünktlich liefern lassen möchten, oder ob Sie zusätzliches Vertrauen durch einen CAT-zertifizierten Techniker vom Cat-Händler Ihres Vertrauens genießen möchten.

Dieses Glossar führt Sie durch die wichtigsten Begriffe, die Ihnen im Zusammenhang mit einer CVA begegnen. Stellen Sie es sich als Kurzanleitung vor. Am Ende werden Sie verstehen, warum eine CVA nicht nur ein Paket von Dienstleistungen ist, sondern eine intelligente, problemlose Investition in Ihre Maschinen und Ihr Unternehmen.

 

Kundenwertvereinbarung (CVA)

Definition: Eine CVA ist ein maßgeschneiderter Besitzplan, der Sie durch Cat-Teile, -Dienstleistungen und Händlerservice beim Besitz und Betrieb Ihrer Maschinen unterstützt.

Warum dies wichtig ist: Anstatt hektisch Wartungsarbeiten zu erledigen oder sich um unerwartete Reparaturen zu sorgen, haben Sie von Anfang an einen Plan. CVAs vereinfachen den Besitz, kontrollieren Kosten und schützen Ihre Betriebszeit.

 

Serviceverpflichtung

Definition: Das Versprechen von CAT ist in CVAs verankert – Ersatzteile und Service werden innerhalb festgelegter Zeitrahmen geliefert, oder Sie erhalten Gutschriften, falls das Versprechen nicht eingehalten wird.

Warum dies wichtig ist: Es geht nicht nur um Unterstützung. Es geht um zuverlässige Unterstützung. Eine Serviceverpflichtung gibt Ihnen Sicherheit, wenn Ausfallzeiten Ihren Zeitplan bedrohen.

 

Vorbeugende Wartung

Definition: Regelmäßiger geplanter Service, um die Maschinen in Top-Zustand zu halten, bevor Probleme auftreten.

Warum dies wichtig ist: Vorbeugende Wartung hilft, teure Überraschungen zu vermeiden, die Verfügbarkeit zu maximieren und die Lebensdauer Ihrer Maschine zu verlängern.

 

Zustandsüberwachung

Definition: Mithilfe von Maschinendaten und Inspektionen wird der Zustand Ihrer Maschine im Lauf der Zeit verfolgt.

Warum dies wichtig ist: Betrachten Sie es als ein Frühwarnsystem. Die Zustandsüberwachung hilft, potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie zu Ausfallzeiten werden, und spart Ihnen Geld und Mühe.

 

Fachhändlerunterstützung

Definition: Praktische Hilfe von Ihrem Cat-Händler, einschließlich Diagnose, Reparaturen und fachkundiger Beratung.

Warum dies wichtig ist: Maschinen sind nur so robust wie die Unterstützung dahinter. Die vertrauenswürdige Expertise von Cat-Händlern zu haben, bedeutet schnellere Reparaturen und Sorgenfreiheit.

 

Flexible Zahlungsoptionen*

Definition: Die Möglichkeit, Ihre CVA-Kosten mit einer monatlichen Zahlung pro Maschine abzudecken oder eine andere Struktur zu wählen, die für Sie funktioniert.

Warum dies wichtig ist: Eine klare, vorhersehbare Budgetierung ohne unerwartete Ausgaben erleichtert die Verwaltung der Besitzkosten erheblich.

 

S•O•S℠ Services / Flüssigkeitsanalyse

Definition: Labortests der Flüssigkeiten Ihrer Maschine (Öl, Kühlmittel, Hydraulik), um frühe Anzeichen von Verschleiß oder Verunreinigung zu überprüfen.

Warum dies wichtig ist: Es ist wie ein Bluttest für Ihre Maschine. Eine regelmäßige Flüssigkeitsanalyse kann teure Ausfälle verhindern, indem sie Probleme erkennt, bevor sie ernst werden.

 

Cat-Originalteile

Definition: Teile, die speziell für Ihre Cat-Maschine gebaut wurden und zum passenden Zeitpunkt an den passenden Ort geliefert werden.

Warum dies wichtig ist: Originalersatzteile passen richtig, funktionieren besser und halten länger. Sie sorgen dafür, dass Ihre Maschine normal läuft, und schützen Ihre Investition.

 

Kits für die geplante Wartung

Definition: Vorgefertigte Kits mit allem, was Sie für geplante Serviceintervalle benötigen, die Ihnen pünktlich geliefert werden.

Warum dies wichtig ist: Kein Rätselraten und kein Suchen mehr. Alles kommt an, wenn Sie es brauchen, ist einsatzbereit und spart Ihnen Zeit und Mühe.

 

VisionLink™

Definition: Eine Web- und mobile Plattform, die Maschinendaten (Betriebszeiten, Standort, Zustandswarnungen) in einem einfachen Dashboard anzeigt.

Warum dies wichtig ist: VisionLink™ liefert Ihnen wertvolle Informationen. Mit wenigen Klicks können Sie Ihre Flotte überwachen, die Wartung planen und datenbasierte Entscheidungen treffen.

Letzten Endes ist jeder Bestandteil einer CVA darauf ausgelegt, Ihre Erfahrung als Besitzer einfacher, intelligenter und zuverlässiger zu machen. Von pünktlich gelieferten Cat-Originalteilen über den Händlerservice, auf den Sie sich verlassen können, bis hin zu fortschrittlichen Tools wie VisionLink™ — all das führt zu weniger Problemen und einer höheren Verfügbarkeit.

Eine CVA besteht nicht nur aus einer Reihe von Dienstleistungen, sondern es ist eine Partnerschaft, die Ihnen hilft, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Lebensdauer Ihrer Maschinen zu verlängern und Geld zu sparen.

 

Bereit für den nächsten Schritt?

* Vorbehaltlich Einschränkungen und Verfügbarkeit. Händlerteilnahme kann variieren. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Cat-Händler.

Finden Sie die beste CVA für Ihr Geschäft

Schauen Sie sich an, was jede Cat CVA zu bieten hat

Mehr erfahren
Worker wearing PPE
Worker wearing PPE


Starten Sie Ihre CVA-Reise