Mit Sicherheitsabstand. Trotzdem alles im Griff. 

Double exposure portrait of a woman with a Cat Command station
Double exposure portrait of a woman with a Cat Command station

Cat® Command Fernsteuerungstechnologien für den Bau

Cat® Command Fernsteuerungstechnologien verändern Baustellen weltweit. Bei Arbeiten mit Gefahrstoffen und unter riskanten Bedingungen müssen Bediener dank Fernsteuerung nicht mehr in ihren Maschinen sitzen und sind in Sicherheit. Sie können sogar kilometerweit entfernt von der Baustelle arbeiten, sind sicher und haben dabei alles im Griff – so steigt Ihr Gewinn.


 

v.


Sicherheit zuerst

Durch Fernsteuerung können Bediener in sicherem Abstand von Gefahren, Staub, Lärm und Vibrationen auf der Baustelle arbeiten. Auch das übliche, aber kostspielige Risiko, dass ein Bediener sich beim Auf- oder Abstieg von der Maschine verletzt, entfällt.  

v.


Einfache und vertraute Bedienung

Cat Command macht Dozer- und Planierarbeiten sicherer für Bediener – alles im Griff, ohne Abstriche bei der Genauigkeit. Die Steuerung sieht vertraut aus, ist intuitiv und bedienerfreundlich, so dass Bediener rasch effizient arbeiten können.

v.


Problemlose Integration in die Flotte

Die Fernsteuerung mit Cat Command ist für zahlreiche Cat-Dozer, Radlader und Bagger der nächsten Generation erhältlich. Ihr Cat-Händler bespricht mit Ihnen die Command-Optionen, die für Ihre Flotte und Anwendungen am besten geeignet sind.

Cat Command in Aktion

v.

Arbeit sicherer und leichter machen: Mit oder ohne Sichtkontakt – Maschinen-Fernbedienungen erhöhen die Sicherheit, verringern Ausfall- und Leerlaufzeiten und senken die Kraftstoffkosten.

v.

Raus aus der Gefahrenzone: Preston Contractors nutzt die Cat Command Console-Fernsteuerung, damit Dozer-Fahrer in gefährlichen Baustellenbereichen sicherer arbeiten können.

v.

Das Ziel: Sicherheit und Effizienz Der Betrieb von Cat-Baggern per Fernbedienung mit Sichtkontakt verringert das Arbeitsrisiko in gefährlichen Umgebungen. Die präzise Kontrolle sämtlicher Maschinenfunktionen bleibt erhalten.



 

 

Cat Command-Systeme

Jeder Einsatz ist anders – daher bietet Cat Command Fernsteuerungen, die an zahlreiche Maschinentypen und Anwendungen angepasst werden können. Ihr Cat-Händler unterstützt Sie bei der Auswahl der passenden Optionen für Ihre Baustellen.
 
 

Per Fernsteuerung von überall arbeiten

Mit der Command Station bedienen Sie entsprechend ausgerüstete Cat-Dozer, Bagger und Radlader per Fernsteuerung in sitzender Position wie in einer Kabine. Ihnen stehen mehrere Videoansichten, vertraute Steuerelemente und umfassende Maschinenanzeigen zur Verfügung. Command Stationen können in komfortabler Umgebung innerhalb von Gebäuden entweder auf der Baustelle oder kilometerweit entfernt eingerichtet werden.

Operator Using a Cat Command Station
Operator Using a Cat Command Station


 




Das breiteste Spektrum halbautonomer und autonomer Gerätelösungen der gesamten Branche

Cat Command eröffnet auf jeder Baustelle neue Möglichkeiten. Mehr Sicherheit im Betrieb. Höhere Produktivität. Echte Kosteneinsparungen. Alles mit verlässlicher Leistung – Ihre Maschinen bleiben im Einsatz.
 

Mit Cat-Webinaren tiefer eintauchen

Höhere Effizienz. Mehr Gewinn. Sicherere Baustellen. Erstklassige Produktivität. Dies sind nur einige der Vorteile von Cat Command. Vertiefen Sie Ihr Wissen in unseren Webinaren – unsere Fachleute erklären alles vollständig und präzise. 

 

Woman Using a Cat Command Station

Steigern Sie Ihren Gewinn mit Fernsteuerung: Bei Sicherheit und Produktivität alles im Griff mit Cat Command-Technologie

Die Vorteile der Maschinennutzung per Fernsteuerung im Bereich Sicherheit liegen auf der Hand, können sich aber auch finanziell sehr positiv auswirken. 

Im Webinar werden die Grundlagen der Cat Command-Technologie einschl. Optionen und Anwendungen erklärt und Fragen beantwortet. Entdecken Sie, wie Sie Ihr Unternehmen mit Bedienern außerhalb der Kabine produktiver und profitabler machen.

 

 

Cat Command nutzen

Vom Wechseln der Maschine bis zum Beladen mit Nutzlast und mehr – hier erfahren Sie, was sie wissen müssen, um Fernsteuerungen in Ihrem Unternehmen einzusetzen.

Zum Video
Operator Using a Cat Command Console
Operator Using a Cat Command Console

Warum Cat Command?

Sind Sie bereit, Sicherheit und Effizienz aus sicherer Entfernung zu steigern? Erfahren Sie, wie andere Unternehmen Fernsteuerungen bereits nutzen, um genau das zu erreichen. Und noch viel mehr.

Mehr erfahren
Woman Using a Cat Command Station
Woman Using a Cat Command Station