Cat® 352SB, la première pelle hydraulique à flèche droite au monde, entre en action
HÉROS DES CHANTIERS: enveloppes créatives sur les machines Cat®
Kellner GmbH & Co KG est une entreprise qui a bâti sa réussite sur les travaux de terrassement et de démolition lourde, notamment la démolition de ponts. Mais lorsque le directeur général Michael Kellner a contacté le concessionnaire Cat® Zeppelin pour modifier une machine, il ne s ’ attendait pas à ce qu ’ on lui explique qu ’ un nouveau modèle présentait déjà les spécifications qu ’ il cherchait.
La pelle hydraulique avec flèche droite 352SB a remporté l ’ un des prix de l ’ innovation les plus prestigieux lors des World Demolition Awards 2023.
Tobias Polzmacher, responsable produits chez Zeppelin Allemagne, présente le produit : « La 352SB a été spécialement conçue pour la démolition. La machine est puissance, très stable et peut être dotée de très grands équipements. Et, bien sûr, elle comporte une flèche droite offrant une portée extraordinaire vers le haut, ce qui la rend idéale pour la démolition de ponts.
Pour Michael Kellner, la relation étroite que les deux entreprises ont nouée au fil des ans est tout aussi importante : « Zeppelin est devenu un partenaire très important pour nous. Nous avons commencé avec la Cat 325 il y a environ quatre ans. Aujourd ’ hui, nous disposons de 24 machines Cat, allant de la Cat 301.8 à la Cat 352 UHD Toutes les machines Cat de l ’ entreprise possèdent un design unique.
HÉROS DES CHANTIERS
Les autocollants, c ’ est pour le plaisir ! Nous avons acheté notre première machine, une pelle hydraulique 325 à arrière compact, et nous voulions lui conférer un style qui se démarquerait, car nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux.
Aujourd ’ hui, chaque machine Kellner arbore son propre design frappant inspiré de super-héros mécaniques, qui fait émerger la personnalité unique de l ’ entreprise et fait sourire le personnel de chaque chantier.
La Cat 352SB a récemment été utilisée sur l ’ A3 près de Kitzingen, pour démolir la structure d ’ une culée dans le cadre d ’ un projet d ’ élargissement de la route. Conduites 24 heures sur 24, avec toute l ’ efficacité que cela implique, les machines de Kellner ont posé une couche de protection sur la route, démolissant et enlevant 2 500 mètres cubes de béton, avant de remettre la route en état.
« La 352 SB était très importante pour nous en raison de sa hauteur. Nous utilisons des équipements très longs. Nous pouvons également positionner les marteaux à la verticale sur les structures de pont. Ensuite, il y a bien sûr la portée de la machine », explique Michael Kellner.
Michael Kellner
Directeur général
Kellner GmbH & Co KG
UNE RELATION BÂTIE SUR LA CONFIANCE
L ’ autre aspect marquant de cette collaboration est le respect mutuel que se portent les deux entreprises. “Kellner mène ses activités sur l ’ ensemble des territoires allemands et autrichiens. Que nous soyons au fin fond de la Basse-Bavière ou au bord de la mer Baltique, notre interlocuteur reste le même, et Zeppelin est toujours là. C ’ est pour cette raison avant toute autre que nous avons remplacé notre parc par des machines Cat. Nous collaborons avec d ’ autres fabricants, mais la relation n ’ est pas la même.”
Pour Tobias Polzmacher, cette relation porte ses fruits dans les deux sens : « C ’ est tout simplement un plaisir de travailler avec Kellner, car ses membres aiment vraiment ce qu ’ ils font. Ils sont très fiers de leur parc de machines. Ils sont également très innovants dans leur approche, ce qui nous aide, chez Zeppelin et Caterpillar, à améliorer nos modes de travail et les futurs produits Cat.
| STATISTIQUES CLÉS | AVANTAGES |
Poids en ordre de marche 54 900 kg
|
Optimisez vos performances Jusqu'à 36 % de hauteur de balancier en plus |
Hauteur maximale de la broche au niveau du nez du bâton 12,85 m
|
Confort et sécurité accrus Cabine Deluxe avec siège haut de gamme et essuie-glace de toit |
Poids maximal au niveau du nez 5 650 kg |
Faibles coûts d'exploitation Retrait du contrepoids de 11,35 mt (25 002 lb) en option |
Related Stories
-
7 Façons d’ Éviter Les Temps d’Arrêt
Les temps d'arrêt des équipements peuvent entraîner des retards dans vos projets. Découvrez les sept meilleures façons de prévenir les temps d'arrêt des équipements.
LES CONSEILS -
Une efficacité prouvée aves les GET
Soyez malin, choisissez les Outils d ’ attaque au sol (GET) Cat® Outils d ’attaque au sol (GET)
En savoir plus -
Cat® MH3026 avec Pon Netherlands
Decouvrez la MH3026 un modèle de la gamme Cat® de pelles pour manutention nouvelle génération.
En savoir plus -
Les cinq principes de la performance humaine et organisationnelle
La performance humaine et organisationnelle fonctionne remarquablement bien lorsque ses cinq principes sont appliqués continuellement.
En savoir plus