Moteur CAT
Moteur CAT

Comment choisir le moteur adapté à votre équipement

En tant que constructeur d'origine, choisir le bon moteur pour votre équipement est une décision importante.

Votre moteur est la source d'énergie de votre machine ; c'est lui qui permet à votre équipement de fonctionner pendant les journées les plus longues, dans les conditions les plus difficiles. Pour offrir les meilleurs résultats possibles à vos clients, vous avez besoin du moteur le plus adapté.

Ce qui pourrait vous surprendre, c'est que le plus adapté n'est pas nécessairement le plus puissant. En effet, choisir un moteur trop puissant pour son application signifie que votre équipement ne fonctionnera pas de manière très efficace.

D'autre part, choisir un moteur trop petit signifie que vous allez toujours rouler à la limite de ses capacités et qu'il ne sera pas aussi durable que vous le souhaitez.

Choisir un moteur de taille adaptée, doté des fonctionnalités et des personnalisations adéquates, peut avoir un impact considérable sur les performances de votre équipement. Cela signifie qu'il fonctionnera dans des conditions optimales, avec une durabilité et une durée de vie qui offriront à vos clients la meilleure consommation globale de carburant et un faible coût de propriété. Cela vous donne (ainsi qu'à vos clients) un avantage concurrentiel.

Mais comment être sûr de choisir le moteur le plus adapté ?

    

Soyez clair quant à vos besoins

Avant de contacter un fournisseur de moteurs industriels, vous devez déterminer vos besoins. Lorsque vous créez votre liste, pensez aux aspects suivants :

1. Puissance
Tenez compte des tâches que votre équipement devra accomplir (par exemple, broyage, levage, excavation, etc.) ; cela vous permettra d'adapter la puissance du moteur à ces besoins.

2. Rendement énergétique
Évaluez le rendement énergétique des différentes options de moteur. Un moteur économe en carburant peut être un argument de vente très convaincant pour vos clients, car il leur permet de réduire leurs coûts quotidiens et leur impact sur l'environnement.

3. Application
Que vous recherchiez un moteur pour l'agriculture, la manutention ou un moteur industriel, tenez compte de l'application de votre équipement. Devra-t-il résister à des conditions difficiles, fonctionner à des températures extrêmes ou en altitude ? Il existe peut-être un moteur particulièrement adapté à votre environnement spécifique.

Si vous ne savez pas comment évaluer ces éléments, veuillez contacter votre concessionnaire Cat® local qui se fera un plaisir de vous aider.

de

    

   

Réfléchissez à la manière dont la technologie peut vous aider (vous et vos clients).

Les moteurs qui utilisent les dernières technologies peuvent être un argument de vente important pour votre équipement, car ils facilitent considérablement la vie de vos clients. De nombreux moteurs intègrent des fonctions de diagnostic et de télématique permettant de surveiller les performances et les besoins en matière d'entretien.

Par exemple, la technologie de connectivité disponible avec les moteurs Cat peut aider à fournir des données complètes en temps réel sur les équipements dans un format facile à comprendre sur les appareils intelligents de vos clients. Cela leur permet de surveiller l'état de leur équipement et de prendre des décisions de manière proactive plutôt que réactive.

    

    

    

Vérifiez la réputation et l'assistance du fournisseur.

Il est important de tenir compte de la réputation de votre fournisseur de moteurs. Agit-il comme un véritable partenaire, plutôt que comme un simple fournisseur de composants ? Êtes-vous convaincu que leurs moteurs sont fiables ? Fournit-il des moteurs à des constructeurs d'origine dans un secteur similaire au vôtre ?

Nous vous recommandons de vous renseigner sur leurs références et de demander des études de cas clients. Cela vous donnera l'assurance et la tranquillité d'esprit nécessaires pour savoir que leurs moteurs sont capables de répondre à vos besoins.

Le niveau d'assistance dont vous bénéficiez actuellement de la part de votre fournisseur de moteurs peut également influencer votre choix. Pensez à demander quand, où et comment vous pouvez obtenir de l'aide.

Vous devriez également leur demander quels sont les processus et les tests qu'ils effectuent pour s'assurer que votre nouveau moteur fonctionnera comme prévu. Par exemple, disposent-ils d'un processus d'application et d'installation robuste qui vous garantit, à vous et à vos clients, que le moteur fonctionnera comme promis ?

Reposez-vous sur des experts en moteurs

Si vous avez du mal à choisir le moteur le mieux adapté à votre équipement, il est important de vous appuyer sur votre fournisseur de moteurs potentiel pour obtenir de l'aide.

Ils doivent être parfaitement équipés pour vous recommander le moteur le mieux adapté à vos besoins, en fonction de la densité de puissance, de la compatibilité avec les carburants et des systèmes télématiques. Le bon fournisseur doit également être bien placé pour vous conseiller sur les carburants alternatifs et les hybrides, afin de vous aider à choisir la solution la mieux adaptée à votre équipement.

Par exemple, notre équipe effectue un travail considérable de développement et de test afin de comprendre comment les moteurs fonctionnent dans des applications spécifiques. En extrayant les données des systèmes télématiques, ils les utilisent pour comprendre comment vos clients utilisent réellement leurs machines, plutôt que de faire des suppositions. Cela permet à notre équipe de mieux vous aider en identifiant les moteurs utilisés par les clients dans des secteurs similaires.

de

   

Les questions à poser à votre fournisseur de moteurs

Lorsque vous vous entretenez avec le fournisseur de moteurs de votre choix, vous devez vous assurer de poser les bonnes questions. Voici quelques questions que nous vous recommandons toujours de poser afin que vous puissiez prendre une décision éclairée :

  1. Quelle cylindrée de moteur me faut-il ?
  2. Quelles sont les puissances nominales disponibles ?
  3. Les puissances nominales sont-elles disponibles au niveau des durées de conduction dont j'ai besoin ?
  4. Quels autres composants sont nécessaires pour installer le moteur ?
  5. Quels tests sont effectués pour garantir l'adéquation du moteur ?
  6. Quelles sont les options disponibles pour répondre aux exigences d'installation et d'entretien de ma machine ?
  7. Quelle est la disponibilité des pièces dans ma région ?
  8. Quels sont les intervalles d'entretien des pièces consommables telles que les filtres ?
  9. Quel est le rendement énergétique de vos moteurs par rapport à celui de mon moteur actuel ?
  10. Quel niveau d'assistance allez-vous fournir ?
  11. Quelle est la durée de vie du moteur ?
  12. Le moteur est-il entièrement conforme aux normes sur les émissions de toutes les régions dans lesquelles nous fournissons des équipements ?

Selon votre application, d'autres questions peuvent être ajoutées à cette liste, mais celles-ci constituent un excellent point de départ.

    

   

En savoir plus sur les moteurs industriels Cat®

Vous ne savez toujours pas par où commencer ? Ne vous inquiétez pas, notre réseau de concessionnaires est toujours disponible pour vous aider à choisir le moteur adapté à votre équipement. Contactez votre concessionnaire dès aujourd'hui.

    

    

Améliorer le rendement énergétique

Ce n'est un secret pour personne : la réduction des coûts est une priorité pour les chefs d'entreprise, et il n'en va pas autrement lorsqu'il s'agit d'utiliser des équipements lourds. Découvrez comment améliorer le rendement énergétique du moteur de vos machines.

En savoir plus
Améliorer le rendement énergétique
Améliorer le rendement énergétique